PowerFlex 6000變頻器將無感測向量控制導入更多應用

PowerFlex 6000變頻器將無感測向量控制導入更多應用

洛克威爾自動化中壓變頻器現在可為0-680-安培的應用提供恆定扭矩功能,從2.3 kV11kV

(2018年5月14日 密爾瓦基)重工業營運商現在可以使用Allen-Bradley PowerFlex 6000中壓變頻器,滿足更廣泛的需求並降低系統總成本。洛克威爾自動化已提升變頻器的性能,可提供無感測向量控制(SVC)給0-200-安培的應用、更多額定電壓,以及適用於亞太地區市場的標準效率變壓器選項。若加上2017年推出的200-680-安培應用,SVC現在可用於0-680安培和 2.3-11kV額定電壓。

洛克威爾自動化中壓變頻器產品經理Brad Bugiardini表示:「重工業使用者需要以更少的資金來完成計畫,這需要在使用壽命期間能夠降低成本,並具可靠性和高效能的變頻器來達成。PowerFlex 6000變頻器具備全新的增強控制和功能,可以簡化使用者體驗,同時降低整體擁有成本。」

SVC的導入可為PowerFlex 6000變頻器提供0-200-安培範圍的大功率電流,且已可用於200-安培以上的範圍。它不需編碼器即可提供恆定扭矩功能,有助於降低如泥漿幫浦和往復式壓縮機等應用的整體擁有成本。

兩種全新額定電壓現在也可用於0-680-安培變頻器範圍。第一種是6.9kV,在加拿大最常見。第二種是11kV,在澳洲和歐洲最常見。

此外,標準效率變壓器選項現在可用於亞太地區市場,如此也有助於降低變頻器的整體擁有成本。

訂閱Automation Today季刊

Rockwell Automation 和合作夥伴提供各種專業知識,可協助您設計、實作並做為您自動化投資的後盾。

訂閱

提供最新的工業自動化與資訊科技趨勢、案例研究與應用