FactoryTalk Network Manager軟體簡化網路操作和維護

FactoryTalk Network Manager軟體簡化網路操作和維護

新軟體能夠集中檢視網路資產並加速裝置部署

(2018年5月7日 密爾瓦基)工廠人員在監控和維護網路上增加中的物聯網(IoT)裝置時,面臨極大的挑戰。他們不需要使用複雜或不熟悉的IT工具,洛克威爾自動化的新FactoryTalk Network Manager軟體可以幫他們做到。該軟體能夠讓工廠人員監控Allen-Bradley Stratix管理式交換器的運作狀況、解決交換器問題,並透過簡單易使用的軟體介面快速配置新的管理式交換器。

洛克威爾自動化產品經理Lorenzo Majewski表示:「許多工廠人員竭盡努力,將不同來源之管理式交換器和裝置的資訊拼湊在一起。他們透過FactoryTalk Network Manager軟體,可以在單一集中地點讀取這些資訊。此外,網路交換器所提供的即時警報和事件,可協助其進行更快、更精確的故障排除。」

一間大工廠內可能有成百上千個裝置,使用者可能會被他們需要管理的資訊量所淹没。FactoryTalk Network Manager軟體可自動找到資產及其相關的IP位址,並建立這些連結裝置的拓撲。軟體的直覺式介面提供設備的分組以及儀表板資訊,因此使用者可以將裝置安排至特定區域或進行個別分析。

該軟體同時採用使用者建立的配置範本,以更快、更有效地讓新交換器上線和運作。這些範本可跨組織共用或搭配OEM和系統整合商,以進一步減輕網路部署、託管和維護作業的負擔。

FactoryTalk Network Manager軟體提供具審核功能的角色型(role-based)讀取控制,以協助追蹤特定使用者相關的活動和變更。該軟體支援多種協定,包括簡單網路管理協定(SNMP)、通用工業協定(CIP)、Modbus、BACnet和PROFINET。使用者可透過控制室內的個人電腦或工廠內的行動裝置,讀取網站式(web-based)平台。

FactoryTalk Network Manager軟體作為洛克威爾自動化整合架構系統的一部分,搭配Stratix系列工業網路交換器提供了無縫式的整合。

連絡人

Rockwell Automation 和合作夥伴提供各種專業知識,可協助您設計、實作並做為您自動化投資的後盾。

訂閱Automation Today季刊

提供最新的工業自動化與資訊科技趨勢、案例研究與應用