洛克威爾自動化現在推出更亮、更具彈性的塔燈模組

洛克威爾自動化現在推出更亮、更具彈性的塔燈模組

可在同一個堆疊中容納七個模組,方便使用和選擇的塔燈

(2018年7月23日 密爾瓦基) 洛克威爾自動化推出Allen-Bradley ControlTower 856T 70 mm塔燈系統。此新系統在直徑70 mm的外殼中加入亮度更高的LED照明和多種視覺與音效技術。ControlTower 856T在同一個堆疊中可以容納多達七個模組,讓使用者能夠在單一裝置中監測更多機台與製程狀況。

這種全新的模組化設計,讓ControlTower 856T系統能夠以數量更少的元件滿足最廣泛的信號應用。

塔燈的底座採用彈片式端子台,而照明和音效模組內採用內部指撥開關,讓工程師能夠輕鬆設定操作模式。工程師可以從多種音效中,選擇有助於警示作業人員機台狀態或狀況的音效。這些音效選項內含多音壓電的多音傳感器技術。

ControlTower 856T系統也包含不可堆疊的信標型照明模組,可滿足需要低矮型信號裝置,但希望使用相同塔燈安裝基礎建設的應用要求。

IP66/67等級的系統可以在惡劣的環境條件下和範圍較廣的作業溫度(高達攝氏70度)下使用。為滿足全球的需求,該系統提供24V AC/DC和120/240V AC。該產品系列可作為獨立元件,也可作為預先設定的工廠組裝堆疊燈,以實現最佳彈性。

訂閱Automation Today季刊

Rockwell Automation 和合作夥伴提供各種專業知識,可協助您設計、實作並做為您自動化投資的後盾。

訂閱

提供最新的工業自動化與資訊科技趨勢、案例研究與應用