洛克威爾自動化助抗疫 提供軟體免費試用

洛克威爾自動化助抗疫   提供軟體免費試用

(2020年4月14日,工商時報訊)

台灣自動化行業的模式,大致分爲Project  Based(大型專案為基礎)模式,以及OEM(設備機台製造商)模式,其中OEM受新冠肺炎疫情的影響超乎預期,迫於出口訂單無法交貨,致使業者生意下滑大約三至四成。

美系自動化大廠洛克威爾自動化(RockwellAutomation)的OEM佔比約30%,該牌台灣公司副總巫泉興表示,尤其是專門做機械出口的OEM受影響最嚴重,因爲航空運輸量減弱,機器不見得能運送出去,就算機器能出口到客戶所在的國家,但台灣人出不去,即使人出得去也有隔離期限制,因此多半無法前往客戶所在地做試車、安裝、交付等動作。製造商雖然有接單,但無法交貨,代表訂單也無法完成,在洛克威爾的OEM客戶當中,這樣的情況大量存在。

而Project  Based案件則以位在台灣居多的電子/電力產業、半導體等終端客戶為主,因爲台灣的疫情控制得當,目前尚未聽聞有案子被取消,但是這些產業的新廠時程難免遞延,連帶資本支出也會往後遞延。這次受疫情影響,客戶端工廠執行過程中對生產、消耗的維護雖然仍保持常態,但是新廠計劃建廠時間少則遞延約半年以上,且不少台灣客戶對未來市場帶有風險評估。

好消息是,過去一兩年,洛克威爾在物聯網、人工智慧、遠距管理等方面不斷發展解決方案。現在受到疫情影響,客戶人員移動力不足,需要用遠距或分組辦公,客戶對自動化遠距控制、虛擬控制方面的詢問度增加,巫泉興說,洛克威爾還特別針對工業的遠距控制、管理、溝通及相關的控制平臺,提供軟體免費試用至2020/6/30截止 (馬上體驗),相信疫情結束之後,能加速相關業務的推動。

這次疫情是否具有帶動智慧製造相關市場需求的力道?巫泉興認為還有待觀察,至少目前還沒有人實質獲益。但是遠距控制、工業控制等新科技的相關工具、設備改善等,他認為會有加速的可能性。

此外,鑒於新冠肺炎疫情尚不明朗,洛克威爾自動化第一時間為客戶提供線上學習課程,無須外出,即可提升專業技能。

查看更多線上課程

(文/ 工商時報 陳逸格)

原文報導請參考:

工商時報:https://ctee.com.tw/industrynews/automation/252242.html

訂閱Automation Today季刊

Rockwell Automation 和合作夥伴提供各種專業知識,可協助您設計、實作並做為您自動化投資的後盾。

訂閱

提供最新的工業自動化與資訊科技趨勢、案例研究與應用