新的PUR與PVC單電纜配件簡化了安裝及維修

藉由使用單一電纜在變頻器與馬達之間提供電力及回饋,工業作業員可加快安裝速度並減少零件的庫存。而今,隨著包含無鹵素PUR及PVC配件的新型Allen-Bradley 2090單電纜的上市,作業員有了更多單一電纜的選擇。

 

無鹵素配件是應用於食品和飲料等類別的理想選擇,針對希望減少毒素接觸以及期望其應用符合IEC60754-1標準的使用者。

這些電纜專為使用Kinetix 5500及5700伺服驅動器、Kinetix VP系列伺服馬達與Kinetix VPAR電動缸的系統所設計。這些電纜還具有較小的彎曲半徑,適用於連續彎曲與靜態應用,並且有多種電纜美國線規、類型及接頭可供選擇。

Allen-Bradley和Kinetix為洛克威爾自動化公司之商標。

關於 Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE:ROK) 為全球最大的工業自動化與資訊公司,致力於協助客戶提高生產力及促進全球永續發展。Rockwell Automation 公司總部位於美國威斯康辛州密爾瓦基市,總計在 80 個以上國家/地區雇用約 23,000 名員工為客戶服務。

訂閱Automation Today季刊

Rockwell Automation 和合作夥伴提供各種專業知識,可協助您設計、實作並做為您自動化投資的後盾。

訂閱

提供最新的工業自動化與資訊科技趨勢、案例研究與應用