新的應用程式內容可以加速機器設計並確保與未來的規格相容

新的應用程式內容加速機器設計並確保規格相容

(2018年 6 月 28 日 密爾瓦基) 洛克威爾自動化持續推出新的應用程式內容,幫助原始設備製造廠商(OEM)以及流程平台製造廠商以更快的速度、更低的成本建立各種先進的機器設計。在最新的內容中,包含了一些裝置物件和兩個機器建構器編碼程式庫,其中一個為料卷應用(converting, print and web)機器,而另一個則可以供流程平台使用。這款新推出的內容可強化既有的封包應用程式內容。

機器建構器程式庫可提供標準化、特別針對應用程式設計的程式碼,藉此幫助工程師更快速設計出CPW機器和流程平台,同時仍然具備業界最高的效能。這些程式庫也包含一些特別針對應用程式所設計的功能,舉例來說,流程平台程式庫中會包含一個狀態機器引擎,工程師可以使用這項工具開發客製化的行為程式,搭配他們所獨有之平台的功能性。

這些裝置物件是程式碼及視覺化的物件,可提供一些通用的介面,以便將指定裝置連接到機器內的其他程式庫物件,如此可大幅減少在搬移裝置時的程式編輯重工作業。工程師可單純針對該類型的裝置而增加物件,藉此因應其改變,而不需要重新編寫機器的整個工程作業程序。其中的第一組裝置物件是針對啟動裝置、磁碟機和移動感應裝置所設計,他們也可以針對新世代的Allen-Bradley PanelView 5000操作人員介面提供各種操控面板。

洛克威爾自動化的應用程式IP資深經理Achim Thomsen表示:「我們的模組化應用程式內容可以幫助您管理目前各種智慧型機器中數量龐大的程式編碼作業,機器設計人員可使用這些新的程式庫和裝置物件以更有效率和更經濟的方式建立各式的機器,同時我們在未來還會繼續針對更多的應用程式和裝置推出各種新的內容。」

您現在就可以在洛克威爾自動化產品兼容性和下載中心免費下載新的應用程式內容。完成下載之後,使用者可將內容載入到Studio 5000應用程式碼管理員應用程式內。

Studio 5000應用程式碼管理員應用程式提供一個單一、使用者友善的環境,可讓工程人員存取內容、建立他們的應用程式,甚至可以在建立一個組合程式(cabinet)之前測試這些應用程式。工程人員還可以在應用程式內容管理員中建立和管理他們自己的程式庫物件,以便在其他的專案中重新拿出來使用。

訂閱Automation Today季刊

Rockwell Automation 和合作夥伴提供各種專業知識,可協助您設計、實作並做為您自動化投資的後盾。

訂閱

提供最新的工業自動化與資訊科技趨勢、案例研究與應用