新版 Studio 5000 軟體可縮短機器設計階段並提升工業安全性

新版 Studio 5000 軟體可縮短機器設計階段並提升工業安全性

與協力廠商軟體的整合更為緊密,可簡化設計專案並將現場交付時間縮短數周

2018  12  3 日,密爾沃基)洛克威爾自動化新近發佈的 Studio 5000 整合式開發環境有助於縮短智慧型機器的上市時間並提升安全性。套裝軟體含全新的數位化設計功能,可縮短機器的設計、測試和調試時間。軟體還引入了 CIP Security,將久經行業檢驗的安全技術帶入自動化領域。 

為加速設計專案,Studio 5000 Logix Designer 應用程式現採用 AutomationML 開放式數據交換。該項功能支援應用程式與 EPLAN Electric P8 等工程設計工具交換數據。現在,工程師只需進行一次系統設計,隨後將該設計數據導入其他工具即可。無需花費時間對每個項目進行重新編寫和重新映射。

此外,軟體的全新模擬介面產品採用功能模型介面 (FMI) 標準,支援與 MATLAB 和 Simulink 等建模軟體進行數據交換。借助該功能,工程師可以對機器進行虛擬測試並解決問題,然後再進行調試,有望將現場交付時間從幾周縮短為幾天。

“Studio 5000 軟體將推動整個行業邁入數位化機器設計的新紀元,”洛克威爾自動化設計軟體行銷經理 Matt Masarik 說道,“借助這些數據交換功能,工程師可以減少重複工作,縮短從設計到調試所花費的時間。隨著更多的合作夥伴聯盟計畫成員加入我們的軟體設計陣營,我們將有機會繼續節省更多的時間。”

新版 Studio 5000 軟體在以下方面也有所改進:

縱深防禦安全性得到增強:Studio 5000 軟體將支援企業使用 CIP Security 為工業通信提供更可靠保護,保證通信的可用性、完整性和機密性。借助將於 2019 年初推出的 FactoryTalk Policy Manager 工具,管理員可以在相容的硬體中集中管理 Studio 5000 環境下的安全通信策略。如此一來,CIP 安全設備就可以針對網路或通信攻擊進行自我防禦。

可用性提升:新版 Studio 5000 軟體新增 64 位數學運算支持功能,能夠幫助工程師提升計算精確度,進而提升應用程式的精確度。軟體在基於 Logix 標籤的報警方面也有一系列新的提升,比如新增指令和更高的報警可見性,這有助於最終用戶在生產期間快速發現並解決故障問題,從而大幅提高生產力。

基於庫的時間節省:借助 Studio 5000 Application Code Manager 工具中新的庫連結,可以在設計專案中自動創建父子物件。例如,工程師可以使用該功能一次性快速創建罐及其相關的閥,而不是逐一創建所有罐物件和閥物件。庫元件也支援工程師向庫物件中新增內容,如使用者文檔等,從而幫助機器設計人員創建更為高效和統一的專案。

Application Code Manager 工具的整合得到擴展,工程師可以使用協力廠商設計軟體對其進行訪問,進一步節省時間。

 

 

# # #

 

關於洛克威爾自動化合作夥伴聯盟計畫

洛克威爾自動化合作夥伴聯盟計畫為全球製造商提供了一個協作平臺,推動各製造企業共同致力於開發、實施和支援優質的解決方案,以實現全廠優化、提升機器性能並滿足可持續發展目標。 

 

FactoryTalk、PartnerNetwork、Studio 5000 和 Studio 5000 Logix Designer 是洛克威爾自動化公司的商標。

CIP Security 是 ODVA 的商標。

FactoryTalk、PartnerNetwork、Studio 5000 和 Studio 5000 Logix Designer 是罗克韦尔自动化公司的商标。

CIP Security 是 ODVA 的商标。

訂閱Automation Today季刊

Rockwell Automation 和合作夥伴提供各種專業知識,可協助您設計、實作並做為您自動化投資的後盾。

訂閱

提供最新的工業自動化與資訊科技趨勢、案例研究與應用