新款CIP Safety編碼器有助於提高生產力

新款以EtherNet/IP支援CIP Safety的Allen-Bradley 843ES絕對編碼器,可以滿足所需的速度、方向和位置功能的安全應用需求,同時可以協助提高使用者的生產力。

 

這是市面上第一款以EtherNet/IP支援CIP Safety的編碼器,最高符合並包含 SIL 3/PLe安全應用。當整合式安全控制系統內含Allen-Bradley GuardLogix 5580控制器或Compact GuardLogix 5380控制器時,在此系統中使用這款編碼器可以達到此效能。

除了安全功能以外,新款的編碼器也提供:

  • 更高的生產力:在進行速度、方向或位置方面的安全監測時,使用者可以繼續生產,進而提高整體生產力。
  • 更好的可見性:透過和標準控制系統的整合,操作員可以控制所有的機台事件(包括安全事件),進而縮短反應時間。
  • 更短的設計時間:整合以EtherNet/IP支援的安全功能,可以減少硬體和安裝成本並節省時間。
  • 更有效率的系統設計:透過CIP Safety上EtherNet/IP網路提供的輔助回饋,即可以少數的必要元件提供所需的安全完整性與效能。

使用者和機械製造商可以透過三個可設定的解析度選項、實心和空心軸,以及多種凸緣選項,找出符合需求的843ES CIP Safety編碼器。兼具安全性和彈性的編碼器可以滿足各種產業的需求,包括娛樂、材料處理、採礦和汽車製造。

Allen-Bradley及GuardLogix是洛克威爾自動化的商標。
EtherNet/IP是ODVA的商標。

關於 Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE:ROK) 為全球最大的工業自動化與資訊公司,致力於協助客戶提高生產力及促進全球永續發展。Rockwell Automation 公司總部位於美國威斯康辛州密爾瓦基市,總計在 80 個以上國家/地區雇用約 23,000 名員工為客戶服務。

訂閱Automation Today季刊

Rockwell Automation 和合作夥伴提供各種專業知識,可協助您設計、實作並做為您自動化投資的後盾。

訂閱

提供最新的工業自動化與資訊科技趨勢、案例研究與應用