全新Push-in Terminal Blocks改善連接性並簡化面板設計

新一代Push-in Terminal Blocks 可提高佈線效率及連接品質

全新連接技術提高可靠性

(2018年5月29日 密爾瓦基) 洛克威爾自動化發表一系列新型接線板,可提高佈線效率及連接品質。Allen-Bradley Bulletin 1492-P系列推入式接線板不但可提供穩定的連接,並能節省時間、減少作業員的維護工作,從而改善佈線環境。

過去,帶有不固定導線的彈簧線夾與螺釘接線板可能導致連接鬆動,而此新型防震接線板採用夾具固定鬆動的接線,並達到安全的連接點,同時具備節省空間的優勢。與傳統的螺絲夾接線板相比,前端接線端子為佈線提供了清楚的視線,也讓佈線更容易。

「較舊的連接技術要求使用者手動擰緊螺絲至特定的扭矩,且需時常檢查經運送後的扭矩是否仍適當,」洛克威爾自動化業務經理Darren Miller表示。「全新推入式接線板可提供快速可靠的連接,無需螺絲起子或其他工具來進行電線安裝,故與以前的型號相比,使用者可節省超過50%的時間。」

塑膠致動器以手指安全的設計(finger-safe design)來降低潛在的觸電危險,從而避免接近帶電金屬組件。新型控制配電和信號/感測器專用接線板提供了以顏色編碼的塑膠致動器,為客戶提供可視指示,以利在電氣面板內正確佈線。每個1492-P系列推入式接線板均提供內建的測試埠,讓使用者可輕鬆監控電錶電壓與電流。由於許多工廠在廠內會有不同的功率等級,故測試點可驗證是否每個端子都在適當的電壓下運作,從而減少手動插入探針的需求。

推入式接線板亦可與配線套管一起使用,進一步提高連接的效率和品質。此外,使用兩根電線同時連接時,可選擇雙套管選項。Bulletin 1492-P系列已經過測試與認證,確定可與洛克威爾自動化PartnerNetwork計畫裡的策略聯盟夥伴Panduit套管一起使用。此外,套管選擇指南可協助確定適合所選電線尺寸的推薦套管和1492-P推入式接線板。

訂閱Automation Today季刊

Rockwell Automation 和合作夥伴提供各種專業知識,可協助您設計、實作並做為您自動化投資的後盾。

訂閱

提供最新的工業自動化與資訊科技趨勢、案例研究與應用