新一代 FLEX 5000 I/O 模組實現企業聯網帶來的高效生產率及靈活性

新版 FLEX 5000 I/O模組更加靈活及可靠

(2018 6 21 日,密爾瓦基)近日,洛克威爾自動化推出全新 Allen-Bradley FLEX 5000 I/O 平臺,可用於打造更智慧、更高效、更靈活的工業控制系統。

該平臺提高了連線速度並增加了頻寬,能夠將更多資料回饋給控制器。從而説明企業聯網打造面向未來的控制系統。該平臺基於千兆架構構建,支援的通信方式包括設備級環網 (DLR)、線性和星形拓撲。未來版本將針對冗餘網路拓撲支援並行冗餘協定 (PRP)。

原始設備製造商和過程操作人員還可利用全新的 FLEX 5000 I/O 模組提高生產力。其中,簡化的佈線和設計讓工程設計時間得以縮短。其架構靈活,有垂直和水準安裝方式及銅介質和光纖介質可選,安裝簡單方便。同時,安裝過程中的硬體要求也大幅降低,因為這些模組能夠適應各種極端環境,無論是在極寒的油田,還是在酷熱的礦區,均可正常工作(工作溫度範圍在 -40 C 至 70 C 之間)。

在生產期間,這些模組還能縮短成本高昂的計畫外停機時間,特別是在連續的程序控制應用專案中。借助帶電插拔 (RIUP) 和線上更換功能,技術人員可在系統不間斷運行的情況下更換舊 I/O 和配置新 I/O。此外,由於可以靈活配置通道級報警、事件和診斷,因此維護效率更高。

“這次,我們在先前 FLEX I/O 平臺大獲成功的基礎上又更近了一步,對長期用戶而言,靈活性和可靠性仍然是它的主打優勢,”洛克威爾自動化產品經理 Rosh Chathoth Sreedharan 說道。“FLEX 5000 I/O 平臺採用 Logix 5000 系列技術,支援根據特定應用需求選擇合適的 I/O。此外,它還具有智慧控制功能,可在企業聯網中實現對過程的快速回應。”

未來,洛克威爾自動化將繼續發佈新版 FLEX 5000 I/O 平臺,加入多種安全模組。屆時,使用者可將經 TÜV 認證的安全模組用於安全等級高達 SIL 3 和 Ple Cat.4 的安全應用項目,從而滿足自身的特定安全需求。

FLEX 5000 I/O 系列能夠提供充分的安全保障,可幫助企業保護資產和品牌。該平臺有助實現工業系統和企業系統的安全融合,讓企業能夠無憂地使用開放、標準的 IT 友好型乙太網網路。這得益於它部署了包含固件加密、出生證明和安全啟動功能的縱深防禦安全性原則。

 

訂閱Automation Today季刊

Rockwell Automation 和合作夥伴提供各種專業知識,可協助您設計、實作並做為您自動化投資的後盾。

訂閱

提供最新的工業自動化與資訊科技趨勢、案例研究與應用