全新PlantPAx DCS有助於程序控制作業的數位化改造,從而提升整個工廠的價值

全新PlantPAx DCS提升整個工廠的價值

更智慧、更直覺的體驗

(2018年6月12日 聖地牙哥) 全新洛克威爾自動化PlantPAx分散式控制系統(DCS)可協助工業製造商建立更聰明、更具生產力以及更安全的作業。此一全新系統具備更直覺化的設計,亦可從工廠設備查看情境化資訊,不但有助於程序控制作業的數位化改造,更進而實現能縮短產品上市時程並降低整體擁有成本的企業聯網。

聰明-該系統版本採用促成技術,為有意願導入DCS的中小型企業消除了複雜性障礙,並透過將伺服器整合至單一機器中,讓應用程式可運用全新DCS的所有功能。此一簡化可用於虛擬或實體機器,並減少高達75%的工程時間、許可證和系統足跡。

全新DCS更具備支援電氣保護設備的擴展庫,並採用EtherNet/IP和IEC-61850標準。將電氣功能與控制相連接,擴大整個工廠的整合,從而實現更好的工廠控制,此外,新提供的標準控制面板因啟動風險較低,可使實際執行過程更順利。

更具生產力-此系統具備完整的程序物件庫,可改善人員與程序的互動,包括警報及異常情況的處理等;而簡化的面板設計可提供更直覺化的使用者體驗,可使人員培訓與支援更易於進行。此物件庫並具有歷史數據模板,可以利用即時以及歷史數據來優化事件訊息的顯示。

更安全-有了PlantPAx DCS,使用者就可以透過角色與區域來定義存取權限,以身份驗證和存取權限來實現新的安全級別。此系統版本亦擴大 I/O通訊的網路可用性,並擴展了工廠級融合架構的價值。

「PlantPAx DCS最新系統版本包含許多特色,這些特色係以程序使用者的寶貴回饋為基礎,並符合產業標準,為廣大的加工產業提供更聰明、更直覺化和更安全的系統,」洛克威爾自動化全球程序業務總監Jim Winter表示。「這些創新技術可幫助企業運用現代化的DCS,輕鬆增加企業聯網中整個工廠整合所創造出的利潤。」

訂閱Automation Today季刊

Rockwell Automation 和合作夥伴提供各種專業知識,可協助您設計、實作並做為您自動化投資的後盾。

訂閱

提供最新的工業自動化與資訊科技趨勢、案例研究與應用