全新可擴展圖形終端助力小型應用提高生產力

全新可擴展圖形終端助力小型應用提高生產力

PanelView 5310 圖形終端為機器設備製造商提供合適尺寸的 HMI 解決方案

2018 年 1 月 11 日,密爾瓦基-早前,機器設備製造商們已經在大型應用中將 HMI 與控制器緊密整合,實現了生產力的提升。如今,借助全新 Allen-Bradley PanelView 5310 系列圖形終端,製造商們完全可以將這些整合優勢引入小型應用之中。

PanelView 5310 系列圖形終端擁有可媲美 PanelView 5500 的可用性,而在與 Logix 5000 控制器整合度方面則更勝一籌。這些新型終端專為最多需要 50 個 HMI 畫面的應用場合而設計,分為 7 英寸、9 英寸和 12 英寸顯示幕等多種型號。2018 年還將推出 6 英寸顯示幕型號。

企業也可利用新產品更強大的整合能力,來創建高速點動按鈕,替代效率低下的硬接線按鈕。這些按鈕具有自動診斷能力,能夠以 I/O 速度與控制器對接,有助於縮短停車時間,提高生產力。           

PanelView 5310 圖形終端還可從其他方面幫助企業提高生產力

通過直觀的 Rockwell Software Studio 5000 設計環境,用戶可以創建可重複利用的面板、畫面和自訂圖形,從而縮短開發時間。這些物件可與 Logix 自訂指令和各種使用者定義資料類型無縫整合。

利用模擬功能,工程師可以在開發環境中進行專案試運行。這樣,工程師無需使用 PanelView 5000 硬體即可直接實施更改,避免造成生產中斷。

VNC 連接可以讓操作人員通過智慧手機、平板電腦或個人電腦遠端監控生產的運行。此外,產品還具有歷史趨勢分析和資料記錄功能,説明操作人員直接在面板上輕鬆排除故障。

工程師可以直接將項目從可移動介質載入到 PanelView 5310 圖形終端,無需使用 Studio 5000 View Designer 應用程式即可更加快速地恢復資訊和更新專案。