全新人機介面軟體功能有助於提升操作效率

全新人機介面軟體功能有助於提升操作效率

FactoryTalk View軟體更新可讓使用者更容易取得資訊、支援行動裝置,以及進行軟體整合

美國密爾瓦基市-洛克威爾自動化已更新旗下的人機介面軟體,可讓各產業工作人員在運轉與維護系統上取得更詳盡的資訊。FactoryTalk View 軟體版本10.0 的新特點,包括更容易取得資訊、新加入的行動裝置支援,以及提升跨軟體間的整合,以增加生產力。

操作人員現在可以在FactoryTalk View Site Edition (SE) 軟體中使用TrendPro 工具,將警報資訊附加於趨勢資料上。此功能有助於操作人員將警報發生事件和資料點值串連,以加速故障排除作業進行。他們也可以使用此項工具儲存特定趨勢,並與其他工作人員分享。

洛克威爾自動化FactoryTalk View產品經理Sharon Billi-Duran表示:「此版本也新增了人機介面支援,以Allen-Bradley Logix 控制器產品線彈性地發出警報。在這之前,使用者必須在控制器和人機介面中,手動建立警報條件。藉由標籤式警報,操作人員現在可以在Logix中建立警報設定,然後人機介面將自動處理設定,因而省下程式設計的需求。」

FactoryTalk View SE v10.0 也將 ThinManager 軟體,登入整合至 FactoryTalk View 平台。在以往,使用者必須分別登入這兩套系統。現在使用者可以透過自動登入通過的功能,繞過第二個安全點,以更輕鬆、更迅速地作業。

就加工業而言,FactoryTalk View SE 軟體導入異常情況管理 (ASM) 多重監控架構。此功能可讓操作人員根據標準化的ASM 方針,在多個螢幕上查看不同層級的資料。此功能也可提供更多可檢視的資訊,協助操作人員更有效率地執行和維護系統。

更新的 FactoryTalk ViewPoint 軟體,將 FactoryTalk View SE 軟體擴大到行動裝置上,現在支援配方管理。此項更新可讓工作人員在自己選擇的裝置上檢視或下載配方。目前藉由 ViewPoint v10.0 軟體,FactoryTalk Alarms 和 Events 警報記錄也可在其行動裝置上使用。

FactoryTalk View Machine Edition (ME) 軟體 v10.0 新增了設計時間和運轉時間增強功能,可提升使用效率和生產力。人機介面軟體現在對於恢復和升級傳統專案的支援度更高,而且在編輯顯示畫面時也更具可用性。

洛克威爾自動化視覺化軟體行銷經理Sue Burtch表示:「在此版之前,操作人員的動作必須記錄到稽核軌跡中,但卻無法保證系統能夠擷取到這些記錄。現在藉由內建的稽核軌跡,即可在終端機上擷取此項位於本機的資訊,而且稽核資料也會安全地儲存直到備份為止。對於受到嚴密監管的產業(如製藥等)而言,此功能支援US 21CFR Part 11 或 EU Annex 11 等要求。」

訂閱Automation Today季刊

Rockwell Automation 和合作夥伴提供各種專業知識,可協助您設計、實作並做為您自動化投資的後盾。

訂閱

提供最新的工業自動化與資訊科技趨勢、案例研究與應用