先進的光幕系統可提高靈活度與安全性

先進的光幕系統可提高靈活度與安全性

洛克威爾自動化GuardShield光幕帶來的創新收發器技術,可以保護機器人工作單位及其他危險設備的周圍

(2018年8月23日 密爾瓦基) 機器人的興起,使得光幕的需求也增加了,因為其可為機器人工作單位和工廠其他區域之間提供安全的工作環境。洛克威爾自動化的Allen-Bradley GuardShield 450L安全光柵系統是一種具有成本效益的彈性解決方案,可以透過創新的收發器技術提高安全性,同時提高生產力。

全新的GuardShield 450L-E內建雷射對準系統(ILAS)提供多個可見雷射點,只要觸碰搖桿前視窗上的ILAS符號即可將設定最佳化,因此可以縮短安裝時間。此外,精巧化的設計和全長保護區,讓GuardShield 450L-E系統可以輕鬆整合到從150 mm (5.9英吋)到最長1950 mm (76.7英吋) (以150 mm [0.5英尺]為單位增加)的手部和手指防護應用。

啟動之後,使用者可以利用包含串聯、無效化和遮斷等先進的特性與功能來提高靈活度,同時維持最高等級的安全性。

GuardShield 450L-E光幕先進的無效化和遮斷功能,可以透過位於專用插入式模組上的指撥開關輕鬆進行設定。您可以選擇像是L和T配置的四感測器或雙感測器與優先功能等常用的無效化設定,以及在固定遮斷時降低解析度或進行示教。您也可以安裝插入式的串聯來串聯連接其他的GuardShield 450L安全光柵系統,實現多邊機台防護。

所有這些特殊功能結合GuardShield 450L收發器設計固有的靈活度,有助於簡化工程運籌並將庫存降到最低。

訂閱Automation Today季刊

Rockwell Automation 和合作夥伴提供各種專業知識,可協助您設計、實作並做為您自動化投資的後盾。

訂閱

提供最新的工業自動化與資訊科技趨勢、案例研究與應用