Fairfax Tamworth Press 成功達成安全記錄

Fairfax Tamworth Press 成功達成安全記錄

挑戰

  • 升級 Tamworth Press 的控制及變頻器系統,強力注重安全問題

解決方案

結果

  • 解決方案遵循 AS 4024 規範實現機器安全
  • 安全防護裝置不會干擾印刷廠的維護及生產需求
  • 各項運作元件具備絕佳可靠性,印刷廠則每月進行檢查,確保所有防護裝置正常運作
  • 印刷廠享有同類最佳的安全記錄,超過 2,300 天以上沒有損失工時傷害

Rockwell Automation® 安全解決方案奠定基礎,實現領先業界的安全記錄

隨著數位年代演進發展,記者不再需要緊鄰印刷機,趕稿衝入印刷室趕上明日報紙的截稿時間。

投資各種新興技術,整合印刷中心,服務更廣大的地理區域,是目前理想的商業常識。

Fairfax 位於新南威爾斯譚沃思 (Tamworth) 的原始印刷廠,於 1997 年設置。這座印刷廠是由澳洲各地的二手設備組裝而成,大約有 25 至 30 年的歷史。

由於需要重建及整合多個區域印刷廠,公司在譚沃思興建了新的綠地設施,並將沃加 (Wagga)、諾拉 (Nowra) 及瓦南布爾 (Warrnambool) 等地區的現有設備移往該地。

Fairfax 非常重視設施的健康及安全問題,因此與 Goss International 及 Rockwell Automation 進行風險評估。

設施依據風險評估結果,實施創新的安全解決方案,讓採用最新整合式控制及安全技術的印刷廠,獲得令人稱羨的安全記錄。

Allen-Bradley PanelView™ 圖形人機介面可顯示防護裝置狀態,快速故障檢測。

推動安全印刷生產

Tamworth Press 除了印刷 The Northern Daily Leader 這份主要報紙以外,也負責出版鄰近區域城鎮的報紙,每週印刷中心要印刷 15 至 20 噸的報紙。

一月是較為繁忙的期間,需要因應譚沃思鄉村音樂節的額外印刷需求,製作約 20,000 至 30,000 份的音樂節指南。為了持續因應前述需求,同時以安全為先,因此執行風險評估提供見解,掌握各種提升印刷廠安全成果及生產力的方式。

Tamworth Press 廠房經理 David Hedges 表示:「我們公司非常注重安全,希望員工能以當天上班的相同狀況下班回家,所以我們在此所做的一切都是以安全為最高原則。我們探討各種方式加強程序,以便提升工作的安全層面。」

全澳洲都朝向提升廠房安全的目標邁進,因此實施各項規範指定雇主在管理及控制方面對廠房的責任。前述規範要求雇主針對新設或搬遷廠房進行風險評估程序。

機器防護與風險稽核可確認對防護要求的安全類別。Goss International 總經理 Matt Sharkady 表示:「Fairfax 訂定嚴格的安全標準,非常認真看待安全問題,讓此項安全解決方案超越現有要求。」

他解釋:「我們過去曾與 Rockwell Automation 合作,了解其控制及變頻器解決方案能夠符合這類安全規範。此外經驗豐富的當地團隊,能夠進行所有工程作業,則是 Rockwell Automation 成為此專案最適合選項的另一項原因。

這代表我們在即時介面之中運作,而他們的工程團隊能夠造訪現場進行試運轉,確保一切都正常運作,而不是與海外不同時區的團隊合作。」

印刷廠防護設施設置 110 個以上的 Sipha 感測器。

整合控制與安全

專案的成功關鍵,在於要求採用完全整合的解決方案,提供印刷廠有效的安全、變頻器及製程控制。

Rockwell Automation 資深解決方案顧問 Peter Tomazic 表示:「GuardLogix® 安全控制器符合印刷廠所有的安全及控制需求。控制及變頻器系統採用的設定,可讓特定安全防護裝置無法開啟,直到印刷機達到慢速狀態;同時在不當時間開啟防護裝置,則會停止印刷機避免傷害。」

DeviceNet™ 提供安全 IO 與 GuardLogix 之間的通訊功能,實現整合的安全、變頻器及製程控制。四台 PowerFlex® 直流變頻器用於供應印刷機電力,而印刷機則利用 ControlNet™ 通訊連結控制系統。此外整座印刷廠也在防護裝置設置 110 個以上的 Sipha™ 感測器。

為了快速故障檢測,PanelView™ 圖形人機介面可顯示防護裝置狀態,協助了解哪些防護裝置為開啟及關閉。Hedges 解釋:「如果印刷機有部分進行調整,而防護裝置維持開啟狀態,我們能夠由主控台確切了解哪一個防護裝置是開啟的,然後直接關閉該防護裝置,讓印刷機繼續照常運作。」

他表示:「解決方案的另一項功能,就是整合機械設備之間的其他防護裝置。我們決定在捲筒紙架前方設置機門,保護印刷機免於受到移動捲筒影響時,能夠非常輕鬆地將此項額外防護裝置繞至現有程式之中,對我們提供非常多的效益。」

光是印刷機就有 150 個以上防護裝置,以避免手指進入造成嚴重傷害。

安全防護記錄

印刷廠包含六座印刷塔、六台捲筒紙架及兩個摺疊機,製作報紙成品。這樣的印刷線運作時,可分為兩個獨立的印刷機 (每個包含三座印刷塔及一個摺疊機),或是以單一印刷機運作。

Tomazic 表示:「為了能夠採用這種作法,我們在安全系統之中導入分區概念,這樣我們以單一印刷機運作時,所有印刷機的安全停止都會作用,但如果是分為兩個獨立印刷機,則一台印刷機的安全停止無法控制另一台。此外如有需要也有緊急停止可停止一切作業。」

公司竭盡全力設計安全系統,因此在不關閉防護裝置的情況下,沒有人可以接觸可動零件。光是印刷機本身就有 150 項以上的防護裝置,避免手指伸入造成嚴重傷害。

Hedges 表示:「有時防護可能相當麻煩,並造成維護及生產問題,但這項解決方案不會延遲生產或維護時程,而且提供我們希望為員工打造的安全及工作環境。」

他表示:「除此之外,我們也發現運作元件的穩定性非常出色;我們每月都會檢查,確保所有防護裝置運作正常。我們每月都會實際在所有防護開關分離及開啟防護裝置。」

安裝印刷機之後,防護開關並未發生故障,也沒有傷害或近乎出錯的事件。這反映在印刷廠的安全記錄之中,是集團中最出色的表現。

Hedges 表示:「我們現在已經 2,369 天沒有損失工時傷害,所以我們了解員工每天都能以上班時的相同狀態下班回家。」

 

 

上述結果為這家客戶搭配其他產品使用洛克威爾 產品與服務的特定案例,其他客戶的實際結果可能有所不同。

Allen-Bradley、GuardLogix、PowerFlexSipha 及 PanelView 為 Rockwell Automation, Inc. 的商標。

訂閱Automation Today季刊

Rockwell Automation 和合作夥伴提供各種專業知識,可協助您設計、實作並做為您自動化投資的後盾。

訂閱

提供最新的工業自動化與資訊科技趨勢、案例研究與應用