已移轉至整合自動化解決方案的舊有控制項

已移轉至整合自動化解決方案的舊有控制項

挑戰

  • Datastor Systems Ltd. 的任務是將 ABN 的舊有控制解決方案移轉至現代自動化及 SCADA 系統,並且盡量減少中斷作業造成的衝擊

解決方案

結果

  • 更快速且穩健的廠房網路
  • 重複使用現有的 I/O 以建立更簡單且風險更低的移轉路徑
  • 內部和外部遠端存取功能
  • 提升資產使用率
  • 提升整體設備效率並降低整體使用壽命成本

牲畜複合飼料製造商正在尋求更快速、穩健且更具經濟效益的網路和自動化基礎架構,以便更輕鬆地獲得移轉成果

背景:

ABN 是領先業界的英國單胃動物複合飼料製造商,可為豬隻和禽類牲畜產業提供產品和免費的解決方案。 ABN 在英國境內營運 10 家飼料工廠且隸屬於 Associated British Foods 旗下,是一家多元化經營的國際食品、食材和零售集團,其營業額高達 102 億英鎊,且在 44 個國家擁有 97,000 名員工。

就像許多領先市場的公司一樣,ABN 著重於盡量高效地營運設施,而且自動化是其營運計畫中不可或缺的一環。 調和、研磨、按壓和裝袋流程需要精密控制,才有助於強制執行 ABN 及其客戶群要求的嚴格食材、加工和品質等級。

公司最近審查了其 Bury St Edmunds 工廠中的網路功能和自動化產品。 審查重點說明設備已開始顯露疲態(在效能和過時等方面),並且需要進行升級和更換。 其向洛克威爾自動化認可的系統整合商 Datastor Systems Ltd. 尋求支援。這是一家專精於產業自動化領域的民營英國軟體公司。 享譽業界的系統整合商具有專業能力且致力於與洛克威爾自動化公司一起領先業界,而且與洛克威爾自動化公司銷售人員及/或經銷商發展出互相支援的關係。

對現有基礎架構進行評價之後,在英國及全球進行廠房現代化專案且保持良好記錄的 Datastor Systems 建議洛克威爾自動化推出的 Allen-Bradley® 產品,而將移轉至新的整合式架構控制及網路解決方案,而且會在現代、最先進的 EtherNet/IP™ 網路上執行。

挑戰:

Datastor Systems 面臨的主要挑戰是開發高效且有效的移轉策略,其中包含將舊系統移轉到新基礎架構 – 而不至於對 ABN 的每日生產作業造成過多中斷現象。這代表新舊系統必須先串聯重疊和作業,然後再進行最終切換。 必須部署穩健且有效的移轉解決方案。

隨著過時設備和移轉變得越來越普遍,自動化解決方案也持續演進,洛克威爾自動化已經在移轉解決方案業界佔有一席之地,並且在多個業界和全球許多國家中順利部署。 這代表可能需要從專案移除許多困難作業,而這些應用程式特定需求就能造成實際且獨特挑戰的原因。

ABN 的大型移轉歷經四個週末的關機作業、包含更換核心網路、多個控制器變更以及整合 SCADA(資料採集與監控系統)解決方案,而會在新型可程式設計自動化控制器 (PAC) 上的 PC 上執行。

解決方案:

根據 Datastor Systems 董事總經理 Bill Wright 所述:「Datastor 已被視為 ABN 流程控制的首選供應商。我們與 ABN 的首次合作可回溯至 1989 年,並且部署 Allen-Bradley PLC-5® 解決方案以滿足 ABN 的自動化需求。 系統長期以來順利提供製造流程所需的控制能力,但就像許多較舊的自動化產品,PLC-5 也已經過時,而且可能讓 ABN 深陷硬體故障的風險。

我們已經根據流量燈號系統而編譯文件,其中詳細說明備用零件的目前狀態 -「可用」、「無法使用」及「已可供使用但即將過時」。 完成此分析重點說明新解決方案的需求,而且這處於我們與洛克威爾自動化諮詢並討論其 Logix 系統及其 PLC-5 移轉工具的階段,」他補充說道。

ABN 的大型移轉歷經四個週末的關機作業、包含更換核心網路、多個控制器變更以及整合 SCADA(資料採集與監控系統)解決方案,而會在新型可程式設計自動化控制器 (PAC) 上的 PC 上執行。

Wright 解釋:「我們決定利用 Allen-Bradley 1771 至 1756 IO 搖臂式轉換系統。 這可使用目前的 PLC-5 I/O,同時還能使用最新的 Allen-Bradley PAC,因此可大幅減少新電氣接線的需求。 因此,可為客戶減少成本。 您可以將現有搖臂和端子接線搭配使用,然後使用佇立插頭推入新的背板中。 重複使用現有端子和背板可大幅縮短轉換時間,因為不需要重新接線。

連同更換 PLC-5 控制器,必須將現有的 SLC-5/04 控制器整合到研磨和調和區域中的新 ControlLogix® PAC 環境。 可使用廠房中現有 SLC I/O 連同 1747-AENTR EtherNet/IP™ 介面卡模組來完成此作業。 這些模組提供返回主要 ControlLogix PAC 的乙太網路連結,如此就能將 SLC I/O 作為遠端 I/O,」Wright 繼續說道。

Datastor 將 EtherNet/IP 作為主要通訊協定,可為客戶提供遠端監控及維護,還能選擇將機器連線到其客戶的企業聯網。 企業聯網是製造商會採納以善用連線機器、供應鏈及客戶的方法,可讓他們建立擁有豐富資料及資訊、受支援、安全且未來就緒符合市場需求的製造流程。

最後,適用於製造商及其供應商的企業聯網方法,可建立更具競爭優勢的創新企業並提供見解,以便藉由縮短上市時間、降低整體擁有成本、改善資產使用率和企業風險管理,進而提升產能、永續性和經濟效益。 存取即時、情境化資訊的其他好處包含可大幅縮短停機時間、提升技術和流程最佳化、改善工作小組效率及更聰明地運用支出。 因為 EtherNet/IP 是以標準、未修改的乙太網路為基礎,這代表只要執行少數作業即可建立這些連線,而且也提供完整的安全性解決方案,可落實使用者控制及防止未經授權的存取。

我們知道我們需要更先進的解決方案,而 Datastor Systems 推出的洛克威爾自動化系統絕對能滿足所有需求。 新的網路和控制器讓我們能對流程和基礎架構一望即知、一目了然。

結果:

洛克威爾自動化移轉解決方案可節省時間,而且發生與完全重新接線(例如:錯誤連線)相關聯的風險本來就比較低。 Wright 詳細解釋:「長期以來,我們已經移轉其他 I/O 平台,而洛克威爾自動化系統是一項顯著改善。 此專案自 2015 年 1 月/2 月上線,截至目前為止都沒有發生任何問題;運作情況非常理想,而且新增了舒適因素,使得網路現在更加安全穩健。

由於使用 EtherNet/IP,我們現在也可以遠端連線,而且新網路速度比舊系統的 DH+ 網路更快速且更精簡。 有鑑於這些新網路,ABN 已經請我們在所有 ABN 網站上提供遠端支援,而且我們也已賦予他們自行進行遠端存取的能力。 我們可以使用圖形化螢幕,從硬體下方的通訊層級直接提供診斷內容。

根據 ABN 集團工程經理 Lindsay Sharp 所說:「我們知道我們需要更先進的解決方案,而 Datastor Systems 推出的洛克威爾自動化系統絕對能滿足所有需求。 新的網路和控制器讓我們能對流程和基礎架構一望即知、一目了然。 由於使用開放通訊協定,未來升級路徑也會較不複雜且更為直接。 我們本身和 Datastor 的遠端存取也提供降低成本和縮短停機時間等方面的許多優勢。 整個整合式方式能協助我們維持品質和控制等級,如此才能持續讓客戶感到滿意。

我們發現洛克威爾自動化團隊永遠樂於與我們討論並提供支援,特別是當我們尋求稍微不一樣的想法時,他們也不會強迫我們選擇他們喜好的方法,而會傾聽我們的需求。 洛克威爾自動化解決方案並不是市面上價格最低廉的產品,但長久看來,就 OEE、資產使用率和整體使用壽命而言,它絕對是最具成本優勢的產品。 我們覺得幸運的是 ABN 先前曾參與過洛克威爾自動化產品的研發工作,因此瞭解安裝的初始成本並不會反映整個使用壽命成本,而 ABN 與洛克威爾自動化的合作剛好證明我們將該硬體用於此專案是正確的選擇。」Wright 做出上述結論。

與我們聯絡

我們提供各種專業知識和服務,可協助您設計、實作並做為您自動化投資的後盾。