滿足煤層氣安全法規的要求

滿足煤層氣安全法規的要求

挑戰

  • 實施現代化的安全系統,有助於滿足油氣合規性要求

解決方案

  • 先進的安全系統 – AADvance®容錯控制系統為燃氣發生器組提供完全獨立的關閉路徑,可隔離燃氣閥及相關電力系統
  • 工廠驗收測試 – 進行詳細的工廠驗收測試(FAT)有助於使調試過程更臻完美

結果

  • 消防及燃氣安全合規性 – 新系統現在已符合IEC 61511 SIL2設計的消防及燃氣安全儀表系統規範
  • 該系統符合挪威石油工業協會的OLF嚴格準則

安全合規性對幫助確保油氣生產時不發生事故來說非常重要。容錯安全儀表系統有助於滿足合規性要求

煤層氣(CSG)是一種自然存在於大多數煤層中的甲烷氣,與一般的天然氣很相似。CSG是從地底深處提取的,採用了保護社區及環境的世界頂尖的實作技術。

澳洲主要的煤層氣資源在澳洲東部的陸地上。目前已知最大的證實蘊藏量位於昆士蘭的Bowen盆地及Surat盆地。來自煤層的天然氣供應部份工業及家庭用於取暖及烹飪的燃氣。

澳洲煤層氣產業以作為擁有保護土地及水資源的最佳實行技術的高度監管產業而聞名。

為此,一家全球能源公司最近升級了其燃氣發生器的安全系統,採用最新的控制及安全技術,以滿足嚴格的合規性要求。

減少安全風險

煤層氣井透過開採地下水釋放氣體。抽取的水及氣體被轉移到表面,並在此分離。煤層氣水含鹽量高,透過管道收集並輸送至儲水池。

然後將水抽送至廢水處理廠,再將其用於農業、市政或工業應用之前,對其進行進一步處理。煤層氣廢水處理廠由使用氣田甲烷的燃氣引擎發生器提供動力。

符合全球消防及燃氣安全標準是能源公司的首要任務。因此,他們呼籲PSA Engineering(洛克威爾自動化PartnerNetwork™計畫的流程安全合作伙伴),在其七台發生器上升級緊急關閉與消防及燃氣系統。PSA Engineering的總部位於昆士蘭Ormeau,為各種工業領域的控制及安全儀表系統提供廣泛的專業工程服務。

於PSA Engineering負責交付完全符合OLF-070 SIL 2 F+G要求的安全儀表系統的首席I+E工程師John Teahan表示:「由於日處理能力超過90,000立方公尺,降低安全風險是廢水處理廠的關鍵考量因素。此專案的主要推動力是將不符合標準的SIL 2消防及燃氣系統更換為符合標準的系統」。

先進的安全系統

現場的七台燃氣發生器均安裝於獨立的機殼內,備有多個經SIL 2認證的消防及燃氣感測器,以監控消防及/或燃氣事件。感測器在1oo2選擇模式下執行,並提供線上感測器測試,以及在1oo2降至1oo1時提供容錯。感測器診斷的完整頻譜已加入AADvance®應用程式,透過OPC介面的SCADA系統,直接回報給作業員。

該系統具有一系列經SIL 2認證的信標,可對發生器機殼及鄰近區域內的人員發出警報,並鳴響警報器,以警告潛在的消防及燃氣事件。

洛克威爾自動化的AADvance容錯控制系統因其安全性能及價值主張而獲選為最適合此應用的解決方案。它是一種安全儀表系統,可提供靈活的控制器備援,並可設計成與工廠中的現有系統整合。

由於日處理能力超過90,000立方公尺,降低安全風險是廢水處理廠的關鍵考量因素。

在一項消防或燃氣事件中,AADvance系統為燃氣發生器組提供完全獨立的關閉路徑,可隔離燃氣閥及相關電力系統

若發生消防或燃氣事件,發生器需要一套快速有效的緊急關閉程序以策安全。AADvance系統藉由為燃氣發生器組提供完全獨立的關閉路徑,隔離燃氣閥及相關電力系統,以符合此項需求。該系統也會立即觸發受影響的發生器的信標及警報器系統,以及整個工廠範圍的緊急警報器,為身處該區域的人員提供最長的疏散時間。

為了讓調試過程更臻完美,進行了詳細的FAT測試,並與現有的工廠人機介面(HMI)系統整合。PSA Engineering的現場技術主管Nigel Campbell表示:「當我們準備在現場調試系統時,有了先前的測試,我們就不必做任何變更。此外,控制室只提供有限的空間,但由於AADvance system的設定非常緊密小巧,我們可將其安裝到標準面板中。」

消防及燃氣安全合規性

升級後,工廠現在已符合IEC 61511 SIL2設計的消防及燃氣安全儀表系統法規。此外,該系統的設計符合挪威石油工業協會的OLF嚴格準則。OLF-070為依此標準而設計的消防及燃氣安全系統,設定了高安全效能目標。

洛克威爾自動化在此專案期間協助PSA進行全面的系統訓練及支援。此次合作可在全球分享經驗及最佳實作方式,有助於為油氣市場提供有效的解決方案。

洛克威爾自動化昆士蘭業務經理Wayne Perry表示:「作為我們認可的系統整合商計畫的一部分(該計畫特別重視流程安全性),洛克威爾自動化與PSA有著長期的合作關係。我們透過流程解決方案的全球技術支援網路,為PSA提供支援。該支援有助於在油氣產業執行既定的專案交付成果,」

關於洛克威爾自動化

澳洲洛克威爾自動化及紐西蘭洛克威爾自動化為洛克威爾自動化的子公司。洛克威爾自動化是工業自動化與資訊解决方案的全球領導供應商,幫助製造商在其業務中取得競爭優勢。洛克威爾自動化彙集了工業自動化領域的全球領導品牌,包括Allen Bradley®控制與服務,以及Rockwell Software®工廠管理軟體。其廣泛的產品組合包括控制邏輯系統、感測器、人機介面、驅動控制器、電源裝置及和軟體。

洛克威爾自動化有限公司(紐約證券交易所代碼:ROK)是工業自動化及數位轉型領域的全球領導者。我們串連了人們的想像力與科技潛力,以擴大人類的可能性,讓世界更具生產力及可延續性。總部位於威斯康辛州密爾瓦基的洛克威爾自動化公司擁有大約23,000名問題解决者,致力於服務我們在100多個國家的客戶。欲了解更多關於我們如何在工業企業中實現企業聯網的資訊,請造訪www.rockwellautomation.com

AADvance、Allen-Bradley、PartnerNetwork、Rockwell Automation及Rockwell Software為洛克威爾自動化公司的商標。

訂閱Automation Today季刊

Rockwell Automation 和合作夥伴提供各種專業知識,可協助您設計、實作並做為您自動化投資的後盾。

訂閱

提供最新的工業自動化與資訊科技趨勢、案例研究與應用