5個使用整合式安全交流變頻器的商業案例

5個使用整合式安全交流變頻器的商業案例

若您還只將安全性視為合規性問題,那您就錯失了智慧製造時代的整體效益。

智慧的網路安全能帶來可觀的商業效益。也可以擴展您潛在的營運範疇。

整合式安全低電壓交流變頻器是網路安全助益的完美範例。透過乙太網路連接到安全PLC時,可讓您更了解您的運作、減少系統接線及元件,並增加寶貴的生產時間。當然,還可幫您符合法規要求─甚至可降低安全風險。

為了讓您能更深入瞭解其效益,請參考以下五個使用整合式安全交流變頻器的商業案例:

  1. 提高生產力:
    防護警告標示(LOTO)長期以來一直都是工業安全的核心元素。但同時也限制了生產力。
    整合式安全交流變頻器讓您能在特定的情況下使用安全功能,以取代LOTO程序。安全功能─例如安全限速、安全扭矩關閉矩及安全煞車控制─可幫助員工在短時間內維修設備且同時符合法規要求。
    試想像是清潔螺旋鑽及旋桶等任務。使用LOTO程序,員工必須不斷啟動及停止設備才能進行清理。安全限速及安全指示等安全功能使員工可以在設備慢速運轉時對其進行清理。

  2. 增強安全性:員工有時會跳過LOTO程序以維持生產力。此舉會帶來嚴重的安全風險。整合式安全交流變頻器可讓員工更快地維修機器,以減少跳過安全程序的誘因。
    此外,安全功能可支援被動安全系統,以減少新員工的風險。被動安全系統的運作只需較少的人力或甚至不需要人力。可以幫助減低經驗不足的風險,例如員工將手置於危險區域。

  3. 降低複雜度:傳統安全產品與標準控制器必須要個別連接固線,並且可能需要額外的硬體,例如安全繼電器。像是整合式安全交流變頻器等的網路安全產品可與標準控制器共享同一個乙太網路,進而減少了對附加硬體的需求。這樣可以簡化您的系統並降低成本。
    網路安全及控制產品也可在一個軟體環境中進行程式設計、設置及維護,進一步降低了複雜度。

  4. 更深入了解:整合式安全交流變頻器可讓您存取豐富的分析數據,幫助您提升效能。
    例如,您可追蹤使用變頻器安全功能的時間、位置、頻率及持續時間。可幫助您更有效地追蹤安全相關的停機時間,並找出改善運作時間的變更。變頻器診斷還可幫助您檢視安全相關的故障發生處,以加快故障排除及恢復運作。

  5. 靈活度較佳:整合式安全交流變頻器可隨著您的業務成長及改變。
    例如,若現在用不到進階安全功能,可於日後使用。變頻器可透過隨時新增卡片以提供整合式安全。

PowerFlex系列的新增功能可幫助您節省時間、降低成本並維持機器正常運作。在此深入瞭解。

隨著需求的不斷演變,您還可輕鬆變更變頻器的安全應用程式。固線式安全解決方案可能需要複雜的規畫及重新佈線,才能滿足新的安全要求。但網路解決方案只需要更新安全PLC中的編碼。

安全就是業務的推動力

網路安全產品不只提供了合規性─也可幫助您將業務的表現最大化。尤其是現代,若您希望透過數位化營運提高競爭力,網路安全產品可幫助您變得更智慧、更緊密相連,且更高效。

點擊此處以了解更多整合式安全低電壓交流變頻器的資訊。

Ryan Miller
張貼 2019-5月-17 張貼者 Ryan Miller, Product Manager, Product Management Specialist, Rockwell Automation
  • 連絡人:

訂閱Automation Today季刊

Rockwell Automation 和合作夥伴提供各種專業知識,可協助您設計、實作並做為您自動化投資的後盾。

訂閱

提供最新的工業自動化與資訊科技趨勢、案例研究與應用