降低您E-house設計的風險

降低您E-house設計的風險

想要在同時管理多個供應商,並遵守更為緊迫的專案截止日期時,為E-house增添更多智慧,並不容易。不過,這是您和許多其他EPC目前都必須面對的挑戰。

這正是越來越多的EPC改用智慧型套裝電力系統的原因,它可將電器和製程控制系統整合到單一解決方案中。

當您在設計和建造一間E-house時,一套能夠整合電器和製程控制的系統可以降低您的風險。這套系統可以將您必須合作的供應商數量從四個或以上減為一個。反過來說,如此可以減少您的設計時間和成本。而且,它還可以降低供應商溝通誤差的可能性,而這可能會造成代價高昂的整合挑戰。

另外,整合後的系統可讓您從有線連接轉換為網路化的連線方法。這可以減少您的材料、人工和記錄成本。

當然,整合後且數位化的系統也能為您的客戶提供莫大的優勢。它提供了客戶一個可用於控制、圖像顯示、歸檔和報告的系統,也可以讓客戶透過智慧型電子裝置(IED)存取即時資料,協助營運和維護人員更快做出更有智慧的決策。

但是在實現智慧型套裝電力之前,請務必尋找具有合適技術和經驗的供應商進行建置。

尋找合適的合作夥伴

在某些情況下,已經為您提供製程控制系統的自動化供應商可以輕鬆發揮所長,為您提供整合後的電器和製程控制系統。

不過,如果供應商沒有這方面的經驗,請務必尋找有經驗的供應商,而非從無到有建立專案。畢竟,具備智慧型套裝電力系統建置經驗的某些供應商,可協助EPC將其專案成本降低25%以上。

透過減少安裝成本、測試運轉和啟動的時間以及工程文件可以達到成本降低。例如,所有元件都可以透過單一乙太網路的纜線進行連線,不需要為每個元件個別使用多重導體纜線。另外,相較於「構架式」的e-house,有能力整合協力廠商產品、減少接觸且經驗豐富的供應商,也可以減少15%的系統封裝成本。

您選擇的供應商也應熟悉最新的通訊協定。他們應該要能夠透過IED使用IEC-61850EtherNet/IP,讓客戶可以存取設備和營運狀況的即時資訊。

讓您安心使用

若您堅持使用傳統的多供應商方法,在設計和開發e-house時會面臨太多風險。有了合適的合作夥伴,您便能夠使用智慧型套裝電力系統,更有自信地準時提供既符合規格和預算,又更有智慧的e-house。深入了解智慧型套裝電力解決方案

Bruce Hall
2018--27 Bruce Hall, Senior Electrical Solutions Engineer, Rockwell Automation

部落格

Rockwell Automation部落格是一個分享科技新知與產業訊息的平台,持續為您提供業界第一手動態消息,與潮流接軌。