透過敏捷性4.0(Agility 4.0)為智慧工廠注入活力

透過敏捷性4.0(Agility 4.0)為智慧工廠注入活力

對於工業4.0有諸多相關討論─此概念包括擴大自動化使用規模、網路實體設備及電腦化系統擷取和處理資料。

不過,有哪些技術可以確實讓這個概念成真?

身為包裝業的頂尖設備與服務供應商,我們有責任協助生產商實現工業4.0的所有優勢。

因此,我們和Sidel一起制定了一個團隊計畫,我們將此命名為敏捷性4.0 (Agility 4.0)。敏捷性4.0的設計旨在透過大量客製化與產品多元性,協助包裝製造工廠變得更具連線能力、更有彈性且反應能力更好,同時為製造工廠注入活力,創造更好的選擇與獨特的消費者體驗,在促進工業4.0發展的同時,還可以提供相應的機會。

生產商需要適應與改變

現在的消費者變得越來有選擇能力─要求商品具有更高的個體性、多樣性與便利性。同時,經銷商也在尋找更為客製化的交付方法,以及主要是透過不同的購買行為與全新的零售模式來提高反應能力。

視訊:Gebo Cermex CareSelect™模組化給料系統可以適用於幾乎任何機器人或傳統紙箱包裝或收縮包裝解決方案,並且可以處理任何的瓶子形狀及尺寸

面對日益增長的壓力,生產商必須尋找新的方法,以提高生產線作業的速度、效率、彈性與多樣性。他們希望監控設備的效率和控制系統的效能,可以讓整條生產線的運作時間發揮到極致。生產商也需要實施永續發展的措施,以降低對能源、原料及其他資源的消耗,同時將成本降到最低。

無論是生產哪一種產品,最終都要讓生產線發揮出更高的效能,以及將總持有成本(TCO)最佳化。這些因素都會使大量生產轉變為大量客製化,但這種轉變不能影響設備整體效率(OEE)TCO和永續發展等效能標準。

理想的目標是「擴充工廠」,讓生產商能夠充分利用技術先進的解決方案,以獲得額外的產能並提高彈性。運用這種方法可以生產更多庫存單位(SKU),而不需要提高資產或勞動力方面的投資水準。

永續生產與最佳化的能源使用

能源使用與碳足跡現在是採購決策的主要考量因素,因此環保應該是任何計畫的核心要素。生產較小批次的能力,以及更貼近顧客導向,可以減少長距離分散庫存的需求,如此將有助於推動更能永續發展的方法。

能源使用模擬工具可以用來稽核現有的安裝或協助設計全新安裝,讓生產商可以測試多種配置、驗證設計,以及找出最理想的能源節省提案。

視訊、音訊及擴增實境

我們也見到遠端視訊輔助服務的大舉成功,這些服務部署的視訊、音訊及擴增實境技術,讓專家可以從遠端位置即時查看生產線,進而更深入瞭解問題。

Gebo Cermex在2017年國際加工與包裝機械展覽會上榮獲最佳未來機器獎的模組化機台類獎項。

這也提供可快速疑難排解的即時與主動技術支援,更短的修復時間與更快的生產重新啟動,以及更高的作業可用性。接著擴增實境可以提供問題的完整說明,以及如何解決該問題的協助,在透過音訊設備提供語音指示的同時提供精準的視覺指引。

2017年國際加工與包裝機械展覽會上,我們透過完全以敏捷性4.0計畫為主的產品組合展示,突顯我們致力於協助生產商抓住工業4.0機會。這個產品組合包括通用及模組化的造型瓶給料系統CareSelect™,可以適用於幾乎任何機器人或傳統紙箱包裝或收縮包裝解決方案。

利用洛克威爾自動化的iTRAK智慧追蹤解決方案CareSelect可提供將瓶子分組的革命性全新方法,其中搬運裝置只會和瓶子接觸0.3秒─較螺旋的方法少20倍。

此外我們很高興宣佈,在杜塞爾多夫展出並且由洛克威爾自動化主辦的首屆最佳未來機器獎中,我們榮獲模組化機台類的獎項。

Ludovic Tanchou
張貼 2017-10月-16 張貼者 Ludovic Tanchou, Vice President Strategy, Products and Innovation, Gebo Cermex
  • 連絡人:

連絡人

Rockwell Automation 和合作夥伴提供各種專業知識,可協助您設計、實作並做為您自動化投資的後盾。

訂閱Automation Today季刊

提供最新的工業自動化與資訊科技趨勢、案例研究與應用