透過可靠的無線通信提高您的物料處理投資回報率

透過可靠的無線通信提高您的物料處理投資回報率

在許多製造工廠中,從零件交付、秤重到庫存的物料處理功能皆已自動化,以降低勞動成本並優化資源。

這些改進可以節省成本和時間,但需要預先投入大量投資,通常常使用的解決方案AGV自動導引車輛系統的平均成本可以達到100萬美元。

考慮到所涉及的費用,在一個準確且即時的連線可能影響產品是否正確出現的環境中,必須規劃可靠的無線通訊網絡。正確的無線解決方案可以幫助您實現您工廠的物料處理投資回報,為未來的改善打開先例。

追蹤您的貨物

在物料搬運的應用中,可以有任意數量的移動設備來運輸部件或產品--AGV、堆高機、回收機、自動化儲存和檢索系統以及汽車產線,皆充分仰賴可靠的通訊和信號。即使是最小的差錯也會導致停機,從而抵消了自動化物料處理設備的優勢。

透過無縫通訊,您可以釋放更好的拾取和包裝精確度,讓產品從裝配到卡車運輸達到更精簡的流程,並可立即通知任何需要您即時關注的問題。

Find out how radiating cable can be used to provide reliable communications in hard-to-reach and interference-heavy areas.

一個可在整個工廠中使用的解決方案,包括可在您的AGV上使用,是可擴展的無線電,能支援快速的存取點切換時間,在理想情況下為10 ms或者更快。此功能有助於確保移動部件順利運作(stay on track),有時則如字面意義,確實保持在生產線上。

採用可以鏈接回中央控制系統的無線電,可以幫助您即時了解設備的運行狀況。透過直接向可根據訊息採取行動的人員發送診斷訊息,從而最大限度地減少意外停機時間。

如果您所在的環境支援天線,那麼它們可以與無線電和移動設備結合使用(由英國的汽車製造商所發現)。天線的選擇和安裝可能有點棘手,因為您需要確定應該使用哪些天線,以及應該如何以及在何處安裝天線。

如果您需要協助以確定適合您的最佳天線,最好先與可信賴的專家討論,了解在安裝無線網絡之前他們會推薦什麼。

Planning a wireless communications network? This video explains what you need to determine before deploying your network.

彈性電纜

當然,對於傳統天線而言,有許多工廠的信號可能過於智慧化。在充滿通訊設備的工廠中,避免衝突連接至關重要。輻射電纜是此類工廠的理想解決方案。

該電纜的設計具有輻射射頻信號的插槽,其靈活的設計意味著它可用於空間有限的地點。這有助於隔離信號,並最大限度地減少附近干擾的影響。

除了提供靈活的通信途徑外,還可以使用輻射電纜代替物料處理系統的傳統組件,而這些組件已經證明對某些公司會有問題:

  • 在涉及汽車產線或電氣化單軌系統的應用中,它可用於代替導電軌或母線。導電軌不可靠並阻礙生產。
  • 旋轉機械上的滑環也會受到不可靠性和昂貴維護成本的影響。輻射電纜可作為更強大的替代方案,提高效能並減少維修所需的停機時間。

設計和實施可靠的無線通訊網絡需要時間,但其改進和提高自動化物料處理系統投資回報的能力不容小覷。

Keith Blodorn
2018--24 Keith Blodorn, Director of Product Management, ProSoft Technology

部落格

Rockwell Automation部落格是一個分享科技新知與產業訊息的平台,持續為您提供業界第一手動態消息,與潮流接軌。