將無線技術引進工廠的五大優勢

將無線引進您的工廠

運用無線技術,您就可以實際撤除纜線,並轉型以全新方式進行營運。

在工業物聯網 (IIOT) 的年代,由營運收集即時資料的需求比以往更加重要。

您希望確保自己制定明智決策,以便實現最高生產力,因應現今自動化環境的需求。就設備及製造達成的各種進展成果而言,沒有理由無法運用資料。以下是最理想的五種方式...

邁向無線

無線技術可協助將成本降到最低,誰不想省一點錢?因為硬體和纜線減少,您的安裝成本降低,而且可減少維護工作,並享有更多選擇,進一步投資具備未來性的工廠基礎架構。

針對全廠網路制定這類長期決策時,請思考您在使用強化連線能力及設備的移動能力,以達到最高生產力時,所能降低的整體成本。

建議的硬體

適當的無線 LAN 硬體,是實現安全可靠通訊的必要條件。

使用無線存取點 (WAP) 及工作群組橋接器 (WGB) 硬體時,選擇使用的產品應符合廣泛採用的 IEEE 802.11 a/b/g/n 標準及 2.4-GHz 與 5-GHz 頻譜可用性,以便因應各式各樣的營運需求。

WAP 可做為路由器,安全地讓無線用戶端進入有線網路,而 WGB 可安全讓 19 個有線 IP 位址用戶端連線至無線網路。

即時控制

要在關鍵應用程式實現封閉迴路的即時控制,可靠性是關鍵所在。使用 IEEE 802.11 技術 (也就是所謂的 Wi-Fi) 除了進行遠端監控、故障檢測,以及收集營運資料,還有更多的應用範圍。

實現機器與設備行動能力,您就能夠以最低的延遲及抖動因應即時控制的獨特需求,達成應用程式需要的不中斷效能。

強化機器行動能力,就有機會提升生產力、達到最高的連線能力,以及創新的全新設計。

單一網路基礎架構

您是否希望整合現有以乙太網路為基礎的網路架構,使用 Ethernet/IP™等乙太網路工業通訊協定,建立由工廠到企業的單一網路基礎架構?

有了 IEEE 802.11,您就可以運用相同技術提供即時控制及隨需資訊,以便在行動裝置收集指標及檢視分析,制定更明智的決策。

同時,無線的工廠至企業整合,也能讓您享有更高的生產力,以及更短的停機時間。

工業資安

接下來討論的是資安問題。我們了解盡可能降低無線通訊相關風險的重要性。

我們也了解裝置認證及資料加密方法必須符合 IEEE 802.11 標準。

在工業 WLAN 應用程式使用 Wi-Fi 保護存取 2 (WPA2) 安全標準,搭配進階加密標準 (AES) 層級的加密功能,並取得現今最先進的安全措施用於工業設定,不會影響應用程式效能。

您比較適合使用自主架構還是統合架構?如果您需要透過獨立無線存取點獨立設定及管理的網路,實作所有 WLAN 功能,自主架構就可能是您的理想選擇。

這類架構適合需要更精細控制服務品質 (QoS) 的小規模部署,協助控制系統網路流量。

自主網路聽起來是否符合您的需求?

如果不是,統合架構可能比較適合您,因為這類架構非常適合需要各種用戶端及應用程式的大規模全廠部署。

在統合網路之中,功能分為輕量級存取點 (LWAP) 和無線 LAN 控制器 (WLC),提供集中控制及可見度,並能迅速識別網路威脅。

了解無線技術的考量因素後,您就可以在工業自動化環境實作 Wi-Fi 技術,並讓網路基礎架構做好準備,因應工業製造製程持續演進發展的需求。

以上建議可協助您開始建構企業聯網 (The Connected Enterprise),遵循各種符合標準的安全最佳實作。

請造訪我們的網站,進一步了解無線技術如何協助您因應生產力期望。

Divya Venkataraman
張貼 2016-5月-30 張貼者 Divya Venkataraman, Global Product Manager, Rockwell Automation
  • 連絡人:

訂閱Automation Today季刊

Rockwell Automation 和合作夥伴提供各種專業知識,可協助您設計、實作並做為您自動化投資的後盾。

訂閱

提供最新的工業自動化與資訊科技趨勢、案例研究與應用