在經濟實惠的小型控制系統中擁有超級跑車 Bugatti 一般的效能

以小型控制系統提供高效能

身為消費者,我們總是希望自己花的每一分錢都能發揮最高價值,特別是在購買汽車及房屋等所費不貲的產品時,而控制系統也是如此。

許多時候,很難在「想要」和「需要」之間畫清界線。

一體並不總是能夠適用,不過是否可以將一切結合起來,例如讓最佳價值與最佳效能,共同存在於經濟實惠且可擴充的小型控制系統之中?

雖然您可能希望擁有 Bugatti Veyron 這款全球最快的跑車之一,但是經濟上可能負擔不起。

如果您能擁有兼具 Bugatti 速度和性能的 Honda Civic 呢?這樣不是很棒嗎,您不但在小型控制系統享有 Bugatti 的速度和性能,也不必負擔高昂成本?這不是癡人說夢。

現在您能夠在小型控制器擁有最佳效能、簡化的通訊功能,以及更高的應用程式容量,從中獲得最佳價值,同時以經濟實惠的成本,在整體系統架構方面做出最明智安全的選擇。

此外,您希望擁有真正的企業聯網 (The Connected Enterprise),利用技術更深入地收集及分析資料,並將其轉換為可行的即時資訊。

新款的小型可編程自動化控制器,可在企業聯網 (The Connected Enterprise)新增更多價值,除了簡化系統企業層級與機器層級之間的通訊,也能加速執行作業。

這樣可減少頻寬瓶頸,在控制系統加快系統部署時間,並同時提供更高的容量及效能。您的系統能夠以最有效的方式達成目標,簡單來說,就是以無縫整合及協作,協助您提升生產力。

您也希望能在遭遇問題之前立即掌握問題。控制器正中央配備內建顯示器,可立即顯示系統健全狀態及通訊情形,讓您更加確保系統正常運作。

您需要的小型控制器,要能支援本機編程、故障檢測及更新,以便主動變更方向在問題發生前加以避免,在掌握一切的情況下操控控制系統,透過可見度掌握控制系統的一切層面,讓您成為最聰明的控制者。

至於安全性方面呢?是的,雖然自動上鎖功能可讓車輛避免遭竊,不過新興駭客讓最先進的安全措施成為必要功能,而不只是單純的「想要」而已。

就像您下車時不會不鎖門,並把鑰匙插在車上一樣,新型的小型控制器提供多種安全措施,從實體及內部全方位地保護您的資訊。像是數位簽章控制器韌體、控制器變更偵測,以及登入和角色存取等各種功能,都提供讓您安心的安全系統。

擁有智慧、富生產力、安全以及可擴充的系統,是讓您以最有效、經濟實惠及正確方式抵達目標的關鍵所在。

如果您是機器或設備製造商,希望進一步了解可調整的高效能架構,在小型控制系統因應您的特定需求,請造訪我們的網站。

Dexter Chee Peng Leong
張貼 2016-5月-16 張貼者 Dexter Chee Peng Leong, Product Manager, Rockwell Automation
  • 連絡人:

訂閱Automation Today季刊

Rockwell Automation 和合作夥伴提供各種專業知識,可協助您設計、實作並做為您自動化投資的後盾。

訂閱

提供最新的工業自動化與資訊科技趨勢、案例研究與應用