透過智慧裝置減少生產時間

透過智慧裝置減少生產時間

在各行各業中,提升產量同時不增加生產時間的需求日益增長。

一個實現的方式就是在控制系統架構中使用具備高度彈性的可調式「智慧」裝置,這類裝置的決策不受中央處理器影響,可於本機快速執行簡單的控制功能。

想像您剛使用數位相機記錄一個愉快的週末。在過去,您必須:

  • 將照片檔案下載至您的電腦
  • 將照片透過網路傳送到當地提供照片沖洗服務的藥妝店
  • 等待照片沖洗完成,可能耗時數小時或數天
  • 開車到該藥妝店以領取實體照片並返家

一般而言,若決定使用數位圖片檔案,要取得實體照片的等待時間可能會長達數天。

若以當今技術而言,我們現在擁有「智慧」列印機,只需要將相機直接與其連接、調整部分設定,這類列印機幾分鐘內就能夠沖印我們的圖片檔案,並輸出高品質照片。

我們不再需要忍受透過網路傳送欲沖洗檔案所造成的延遲,也不再需要花時間來回照片沖洗店,甚至能夠避免沖洗店關閉而無法取得照片的風險。

透過 DeviceLogix 技術,我們能夠避免造成工業流程延遲並減少產量的這類問題。例如,我們能夠減少因中央控制器負載已滿所造成的流程延遲,或避免因中央控制器離線導致整個流程停擺的情況。

以諸如套件在輸送帶上傳送的常見工業應用而言,我們可能需要條碼掃描器做為輸入裝置。

掃描器的輸入資料,會傳送到我們控制輸送帶馬達的裝置 (亦即軟啟動器)。此裝置會處理輸入資料,並將其透過我們的通訊網路傳輸到中央可程式邏輯控制器。

可程式邏輯控制器接收到資料後,就會執行邏輯。此時,可程式邏輯控制器亦會掃描輸入資料,並更新輸出資料。若可程式邏輯控制器滿載,則其處理時間可能會大幅增加。

可程式邏輯控制器更新的輸出接著會透過通訊網路傳輸回我們的裝置讓其執行動作,例如將輸送帶移動 10 呎。

若此「裝置」具備 DeviceLogix 功能,則從輸入到輸出的整個流程都能於本機完成。DeviceLogix 為不受平台限制的邏輯引擎,內嵌於數個 Allen-Bradley 裝置,例如按鈕式工作站、過載繼電器、馬達啟動器和變頻器,讓它們化身為「智慧」裝置。

那麼,本機控制又有什麼功能?

此板載邏輯引擎可於裝置本機內處理輸入、控制輸出,並管理狀態資訊,免除使用通訊網路和中央控制器的需求。因此,我們系統的反應時間可改善將近 90%。啟動時間改善,對於反應時間就是關鍵的應用尤其有幫助。

若您正為時間要求嚴格的應用改善控制系統效能,使用具備 DeviceLogix™ 元件技術的智慧裝置就能為您實現目標

Amanda Eason
張貼 2016-五月-30 張貼者 Amanda Eason, Senior Commercial Engineer, Rockwell Automation
  • 連絡人:

訂閱Automation Today季刊

Rockwell Automation 和合作夥伴提供各種專業知識,可協助您設計、實作並做為您自動化投資的後盾。

訂閱

提供最新的工業自動化與資訊科技趨勢、案例研究與應用