數位製造因應不斷變化的消費趨勢

因應不斷變化的消費趨勢

面對不斷變化的消費行為,採行數位化的必要性,為產品製造商及其供應商帶來了更大的壓力。

市場上有一個重大趨勢,就是消費者希望有更多種類與更為直覺的量身訂做產品,還要能立即到貨。過去消費者只能根據市售產品選擇自己想要的產品,不過現在我們發現,消費者在確認供貨狀況之前,會先上網查看所有選擇,然後從多個來源訂購,而且是用能找到的最漂亮價格訂購。

我們的客戶告訴我們,消費者對於產品種類的多元需求增加,確實促使製造商採用全新的製程控制技術。

供應商不再只是和傳統的長期競爭對手競爭,現在也感受到交貨時間更短、更多利潤遭到侵蝕,以及網路平台投資成本更高的壓力。許多供應商告訴我們,全球競爭的加劇,促使他們為年輕一代建置更具智慧的工廠。

雖然我們只是剛開始接觸這種全新的消費模式,但有一點可以肯定,就是我們要建立的製造工廠,不僅必須能夠滿足當前的需求,也要能夠滿足未來的需求,才能讓公司經營下去。

因此,透過各種國家計畫推動數位化,可以促進對於數位製造工廠的需求:提供最高的彈性,同時降低生產成本。

雖然這些對多數產業而言並不陌生,但市場需求的變化速度,顯然會推動和促進在製造過程中採納這些需求。

為了實現這些全新的目標,數位工廠顯然不能再局限於自身的窠臼,而是要延伸到完整的供應鏈──從原料到消費者可以訂購或購買產品的商店。

在數位工廠方面,不僅要能快速滿足這些彈性的生產需求,而且要在未來的數位工廠中扮演更重要的角色,因此獨立的DCS系統顯然不再是一種選擇,需要的反而是整合式數位DCS。有某個客戶支持這種論點,他告訴我們:「現在還做我們五年前就在做的事情,會讓我們落後20年,因此我們必須將我們未來的工廠數位化。」

如果要以單一視圖查看供應鏈的所有領域,網路安全環境便需要一個開源平台。快速決策需要可靠的基礎,亦即收集、分析和散佈企業規劃人員與工廠經理可以理解的大量資料。

當企業在嘗試解決不斷變化的消費行為時,各國政府也施行新的法規,以確保消費者不會買到品質不佳的產品,這對他們的健康狀況可能會有不利的影響。

這讓製造工廠必須實施涵蓋整個價值鏈的強大貨物追蹤程序,從原料供應商一直到個別消費者的產品品質。

所有這種「大數據」都必須加以儲存,但也要脈絡化,以便在需要補救方案時才能迅速反應。

歡迎造訪我們在Achema的攤位,探索我們如何利用可擴充數位DCS協助各種規模和水準的公司進行建廠投資。

在此期間,您也可以瞭解單一用途的生物技術反應器如何扮演同樣重要的角色(解決製藥產業中這些類型的需求),以及我們如何透過企業型序列化解決方案協助貴公司符合規範。

 

 

Alain Hermans
張貼 2018-5月-18 張貼者 Alain Hermans, Process Leader, EMEA, Rockwell Automation
  • 連絡人:

訂閱Automation Today季刊

Rockwell Automation 和合作夥伴提供各種專業知識,可協助您設計、實作並做為您自動化投資的後盾。

訂閱

提供最新的工業自動化與資訊科技趨勢、案例研究與應用