最大化機櫃空間並降低成本

最大化機櫃空間並降低成本

聯邦星艦的船員企業號的船員在浩瀚無垠的太空中從不用擔心星艦的空間限制,但很抱歉,貴組織的控制系統相較下可沒有奢侈的無限空間。

組織必須持續設法來滿足這些空間限制,考量如何同時降低成本並提升效能,另一方面還要維持系統效率。

若您有機會探索控制系統機殼內的有限空間,請考慮各種方式來改善系統效能,同時兼顧這些限制。

空間限制挑戰

既然沒有人會把星艦企業號停在飛機機棚內,那為何要嘗試將控制系統擠進難以容納的狹小空間呢?

控制盤櫃內的空間限制是一大問題。幸好,控制器為了滿足客戶的需求,正在不斷進化中。嵌入式乙太網連接埠和增加的容量,以及因新控制器的高效能而帶來的效益,都有助於減少這些裝置在控制系統中的數量。最終結果:更多機櫃空間。

強化 I/O 模組 可讓每一模組連接更多裝置,以簡化硬體配置。減少系統內使用的模組數量。同樣地,您的機箱和機櫃將獲得更多空間。

更輕薄的電源供應器,讓您減少機箱的整體佔地面積,騰出更多空間。縮小整個實體系統的寬度,以免違反最小安裝間隙的限制,或避免因尺寸問題而將機箱安裝在缺乏支撐的方向。甚至讓您有更多空間可擴充。

備援電源供應器纜線採用 90 度角設計,可讓機箱的位置更貼近機殼背面。

井然有序且具高效率

天呀,我們建構的網路實在是錯綜複雜!要是星艦企業號艦橋上所有必要配線未能有效整合,您能想像會出什麼問題嗎?

配線絕不會是船員唯一面對的問題!控制系統內的機櫃也是如此。例如,新的備援纜線選項能以更明確且有效的方式為備援機箱供電,讓系統安裝更有秩序。

輕薄的電源供應器選項也可建構出更有效率的系統,因為所需空間更少,還能提升整合 I/O 的能力。強化 I/O 模組可加速反應時間,有助於改善成果。加快執行速度,也能提高控制效能和精準度。透過更精準的控制,實現井然有序的高效率系統。

成本考量

包括從控制器、I/O、電源供應器,到備援電源供應器纜線,有很多方法能為您的控制系統省下空間。

您的任務,就是邁向控制系統的全新境界…

Dennis Wylie
張貼 2016-6月-27 張貼者 Dennis Wylie, Global Product Manager, ControlLogix Controllers, Rockwell Automation
  • 連絡人:

訂閱Automation Today季刊

Rockwell Automation 和合作夥伴提供各種專業知識,可協助您設計、實作並做為您自動化投資的後盾。

訂閱

提供最新的工業自動化與資訊科技趨勢、案例研究與應用