您的網路基礎設施滿足您的性能需求嗎?

您的網路基礎設施滿足您的性能需求嗎?

在設計您的工業網路基礎設施時需要謹慎規劃,眼下及未來將有越來越多的設備整合到您的控制系統架構中,這麼做能確保您獲取所需的性能。

要為您的網路選擇合適的工業交換機,您需要考慮很多方面,過多的選擇難免讓您無所適從。從非管理型到輕管理型乃至完全管理型交換機解決方案,洛克威爾自動化提供豐富的選擇。因此,您如何才能知道適合您的工業應用的最佳選擇?讓我們幫您做決定吧。

首先,您必須嚴格檢驗您的網路以確定性能需求。您希望以適合您應用的價位實現功能性與易用性的高度平衡。

網路研討會:如何為網路基礎設施選擇合適的工業交換機

非管理型和管理型網路交換機似乎在埠級別具有共同的性能特點,但經驗告訴我們事實並非全部如此。當首次進行擴容或將舊款設備遷移至通用網路通訊協定時,您就會驗證這一點。

管理型交換機能夠提供對網路性能優化至關重要的關鍵功能。為實現“聯所未連”,我們正在加入越來越多的設備和埠,因此各交換機的埠速度僅僅是一個方面。導致網路瓶頸的情形也會由此發生。網路連接提供優化過程和提高產量所需的資料。隨著這些應用被集中在一起,性能優化功能之間的差異就會顯現。

您是否在考慮應對意外事件所需的網路性能?現在是時候問問自己了。

情形 1

假設您是一名生產經理,接到了因通信錯誤導致兩條生產線停機的電話。

您的維護團隊負責清除故障並重啟設備。十分鐘後,其中一條生產線再次停機。現在,您召集專家來查看網路基礎設施的圖紙。

您確定了目前停機待修的生產線通過同一控制櫃連接,而在這條停機生產線上工作的團隊曾在本地插入了一台乙太網攝像頭,以便遠端專家查看其中的機器故障。

這是造成通信錯誤的根本原因嗎?

非管理型交換機不具備分段功能,也無法將設備分到各自域以降低與未知設備相關的性能影響風險。因此,現有網路負載受到攝像頭的影響 - 導致部署風險和潛在的計畫外停機。

使用輕度和完全管理型交換機中提供的 VLAN 功能可幫助實現該分段功能。另外,服務品質 (QoS) 功能可在輕度管理型或管理型交換機內對流量進行優先順序排序,從而使該交換機上由兩個系統共用的關鍵流量獲得高優先順序。

情形 2

假設工廠的另一邊有人在網路中插入了一台乙太網攝像頭來説明遠端專家進行故障處理。而為優化成本和資源,您支援在整個通用網路基礎設施中實現運動控制、安全和標準控制。您發現工廠內的其他設備開始因通信故障而停機。

部落格: 您的工廠網路是否能協助您避免停機?

非管理型交換機和輕度管理型交換機不具備 QoS 策略細微性來支援多重應用,如該情形中所述。因為攝像頭會在整個網路中重複發送大型影像檔,而共用通信路徑的頻寬被完全佔用,其他設備無法獲取所需資料包,故障由此發生。這些都會導致代價高昂的停機事件。

QoS 功能可以改善這一問題。我們的高性能完全管理型交換機提供帶擴展佇列支援的 QoS 功能,使關鍵流量獲得高優先順序。完全管理型交換機的服務品質 (QoS) 功能也經過優化,可在更大規模的網路中擴展,如該情形中所述。為進一步增強性能,該系列交換機還提供 PTP 功能,説明確保時間同步服務完整性。

相信您也會碰到這些常見情形。充分利用合適的工業交換機以及通過驗證的聚合型全廠乙太網參考架構,您可建構更穩健安全的網路基礎設施,最終優化性能和提升營運水準。本次網路研討會將介紹更多應用情形,以幫助您選擇合適的交換機。

Jessica Forguites
張貼 2017-8月-11 張貼者 Jessica Forguites, Technical Platform Lead, Rockwell Automation
  • 連絡人:

訂閱Automation Today季刊

Rockwell Automation 和合作夥伴提供各種專業知識,可協助您設計、實作並做為您自動化投資的後盾。

訂閱

提供最新的工業自動化與資訊科技趨勢、案例研究與應用