移動性涉及的不只是存取能力

行動性涉及的不只是存取能力

我們很少會處於不知情的狀態。明天的天氣預報如何?在 iPhone 查一下應用程式就知道。上次世界盃的冠軍是?在平板電腦用 Google 搜尋就知道 – 或是採用更理想的作法,啟動 FIFA 世界盃應用程式,選擇自己想要接收的通知項目,與朋友分享,然後追蹤比賽的即時賽況!

在社交生活上,我們總是少不了文字或電子郵件。在專業生活上,就電子郵件而言,可攜式裝置基本上已經取代了桌上型電腦,並提供各種直觀操作的應用程式,只要動動手指就自然能夠取得資訊。

不過我們在業界擺脫不了一種心態:如果能在平板電腦或智慧型手機檢視現有工業系統,就是所謂的「行動化」。如果您只將移動設備工具做為檢視現有系統及資訊的方式之一,就錯失了行動能力的真正價值。

行動技術並非只是從新型的必備裝置檢視現有系統,而是應以全新方式協助我們工作,並以前所未有的方式協助使用者

不過請別誤會我的意思,行動存取現有系統是好的開始。不過行動化的真正價值在於使用者導向、專為每個人量身打造、可隨處存取,以及讓使用者享有秉持「行動優先」原則設計的應用程式,提供各種解決方案,協助使用者以前所未有的方式制定決策及處理情況。所以行動能力不只是存取現有系統,從事各種例行作業,而是要將其視為一種方式,轉型您與使用者的工作方式。

轉型對維護主管、工程師或生產經理而言都不一樣。前述人員都會使用資訊,不過需要的內容、方式和時機,以及我們提供協助的方式,都存在很大的不同。

我之前曾在 RSTechED 2014 解釋,行動能力及其所有能力都位於今年稍早發佈的 FactoryTalk® VantagePoint EMI (用於企業智慧製造) 之中。6.0 版包括 FactoryTalk VantagePoint Mobile,並內建行動能力,以前所未有的方式協助使用者,不論是使用桌上型電腦、筆記型電腦或智慧型手機都沒問題,而且可將產品帶往從未前往的地方,解決過去無法處理的問題。

而且我們只是剛開始起步…

我在談話中概述了願景範例,說明行動能力如何提升製造業生產力 – 每個人都將轉型,大幅提升生產力。我們在 Rockwell Automation 尋求的新型應用程式,不只是提升 1-2% 的生產力,而是要提升 10%。這就是 企業聯網 (The Connected Enterprise) 邁向行動時我們的發展過程。

進一步了解行動能力FactoryTalk VantagePoint EMI 的強大能力。

Kyle Reissner
張貼 2014-7月-09 張貼者 Kyle Reissner, Mobility Platform Leader, Rockwell Automation

連絡人

Rockwell Automation 和合作夥伴提供各種專業知識,可協助您設計、實作並做為您自動化投資的後盾。

訂閱Automation Today季刊

提供最新的工業自動化與資訊科技趨勢、案例研究與應用