工廠概要儀表板可為特定人員顯示所需的資訊

利用您的資料並在儀表板中進行組織

根據Gartner調查,將資料與分析與較大型的經營策略進行整合的主要時間大約在前二年。但在目前的2019年初,資料量仍持續增加,沒有任何放緩的跡象。那麼,這樣的結合是如何形成的?

為了要加強和每一個資訊來源的連線,以及為了要能隨處使用而將所有的這些資料標準化,數位優先的策略因此獲得新生。現在有許多應用程式因為連線能力和標準化而變得更容易取得,而我最近製作的一個應用程式讓各企業組織的使用者非常感興趣:工廠概要儀表板。

儀表板是容易使用的顯示畫面,讓我們可以依據資訊的重要性,以實用的方式呈現資料和分析。這些儀表板可以協助我們深入瞭解機台、生產線和設施的狀況,因此我們開始仰賴這些儀表板。

那麼,工廠概要儀表板有哪些有趣的特性呢?

讓見解具有意義

工廠概要儀表板可以用來顯示讓特定人員注意的一整組資訊,如此可為工業製造商帶來寶貴的機會。

例如,工廠經理可以從瞭解出廠產品的數量、設備效能、能源消耗,以及目標生產效能等其他指標中獲益。

點擊放大圖片。

左邊的圖像展示了我們在Mighty Q示範中所提供的所有資訊。

如您所見,概要儀表板會收集工廠資訊,並將這些資訊組織成簡單的圖形,讓您可以快速擷取和理解各種見解。

稍微看一下右下角的圖形,即可發現三座工廠每天消耗的能源,其中屬芝加哥的工廠為最低。利用這項資訊,工廠經理可以要求使用者尋找能源消耗的原因,並找出可以讓其他工廠表現更好的做法和方式。

您有哪些期望?

您可以利用概要儀表板獲得哪些真正的好處?設定和實現目標對每個組織都是相當重要的,但必須對所期望的內容有所瞭解。透過收集到的資訊,使用者可以簡化建立基準的流程,並利用其見解做為營運的依據,並協助讓設備與生產達到應有的水準。

一旦這些基準建立後,在歷史資料的協助下,便能找出設施內的問題和差異。如果發生問題(例如,設備整體效率(OEE)降低),企業使用者便可深入瞭解影響到OEE的原因。瞭解變化的成因,有助於在問題對生產造成負面影響之前引導工廠的人員並加以解決。

如果您有多座工廠,概要儀表板將特別實用,因為無論這些工廠的地理位置所在,此儀表板都可以提供效能的集合視圖。也就是說,儀表板能夠以讓您比較工廠的方式呈現資料,並持續即時追蹤工廠的作業和生產力。

點擊放大圖片。

例如,在左側的儀表板中,有三座不同的工廠(芝加哥、布魯塞爾和新加坡)正在生產Mighty Q餅乾。您可以看到這三座工廠所有的OEE和產量等效能指標。目前,新加坡的工廠表現優於其他兩個Mighty Q位置的工廠。

這項資訊非常重要,因為這項資訊可以點出問題:為什麼芝加哥的產量偏低?或是:新加坡的工廠有哪些作業可以複製到芝加哥和布魯塞爾的工廠?其他問題可能包括每天的目標和能源消耗。

如上所述,使用者不會被限制在工廠概要層級。使用者可透過儀表板的單一畫面,針對每座工廠發生的事件,或是導致產出減少的生產線,更深入探索與其相關的資訊。

例如,維護技術人員可以在檢查效能分析前從概要儀表板開始著手,以找出故障的特定烤箱。有了這項資訊,您可以精確找出應該要優化和改善的位置。

除了Mighty Q以外

儀表板對各個產業都有益處。雖然前述的範例和食品和飲料業相關,但儀表板概要對於石油和天然氣、採礦等產業也非常有幫助。儀表板對整個產業中的許多職務也非常有價值。無論您是工廠經理、高層管理人員,或者甚至是人資,都有適合您使用的儀表板。

與概要儀表板類似,您也可以建立工廠安全儀表板。安全儀表板會報告每日安全事件、不合安全規定的裝置,並且會在安全裝置的產品壽命即將結束時通知使用者。下個月,Jeff Schmelebeck會告訴您更多安全儀表板的相關資訊。

最後,因為採用了PTC支援版的FactoryTalk InnovationSuite,所以您可以使用像這樣的工廠概要儀表板。這項技術會擷取機型的資訊,並使用ThingWorx以混搭的方式呈現。如果您有任何疑問或想法,請與我聯絡。我很樂意與您討論。

Rob Prashad
張貼 2019-3月-29 張貼者 Rob Prashad, Senior Technical Consultant , Rockwell Automation
  • 連絡人:

訂閱Automation Today季刊

Rockwell Automation 和合作夥伴提供各種專業知識,可協助您設計、實作並做為您自動化投資的後盾。

訂閱

提供最新的工業自動化與資訊科技趨勢、案例研究與應用