將您的電力系統現代化以提高生產力

將您的電力系統現代化以提高生產力

如果您是一個石油和天然氣生產商,可能會受到仰賴老舊配電系統所苦。您會因為不斷出現的疑難排解,而面臨生產力降低、安全性風險增加或其他壓力。

一般而言,「輕鬆」的解決方案是以新版的相同組件和控制來更換老舊設備。不過在當今數位化時代,仰賴更換策略會導致您錯過營運機會。數位解決方案可以進一步提高您的生產效率。

數位解決方案的優勢

  • 增加對關鍵作業情報的利用
  • 專注在成本控制與資產效能最佳化
  • 找出能夠改善維護計畫的模式
  • 及早發現潛在故障並提高其可見性

有了智慧裝置及其提供的大量即時資訊,利用整合製程控制解決方案的數位平台來更換老舊實線式電氣系統,可以獲得龐大的商業利益。全新的智慧型套裝電力功能可以提供前所未有的功能。

想要瞭解利用智慧型數位解決方案可以節省多少嗎?查看我們的收益計算工具。

建立關聯

數位轉換其中一項好處是可以增加可見性。轉換成數位解決方案可讓您即時查看電氣資產的效能,可以加快制定決策和解決問題的速度。在發出警報之前,您的員工會收到潛在故障警示,並開始進行維修程序。因此,您的生產力或設備效能就不會因故障而受到影響。

除此之外,您還會獲得支援遠端監測的能力,便可直接改善勞工安全。有了智慧型整合電氣系統,人員甚至能夠利用智慧型手機處理工作,並與可能會造成潛在危險狀況的電力系統保持安全距離。

單一的力量

統一且即時資料也可以讓 貴公司更深入瞭解和妥善管理您的能源消耗。

石油和天然氣等重工業的電氣環境正因這些優點而持續改變。根據一項ARC顧問團隊的研究,67%的新工廠採用了智慧裝置做為其整體電氣系統的一部份。

電氣系統中的智慧裝置越多,您便能更清楚掌握狀況。若要更廣泛運用智慧裝置,您應考慮合併您的電氣和製程系統。資訊的組合可以提供效率和整合程度更高的電力和製程控制解決方案。

全新的數位節能解決方案可以無縫連接您的製程控制系統和電氣設備,將資訊導入整合網路架構。因此就能建立集中式的資訊串流,進而免除對個別製程和電氣控制系統的需求。如此也可以讓貴公司更深入瞭解和妥善管理您的能源消耗。

智慧解決方案

這些智慧解決方案可讓您從任何操作人員的控制站,利用任何智慧型電子裝置(IED)存取資料,可以更輕鬆進行部署、維護和最佳化,也可以大幅降低建置智慧節能解決方案的成本。事實上,部署智慧型套裝電力解決方案,可以將原本所需的工程設計時間和安裝人力減少五倍之多。

例如,某家石油煉油廠利用統一的資料,讓設備故障相關的停機時間減少27%,並且讓維護疑難排解相關的成本減少35%。

當您的電氣設備老化時,更換最新版本其實是治標不治本。升級可以提供利用現有基礎建設和發展數位功能的機會。藉由電力和製程控制的整合,以及數位化,您便能增添新的功能,那就是透過提高生產力來快速回收成本。

想要瞭解利用智慧型數位解決方案可以節省多少嗎?查看我們的收益計算工具

Dan Pender
張貼 2019-五月-13 張貼者 Dan Pender, Business Manager, Intelligent Packaged Power, Rockwell Automation
  • 連絡人:

訂閱Automation Today季刊

Rockwell Automation 和合作夥伴提供各種專業知識,可協助您設計、實作並做為您自動化投資的後盾。

訂閱

提供最新的工業自動化與資訊科技趨勢、案例研究與應用