如何計算將傳統啟動器轉換成緩衝啟動器的投資回報

將傳統啟動器轉換成緩衝啟動器

且讓我們參考精實作業手冊,並聊聊關於浪費分析的概念。

對於不熟悉這個與精實運動相關熱門字的您來說,(現場)浪費分析其實就是規劃實地參訪與觀察工作場所,並記下有那些浪費的情況。

浪費的情況可能關係到生產環境的許多方面,包括流程效率不彰、過多的運送/移動、異常、等待等等。重點在於評估運作的方式及有那些不具附加價值的工作或能源運用(即浪費)。

您可能會問這跟傳統的馬達啟動有何關係,且聽我解釋清楚。

您曾有多少單純到廠房走到單純觀察自動化過程的經驗?其實我們常將重點擺在與我們最熟悉的東西有關的事物,例如車輛或餅乾生產等等。

但您是否曾認真花時間參與維護人員的工作?維護工作常常是研究如何減少浪費時被忽略的事項。想想以下傳統的設備磨損處理方式:

  • 更換或維修閥門與皮帶
  • 清潔或更換過濾器
  • 更換油液
  • 潤滑零件
  • 一般清潔

現在,如果光使用緩衝啟動器便能減少或消除這些傳統的預防性維護操作會是怎樣的景況?

  • 每年更換或維修閥門一次相較於四次的成本差異有多大?
  • 想想每年執行四次預防性維護與十二次的成本差異又有多大?
  • 每年花費在皮帶與傳動元件的調整時間又有多少?
  • 更換/重建一個泵浦或馬達的成本是多少?
  • 潤滑油料的處理對環境又會造成那些衝擊?

在這些應用中投入緩衝啟動器能夠將設備維修所需的時間與費用降到最低,除能輕易減少浪費外,也讓維護人員能夠專助於更有生產力的活動上。

此外,運用緩衝啟動器取代傳統的啟動器產品也能減少啟動時馬達所得到的能量,有助於降低馬達與設備的磨損。在多數情況下這些時間與能量本身並無附加價值。

最後,當您觀察傳統工業生產機具或製程時,會發現有90%的馬達控制了那些動力不到10匹馬力(7.5千瓦)的應用,而這些應用有82%是與泵浦、風扇及壓縮機有關的。

在多數使用這類規模之馬達的應用中,緩衝啟動器的精巧設計可輕鬆取代傳統啟動器產品所使用的空間。故您可在不佔用額外空間的情況下享受到緩衝啟動器的優點。

現在,再想一下浪費研究的概念。

尋找磨損相關的浪費是一種找出計算真實投資回報(ROI)所需之財務槓桿的好方法。

透過讓您設身處地的與維護人員一同作業,您將發現一些非常明顯(或不是那麼明顯)能透過運用緩衝啟動器技術來避免浪費的方式。

Andy Jaap
2018--19 Andy Jaap, Business Manager, Rockwell Automation

部落格

Rockwell Automation部落格是一個分享科技新知與產業訊息的平台,持續為您提供業界第一手動態消息,與潮流接軌。