大數據更需要大量可視化

大數據更需要大量可視化

現在我們存取數據的方式可說是前所未有,代表必須真正改變我們看待資訊的方式─尤其在大型工廠中每天高達1TB

1TB包括產品手冊、代碼、P&ID圖表、使用手冊、配方、維護手冊及協作討論─全都位於多供應商的環境中。

若認為我們目前擁有的資訊顯示方式能在未來滿足所有需求,這項假設可說是不切實際。

大數據更需要大量可視化。

擴增實境,無限可能

用於工業物聯網(IIoT)的頭戴式設備與擴增實境(AR)帶來的可能性,為促進生產力開創許多機會。

AR技術將電腦生成的圖像疊加在使用者對真實環境的視野裡,雖然我們關於IIoT的許多討論皆著重在互聯裝置的數據及其相關決策,但許多公司仍將這些視為未來的趨勢。

AR將幫助企業以更快的步伐前進,以實現企業聯網的優勢,原因是:實體和數位世界的融合,將改變我們對工業活動、現場工作甚至培訓的看法。

當我們說到智慧裝置啟動智慧生產,這就是虛擬世界和實體交會、彼此相互搭配的場合。評估機器、產線的狀態或執行任務等將直接顯現在您眼前,完全不需動手。

擴增實境與iPhone

AR對製造業的影響力,將如同iPhone對手機市場所產生的震撼一樣。

即使有行動裝置(平板與手機)作為基礎,還是需要一位技術人員站在一台需要診斷和修復的機器面前。當一條產線停機時,公司每分鐘損失數萬美元─這就是您需要空出雙手、快速有效地工作的時候。

AR可讓檢修技術人員走到任何互聯設備前,然後評估狀態並告訴其他人如何修復,無需事先經過專業的培訓。

操作指南、檢核表或影片說明可在所需的時間與地點提供,此類有效的「及時訓練」,將有助於企業實現企業聯網的價值。

我們的對話將持續進行,從生成與分析數據以改善決策過程,到呈現方式更符合使用者期望的數據。

對於未來的勞動力,這將改變人們接受培訓的方式、作業模式、可執行哪些任務以及執行的速度與正確度等。

好消息是,這不是針對特定產業的技術,而是每個製造商都有機會從智慧生產世界的AR獲益

參考洛克威爾自動化TechED工廠的未來

Dave Vasko
張貼 2017-6月-09 張貼者 Dave Vasko, Director of Advanced Technology, Rockwell Automation

連絡人

Rockwell Automation 和合作夥伴提供各種專業知識,可協助您設計、實作並做為您自動化投資的後盾。

訂閱Automation Today季刊

提供最新的工業自動化與資訊科技趨勢、案例研究與應用