利用機器學習鞏固競爭優勢

利用機器學習鞏固競爭優勢

混凝土是全球最廣泛使用的材料之一。製作混凝土必須使用水泥–水泥產業經常因為排放汙染而招致批評。

更嚴格的環保法規導致水泥生產商需以更具智慧的方式作業才能保持競爭力。對這些公司而言,可以改善生產的技術升級非常重要,其中包括更妥善的能源管理。

現在,機器學習等全新的功能賦予水泥生產商更多可能性。機器學習可以協助這些公司改善維護策略,並避免系統故障與代價高昂的停機–進而影響效能與能耗。

使用適應性演算法的機器學習,讓全球水泥生產商更容易實現成功的預測效能與維護策略。

應用機器學習

目前水泥業和其他類似產業運用許多機器學習技術。以下我們將探討各種不同的技術及其優點。

機器學習的功能賦予電腦學習的能力,不需明確的程式設計。點此深入瞭解。

  1. 預測維護可以預測主要設備或系統的故障時機,讓維護團隊可以在停機發生之前解決問題。在理想的情況下,這個技術可以將數據歸檔,並透過機器學習比對過去發生的故障,瞭解各種故障類型的特徵並加以分類。因此,未來這個系統可以識別先前導致故障的類似模式發生時機,並通知作業人員需要進行維護,以避免停機並降低維護成本(維護成本會隨著時間增加)。

  2. 異常偵測會學習研磨、攪拌、甚至是窯爐冷卻及預熱等水泥作業正常模式,並使用這些模式協助作業人員提前偵測到作業異常或製程問題。

    例如,假設您的熟料冷卻系統出現問題,而且沒有充分冷卻。系統使用異常偵測即可識別異常狀況(或許是冷卻系統排氣溫度在目前的負載下偏高),並可較一般警示狀況更早提醒作業人員。這可以讓作業人員在停機、效能不佳時間延長,或是其他問題發生之前做出反應。
  3. 預測性KPI可以預測結果並估計導致效能不良的原因,包括產品品質、能源效率、產量等。這個技術會利用迴歸模型來預測典型的製程指標,以及這些指標是否落在預期的設定內。

    部分範例:您的布蘭氏水泥細度或無水泥石灰是否符合迴歸預測?熱端窯溫是否正確?若否,要如何將溫度改善到符合預期設定?廢棄排放量是否在可以接受的程度?
  4. 模型預測控制(MPC,或稱即時最佳化)利用動態製程模型,將水泥製程調節和穩定在設備安全限制下的最高效能水準。MPC可以同步驅動多個關鍵績效指標(KPI),包括品質、產能、能源,以及設備運作限制。例如,增加適當的主動限制,MPC可以讓研磨機和窯爐全年無休發揮最佳效能。

    許多機器學習技術會隨著時間改善,讓水泥工廠可以更輕鬆執行一個或多個解決方案來協助作業人員制定決策。

    機器學習的目標非常簡單:利用數據提供決策支援或自動化,將整個水泥工廠的作業最佳化–最終減少意外停機次數、提高生產力、節省成本,以及改善能源效率。

您可以瞭解更多關於機器學習的資訊。

Michael Tay
張貼 2019-3月-11 張貼者 Michael Tay, Advanced Analytics Product Manager, Rockwell Automation
  • 連絡人:

訂閱Automation Today季刊

Rockwell Automation 和合作夥伴提供各種專業知識,可協助您設計、實作並做為您自動化投資的後盾。

訂閱

提供最新的工業自動化與資訊科技趨勢、案例研究與應用