利用具備適應性調整的AC變頻器靈活因應共振

AC變頻器可以減少機械共振所帶來的傷害

這在工廠區域是個可怕的時刻:機台開始發出高頻噪音並劇烈晃動,您認為機台可能故障了。

這起事件可能是連接馬達的負載造成機械共振所導致。許多設計因素都會造成共振,例如實際大小、材料選擇,以及安裝程序。此外,雖然工人通常可以透過控制調整來恢復生產,但共振問題會持續影響您的機台和業務。

傳統用來解決共振所做的一般性調整,會使效能降低或導致能源浪費。

具備適應性調整的全新低電壓AC變頻器可協助您更妥善解決共振問題,因此您的表現可以更好,而且花費更少。在生產期間,變頻器會找出問題並採取正確的解決方案-因此可以讓負責處理機台多樣化的機台效能更高。

您可以把這些智慧機台想像成是守衛。他們會密切注意您的應用是否有多餘的共振。發現情況不對時,他們就會發出警示音效,甚至會自行解決問題。此外,變頻器還能協助您解決共振的問題,協助您運作更久的時間,並減少您的維修和能源成本。

我們的PowerFlex 755T變頻器在設計上可提供諧波緩解、再生以及通用匯流排解決方案,有助於降低能源成本、增加靈活度以及提高生產力。

保護您機台的潛力

設計決策所導致的共振,或有可能是設計師所造成。已知的設計決策包括負載形狀、材料選擇、尺寸,以及實際大小。未知的設計決策包括公差、裝配流程,以及馬達特性。共振可能會因為正常的機台損耗而隨著時間改變。這可能包括使用繞線機等軸延長或大型負載的應用。

過去解決共振的方法是調低調節器的增益值。這個方法可以阻止機台發出高頻噪音和晃動,但也會降低機台的效能。隨著時間過去,這個方法會使產能減少,而且會延緩您對問題的反應時間。

具備適應性調整的AC變頻器會使用進階分析持續尋找和偵測不同類型的共振。此變頻器可以針對問題即時向操作人員發出警示,讓他們可以快速採取行動。在更先進的配置中,此變頻器可藉由特殊的濾波器來緩解共振,而不使用去諧控制器。

這種自動修正問題的能力,可以讓您將效能維持在您預期的高水準。根據負載的特性,我們發現使用適應性調整可以將效能提高為二到四倍。

此外,在條件許可時,具備適應性調整的AC變頻器可讓您隨時監測共振並排定維修時程。如此即可主動在表定維護的時間內解決問題,而不是在生產過程中毫無預警的情況下解決問題,協助您聰明工作。

若想進一步瞭解具備適應性調整的變頻器,請查看採用TotalFORCE®技術的新型PowerFlex® 755T AC變頻器

Brian Fast
張貼 2019-4月-10 張貼者 Brian Fast, Senior Project Engineer, Rockwell Automation
  • 連絡人:

訂閱Automation Today季刊

Rockwell Automation 和合作夥伴提供各種專業知識,可協助您設計、實作並做為您自動化投資的後盾。

訂閱

提供最新的工業自動化與資訊科技趨勢、案例研究與應用