使用現代化的DCS (分散式控制系統)以提高作業人員的效率

使用現代化的DCS (分散式控制系統)以提高作業人員的效率

如果您所有的作業人員突然表現得像您最優秀的作業人員一樣好呢?

這或許聽起來不可思議;畢竟,石油及天然氣生產作業中最優秀的作業人員通常是經驗最豐富的。他們對於流程的深入了解以及能夠在幾乎任何情況下作出正確決策的能力,來自數年,甚至數十年的在職學習。

您無法單靠潛移默化,就將所有知識植入新員工的腦中,但您可退而求其次:使用新式的分散式控制系統(DCS)來提高整個組織的作業人員的效率

新式的DCS配備智慧生產功能,簡化了作業人員的工作,並提高了他們的狀態認知能力,幫助他們更快、更輕鬆地做出正確的決策。DCS是怎麼做到的?提供他們清楚、可執行的資訊及協助,即時引導他們解決問題。

重新新式的思考分散式控制系統(DCS)可以為您做什麼。

三個改善的機會

新式的DCS (分散式控制系統)可透過一些方法,幫助作業人員提升效率。讓我們聚焦在其中三點上。

  1. 改善的警報管理:傳統的警報系統是許多石油及天然氣作業流程中面臨的挑戰。它們可能會產生令人分心且惱人的警報,並可能缺乏歷史資訊,讓工作人員疲於找出發出警報的原因。

    新式的DCS可優化您作業中的警報,減少這些惱人的警報。例如,一家天然氣處理廠使用洛克威爾自動化的PlantPAx® DCS消除惱人的警報,並將平均警報數量降到一天10個警報,能更輕鬆地管理作業。

    新式的DCS也可讓警報變得有可執行性。因此,作業人員可以在發生警報時,馬上知道要做什麼以及緊急程度,能省去排除故障的時間及成本,最終減少停機時間及生產損失。
  2. 更主動的維護:隨著公司轉向數位油田及聯網更密切的生產環境,智慧裝置的數量也開始激增。這些裝置可以幫助您主動提升資產可靠性並避免停機─前提是您需理解他們的原始資料。

    新式的DCS可以將原始資料轉換為可執行的分析,使作業人員能深入了解工廠或現場資產的運作狀況及效能。DCS會在資產即將發生故障時及可能發生故障的時間點通知作業人員。

    透過確定資產維護或更換的優先順序,以及在預定的維修時段期間安排資產維護或更換,能幫助您改善維護策略。

  3. 指導決策:就像許多其他產業一樣,石油及天然氣產業也面臨了技能短缺的問題。具有二、三十年經驗的作業人員即將退休,而缺乏經驗的新一代工人必須填補空缺。

    新式的DCS可以幫助減輕這種人員流動的挑戰。具體而言,具有高效人機介面(HMI)的DCS可為新員工提供重要資訊,並引導他們在不同的生產或維修情境中作出正確的決策。這些可透過以下方式完成:使用狀態認知技術,以及協助確保圖形畫面設計能強化作業人員的專注力與反應時間。設計能夠避免分散非必要資料的介面,並以導覽式選項引導作業人員,您可創造強化的製程可視性、更好的決策及改良的安全性。

    這種輔助技術可減少在操作中作出關鍵決策時對部落知識的依賴。它可以提升員工上手的速度,這在管理年輕員工的流動率上非常重要;他們可能只會服務短短幾年的時間,而不像前輩一樣在職幾十年。

將報廢視為一個機會

現今有許多公司仍使用瀕臨報廢的老舊系統。雖然我們認為只要系統老舊就應升級成現代系統,但我們也了解這往往不足以讓管理層產生進行現代化的動力;升級可以獲得更多益處。

具有智慧生產及高效HMI的新式DCS可顯著提升作業人員的績效─甚至可以幫助新的作業人員在數週內,變得和最優秀的作業人員一樣有效率。表現較好的作業人員勢必可產出更好的業績成果。

Chris King
張貼 2019-1月-30 張貼者 Chris King, PlantPAx Migration Business Development Manager, Rockwell Automation
  • 連絡人:

訂閱Automation Today季刊

Rockwell Automation 和合作夥伴提供各種專業知識,可協助您設計、實作並做為您自動化投資的後盾。

訂閱

提供最新的工業自動化與資訊科技趨勢、案例研究與應用