以分散型控制系統實現成功的警報管理

以分散型控制系統實現成功的警報管理

在採用分散型控制系統(DCS)的時代之前,警報器以電線連接到安裝在控制室牆壁上的固定報警器面板。面板由透過電線連接的窗口上的分散式輸入和紅燈組成。

建立警報是一項手動且費時的過程,因為安裝人員必須在面板上鑽一個孔並以銅線來啟動信號裝置。這種方法使人們須仔細思考什麼事件需要警報以及警報原因。

導入DCS改變了傳統的警報方式。警報器現在內建於分散型控制系統應用軟體中,使建立警報成為相對簡單的軟體變更。

但卻導致對操作人員可能不具意義或相關性的警報大量增加。大量騷擾性的警報可能使操作人員忽略新的警報,而過量的警報可能會使他們錯過重要警報。

由於添加新的警報很容易,現在實施有效的警報管理計畫比起以往而言更為重要。

雖然設計和建立新工廠可能需要數月的時間,但完工後該工廠可能將運作長達20年以上。這意味著操作人員所處的條件可能是很久以前,當年他人在工廠設計和建造階段所做的決定!

分散型控制系統大部分的添加、強化和遷移,皆被視為一個專案。

然而,警報管理是一個從未終結的持續進程。因此,建立成功的警報管理計畫的重要關鍵之一,就是意識到這不僅僅是一個專案,而是一個持續的過程。ISA - 18.2標準建議,警報管理不僅僅是硬體或軟體,而是關於工作流程或警報管理的生命週期。

洛克威爾自動化與exida公司-公認的Encompass™合作夥伴-將警報管理生命週期精簡為7大步驟,以利運用PlantPAx® DCS執行成功的警報管理專案:

  1. 基準警報系統表現。量化警報/操作人員的平均數量,識別騷擾性警報和「壞角色」。
  2. 制定警報原則。構成警報的需求是甚麼?警報如何建立優先次序?
  3. 進行警報合理化。目標是建立最佳的警報組合,以保持工廠的安全,並將營運保持在正常的運作範圍內。記錄為什麼需要每個警報的理由也很重要。
  4. 進階警報設計。加入強制的邏輯原則,來抑制設備未使用或工廠跳電後的警報,以防止警報泛濫。
  5. 實施合理化結果。將警報配置變更加載到PlantPAx系統中,並建立警報反應程序,以呈現給HMI中的操作員。
  6. 績效監測與評估。定期檢查警報系統表現報告,以推動持續改進。
  7. 稽核。將PlantPAx警報設定與合理化警報設定進行比較,並驗證是否有遵循流程和程序。

適當的警報管理是持續的承諾。在PlantPAx系統中,沒有任何理由可接受一個表現不佳的警報系統。系統軟體提供了易於配置的功能,而洛克威爾自動化製程物件程式庫(Library of Process Objects)整合了警報配置和常用的抑制技術,從而減少了工程時間與部署。

可以採用簡單的步驟,以分散式控制系統執行並維持成功的警報管理。若要了解更多,請參考洛克威爾自動化的警報管理白皮書系列:

您還可以了解更多有關exida及其工具,以及洛克威爾自動化流程解決方案的資訊。

David Rapini
張貼 2017-5月-24 張貼者 David Rapini, PlantPAx Product Manager, Rockwell Automation
  • 連絡人:

連絡人

Rockwell Automation 和合作夥伴提供各種專業知識,可協助您設計、實作並做為您自動化投資的後盾。

訂閱Automation Today季刊

提供最新的工業自動化與資訊科技趨勢、案例研究與應用