Yuhan-Kimberley從舊型DCS順利移轉至現代化的DCS

無縫整合的移轉

亞洲的頂尖衛生產品製造商從舊型控制系統順利轉換至現代化的DCS獲得了有益的結果。

比起升級新型控制系統,讓舊型控制系統繼續運作,或許是更為經濟實惠的做法。不過,尋找更換的零件,以及獲得讓系統維持有效運作的支援,肯定是種艱鉅的挑戰。甚至有些專業人士宣稱,舊型系統幾乎不可能獲得提高效率所需的升級功能。

不過,如果分散式控制系統(DCS)的使用壽命結束,或是遇到更常見的生產力瓶頸,就有進行系統移轉的必要。很明顯地,系統移轉必須以迅速且安全可靠的方式完成,不會發生停機或對生產目標造成風險。如此必然會遭遇挑戰,但使用適當的工具即可讓問題迎刃而解。

移轉時間:從舊型到現代化

洛克威爾自動化的其中一個客戶Yuhan-Kimberly,是亞洲家庭和個人護理產業的頂尖領導者,為Yuhan-YangHang與美國公司金百利克拉克(Kimberly-Clark)的合資公司,已經成功克服此類挑戰。他們向全球的製造商證明,他們將過時的DCS移轉到現代化的整合式DCS,其成本效率遠高於延用過時的DCS。

多年以來,Yuhan-Kimberly持續從事衛生產品的製造和銷售,而其個人護理產品現在已經成為韓國日常生活中非常重要的一部份。

Yuhan-Kimberly注意到,從美國進口原料用於家庭用品的加工和包裝已經不再具有效率和效益,因此決定將其機台從美國的設施移至其位於韓國金泉市的衛生紙製造工廠,以因應紙巾快速增加的需求。

當他們意識到,工廠中運作的舊系統無法應付新製造計畫帶來的挑戰,也無法滿足其生產力和安全性的目標時,他們便立即開始著手更換舊型控制系統Honeywell的PlantScape®並將架構現代化。

統一製程解決方案

Yuhan-Kimberly決定轉換其舊型系統,其中包括控制器、人機介面(HMI),以及機台安全。他們採用了PlantPAx®,這是使用洛克威爾自動化整合式架構系統的現代製程DCS,可以提供完整生產線及配方功能,進而解決品質和一致性的問題。

新的製程控制系統集中在Allen-Bradley® ControlLogix®可程式自動化控制器(PAC)。ControlLogix PAC的其中一個差異化功能,就是將工具、通訊協定及架構建立在完全整合的可擴充控制平台,而這個平台可以在製造商的整個工廠中使用。

PlantPAx提供廣泛的架構選擇,可以增加彈性。相同的平台可以用於單一站台或大型分散式架構。針對這個專案,現代化的DCS整併了控制技術,提供可擴充系統的功能,包括不需要伺服器或工作站的人機介面(HMI)、批次管理,以及資料收集,非常適合製程設備台架模組設備及快速整合。PlantPAx採用利用乙太網路EtherNet/IP™的開放式通訊標準做為骨幹,因此可以獲得整體企業的即時資訊,以做出更好的企業或經營決策。

此外,PlantPAx的製程物件程式庫有助於加快製程的移轉速度、維持一致性,以及縮短安裝時間。因為系統操作人員和工程師能夠將系統的部署和測試時間縮到最短,所以能夠提高生產效率並加快上市時間。

最佳化大幅改善

Yuhan-Kimberly專案領導者Jong-Kyu Lee表示:「這個專案做起來並不輕鬆。原本我們以為需要使用不同製造商眾多產品的多種網路介面。不過,我們能夠透過洛克威爾自動化整合式架構的產品和解決方案,在單一硬體/軟體中部署PlantPAx DCS和GuardLogix Safety,這讓我們能夠建置一個可靠強大的系統。」

PlantPAx製程物件程式庫節省了兩個月的整體建置時間,讓PlantScape舊型DCS穩定順利轉換至PlantPAx製程自動化系統,在預定時間之前便完成作業。因為程式庫的使用簡單方便,所以整體移轉程序變得更加容易。和舊型系統不同,操作人員可以略過邏輯控制程式的逐一檢查,反之只要檢查機台的操作狀況並進行變更,然後透過單一面板檢視互鎖的狀態即可。

除了硬體及軟體的支援,洛克威爾自動化全球製程技術顧問(GPTC)團隊的領域專業知識,可以為Chumdan FA、洛克威爾自動化製程解決方案整合商(SI)的工程師,以及韓國製造商的操作人員提供技術支援與輔導課程。工程師和操作人員可以接受適應新系統及利用各項功能的訓練。GPTC透過充分制定和策略性的技術移轉程序引導Yuhan-Kimberly。

節省大筆金錢

SI合作夥伴Chumdan FA的專案負責人Se-Yong Jang表示:「我們也可以在現場驗收測試之前,有效進行獨立測試和模擬測試,這讓我們可以放心快速啟動系統。」

Yuhan-Kimberly和洛克威爾自動化合作,持續進行支援和訓練,以減少其經營成本。隨著整合式平台順利移轉,他們透過一個通用的全工廠平台改善知識的轉換,並大幅減少備用零件和訓練的成本。此外,PlantPAx減少其總持有成本(TCO),同時滿足客戶對於提升機台安全性的要求。

Automation Today 季刊

Automation Today 季刊 由洛克威爾自動化公司每季發行的自動化資訊雜誌,內容包含最新產業訊息與自動化及相關資訊與科技趨勢,應用實例分享與最新產品訊