GlaxoSmithKline 分散式控制系統升級強化基礎建設

GlaxoSmithKline 分散式控制系統升級有助於基礎建設

了解製藥商如何利用現代分散式控制系統 (DCS) 實現統一化的環境與建築管理、降低能源成本及提高資料透明度等。

除了管理基本材料與配方問題之外,藥品製造商必須保持精確的溫度與濕度,這是相關驗證規則下的要求,並由美國及產品銷售地的國家政府進行記錄與檢查。

環境管理系統 (EMS) 與廠房管理系統 (BMS) 通常可管理上述溫度、濕度及相關參數,但這些堅固的系統也會隨著時間而磨耗。

老化過時的系統

例如,GlaxoSmithKline (GSK) 位於北卡羅來納澤布倫 (Zebulon) 的廠房建造於 1984 年,在控制溫度與濕度的環境中製造 30 種品牌及 500 種產品以確保產品完整性。

然而,這座 30 年的廠房擁有 20 年的 EMS 及老舊的 BMS,因此 GSK 工程師開始尋求升級解決方案,讓他們也能夠上線運作,而不影響必要的生產或對適法性產生負面影響。

GSK 自動化工程經理 Jeffrey Leverton 表示:“這套舊的 EMS 基本上已經過時了,而且我們再也找不到人可以操作它。”“同時我們的生產也面臨了大規模停機時間的風險,並且可能必須重新啟動多個電力系統。我們的基礎設施對於我們的生產非常重要,當我們也有多個不同的系統,因此我們希望將它們整合成單一系統。”

Leverton、GSK 資深應用工程師 Omar Bahader 及 Rockwell Automation 工業 HVAC 與中央公用事業工廠系統工程經理 Daniel Homan 於 2015 年 Automation Fair® 活動開幕前的 11 月 16 日,在 Rockwell Automation 製程解決方案使用者群組 (PSUG) 的首日發表將舊有 BMS 轉換為 PlantPAx 系統的簡報。

除了升級 EMS 與 BMS 而不妨礙生產之外,GSK 希望改善營運資料品質、最佳化生產以提高製造效率、合併過去各自獨立的 EMS 與 BMS、提高節能效果、為操作員強化資料的透明度與存取能力,以及自動化重啟流程。

「我們的基礎設施對於我們的生產非常重要,但我們也有多個不同的系統,因此希望整合成為單一系統。」— Jeffery Leverton,GlaxoSmithKline

設施升級採用現代分散式控制系統 (DCS)

為達到上述目的,澤布倫 (Zebulon) 的廠房實作 Rockwell Automation 的 PlantPAx® 現代分散式控制系統 (DCS) 經驗證的版本和生物科技產業程式庫,來做為工業廠房的自動化系統。

這些系統當中,有許多是在虛擬機器上執行,並利用 ThinManager 軟體,透過乙太網路/IP 網路連接至精簡型用戶端。

廠房中已安裝 105 種不同設備的解決方案,包括空氣處理機、冷卻機、鍋爐及其他元件。此設備由 15 種不同的製程控制單元 (PCU) 控制,且包含 1,756 個 I/O 點。

Leverton 表示:“這些解決方案可為操作員提高製程的透明度,同時提供更完整的 BMS 及 EMS 資訊以做出更好的決策。”“我們也實現了自動化的重啟流程,且能更妥善地連接第三方控制器。”

Homan 補充表示,Zebulon 廠房在七天之內即啟用其第一個系統 — 這是他們的主要能源管理系統,包含空氣處理機與冷卻機 — 雖然必須檢查及修改數個裝置的接線,因為這些裝置在應為常閉時顯示為常開。

Homan 表示:“我們進行乾運轉,然後關閉電源,確認所有設備都能在 PCU 上執行而不出問題。”

Homan 表示:“第二次啟動則沒有那麼順利,因為我們無法將幾個裝置放入一個迴路控制器之下,而且花了幾個小時才能利用 mA 訊號建立控制。另外,冷凝器水幫浦上的軟啟動失效,因此必須從我們北卡羅萊納州格林斯伯勒 (Greensboro) 的經銷商 Electric Supply & Equipment 取得變頻器,當天是勞動節前的星期日,而且對方必須與我們在他們的倉庫會面。”

成效卓著,而且前景可期

儘管遭遇上述阻礙,Zebulon 廠房仍完成兩次啟動,同時成功升級至 PlantPAx 現代分散式控制系統 (DCS),並且已在多個裝置上運作,今年內將有更多裝置將開始執行。除了供應 PlantPAx 現代分散式控制系統 (DCS) 及硬體之外,Rockwell Automation 已在該廠房投入三組團隊提供支援,並與 GSK 建置臨時性的測試基架,並且在安裝之前已針對所有新系統與解決方案執行軟體工廠驗收測試 (SFAT)。

Leverton 補充表示:“我們能夠將 IFM 纜線修剪成適合的長度,連接安裝在我們背板上的端子座以及舊的 Bailey 板,然後用現有電線使用的相同編號進行預先編號,使所有電線皆相互匹配。”“如此可為我們提供約 35% 的備用 I/O,而且可讓我們舊有的 Bailey 裝置繼續運轉,直到我們將它們切斷為止。”

了解 Rockwell Automation 的 PlantPAx 現代分散式控制系統 (DCS)

 

 

Rockwell Automation 與我們的 PartnerNetwork™ 推出的「The Journal」由 Putman Media, Inc. 發行。

Automation Today 季刊

Automation Today 季刊 由洛克威爾自動化公司每季發行的自動化資訊雜誌,內容包含最新產業訊息與自動化及相關資訊與科技趨勢,應用實例分享與最新產品訊