洛克威爾自動化的產品和解決方案

洛克威爾自動化的產品和解決方案

洛克威爾自動化利用新的伺服系統節省成本並簡化尺寸

Allen-Bradley Kinetix 5100伺服驅動器不需要控制器即可運作,可以滿足各種效能需求

消費者對於更多產品種類和包裝尺寸的需求日益增加,因此機械的尺寸必須更小且更具彈性。為了讓打造更小型機台的OEM能有更具成本效益的選擇,洛克威爾自動化導入全新的Kinetix 5100伺服驅動器、Kinetix TLP馬達和電纜,可以做為不需要控制器的系統使用。

全新的Allen-Bradley Kinetix 5100伺服驅動器有多個控制模式可以使用,支援多種高速、低功率的運動控制應用。這款變頻器可以搭配Micro800控制器、Logix控制器,甚至能單獨使用,讓OEM能夠選擇可以在其應用中充分發揮產品功能的組合。

洛克威爾自動化產品經理Simon Wong表示:「Kinetix 5100伺服系統特別適合用在需要具有成本效益伺服控制的中小型包裝機器上。這款結合變頻器、馬達和電纜的產品組合,在系統定價上更具競爭力。另外,OEM可以根據機械的功率額定值選擇產品,因此可以節省時間和精力,並且可以協助產品以更快的速度上市。這種方法和產品組合,讓洛克威爾自動化得以加快在中國和新興市場的成長。」

Kinetix 5100伺服系統還可以協助OEM為客戶提供更高產能。隨著庫存單位(SKU)遽增,製造商必須進行多次轉換,而且通常需要手動進行。如果使用Kinetix 5100伺服驅動器,OEM便能打造一個有助於加快轉換速度的現代化(或自動化)系統。

此外,有了內建的安全扭矩關閉,使用者可以在不關閉整部機械的情況下切斷馬達扭矩,讓機械可以在達到安全狀態後,以更快的速度重新啟動。雙埠EtherNet/IP也支援裝置層級的環形拓樸。

若為Allen-Bradley Ultra 3000數位伺服驅動器的使用者,則可以輕鬆移轉至Kinetix 5100伺服驅動器。該系統很快就會被Kinetix 5100伺服驅動器逐步淘汰。

適用於危險應用的端子台繼電器

新款Allen-Bradley Bulletin 700-HL端子台繼電器的設計可以滿足危險場所應用的嚴格規定,同時維持現有700-HL系列繼電器的功能。這些繼電器通過危險場所的認證,並提供1極(6 A)和2極(10 A)的版本。

其設計可在各種高密度隔離和閉鎖應用中運作。每個電擊精簡的介面(6.2 mm寬)和快速連接,可協助減少安裝成本並節省面板空間。選擇性的漏電流抑制電路設計,可以解決TRIAC控制器輸出惱人的線圈導通或接觸點非開斷問題。彈簧夾式端子座的選擇非常適合經常處於震動的應用。

新款的Bulletin 700-HL端子台繼電器提供標準狀態指示燈、極性接反保護,以及突波保護,因此適合各種危險場所的應用。

靈活度和功能性大幅提升的安全繼電器

Guardmaster 440C-CR50ER軟體可設定安全繼電器是Guardmaster系列的最新產品,支援高達45個雙通路輸入電路,以及高達16個安全輸出區域。440C-CR50ER具備彈性的配置,可讓您重新設計和快速整合您的應用,同時節省重新佈線的高昂成本。創新的安全邏輯編輯器可以減少建立安全功能的工作量,並且可以將佈線的工作量降到最低。

Guardmaster 440C-CR50ER安全繼電器擁有一個嵌入式的雙埠EtherNet/IP,可以和PLC、PanelView或Micro800控制器進行直接診斷通訊。這款安全繼電器在155mm寬的精巧外殼內配備30個安全I/O,可以將面板空間最佳化。使用正面安裝的插槽,最多可以擴充到24個標準I/O,讓您可以維持110mm的水平擺設區域,並且在130mm內擴充至多達64個安全I/O。Guardmaster 440C-CR50ER安全繼電器具備多個多功能安全端子和四個高電流安全輸出,可以為需要多個安全區域的應用提供彈性解決方案。

Guardmaster安全繼電器是簡單連線元件工作檯產品組合的其中一部份,可以讓您在與標準控制相同的軟體環境中建立、控制、和監測您的安全系統。使用者利用簡單連線元件工作檯軟體的功能,以及Guardmaster 440C-CR50ER安全繼電器的嵌入式通訊功能,即可快速輕鬆監測、故障排除和修改其應用,並增加運作時間。

Bulletin 1492彈片式端子台

Allen-Bradley彈片式端子台可以改善佈線的效率和連線的可靠性。這個系列有多種IEC端子台類型可供選擇,包括創新的控制配電端子台,以及二、三和四電路感測器端子台。

最新的Bulletin 1492彈片式端子台可以減少至少50%的佈線時間,並且可以免除連接前/後的調整。此外,這些端子台可以免除終點使用者的維護需求。

這項創新的彈片式連接技術可以提高佈線效率,因此可以大幅節省時間。1492彈片式端子台大幅提升佈線的精確度和可靠性,可確保高品質的連接而不需要再次檢查。

所有佈線類型均通過認證,包括實心(直接插入)、套圈(直接插入)和絞線(按下作動器開啟彈簧夾)。Bulletin 1492彈片式端子台具備可以防止電擊的塑膠致動器,可以提高安全性和生產力。

Bulletin 1492彈片式端子台可以為面板製造商、OEM,以及其他眾多使用者節省成本,不僅可以加快佈線速度,還可以免除連接調整和螺絲的扭矩檢查。這個系列的端子台有多種標準和特定應用的產品可供選擇,包括獨特的控制配電端子台。

強化工業控制系統的安全性

當今工業控制裝置之間的通訊防護很少。這使它們易於受到惡意篡改及意外系統變更等威脅,這些威脅可能會導致生產中斷或產線人員受傷。洛克威爾自動化推出的全新解決方案具備內建安全保護,符合全球公認的安全標準,可保護控制等級的通訊及整體系統的完整性。

洛克威爾自動化產品安全總監Megan Samford表示:「做為一家專注於將工業自動化與數位技術相結合的世界領導公司,我們在幫助降低互聯營運中的安全漏洞具有獨特優勢」。「我們的新產品具有內建安全保護功能,能為控制等級的通訊提供業界最佳的保護。這讓客戶可以確信他們系統的完整性及裝置間的通訊從一開始就受到了保護。」

Allen-Bradley ControlLogix EtherNet/IP 通訊模組是率先使用ODVA的CIP Security協議的工業裝置之一。該協議有助於確保工業運作中只會連接授權裝置。它也有助於防止這些裝置間的通訊受到篡改或干擾。CIP Security是第一個支援傳輸層安全性(TLS)的工業自動化協議,也是目前最成熟的安全標準。

ControlLogix 1756-EN乙太網路通訊模組提供完整的數位、診斷數位、類比、運動控制、專門I/O和運算模組的功能,可以滿足您的多種應用程式需求。最新的Control
Logix模組使用CIP Security通訊協定,提供10M/100M/1GB的速度以及具備256個定位迴路的整合運動。此模組也具備一個可用於韌體、設定和故障記錄的SD卡。

此外,新的增強型Allen-Bradley ControlLogix 5580控制器是世界上第一個符合現今最強大的IEC 62443-4-2控制系統安全標準認證的控制器。該標準定義了工業自動化及控制系統元件的技術安全要求。該認證以2018年洛克威爾自動化安全開發生命週期(SDL)認證為基礎,符合IEC 62443-4-1標準。

適用於安全系統的分散式I/O

Allen-Bradley Bulletin 1791DS和1791ES CompactBlock Guard Safety I/O模組可以為安全系統提供分散式I/O的優點。這些模組可以和安全控制器搭配運作,使用CIP Safety在DeviceNet或EtherNet/IP網路中進行通訊,並且支援裝置層級環形(DLR)、星狀或線性拓樸。

最新的CompactBlock Guard I/O模組經過最佳化,可以和GuardPLC、GuardLogix及SmartGuard控制器搭配運作,並且具備可以輕鬆進行卡裝式安裝的特性。單通道模組符合高達SIL 2 PLd的安全完整性等級,雙通道模組則符合高達SIL 3 PLe的安全完整性等級。此外,這些模組採用DIN導軌安裝,具備可拆式端子台可供I/O及電源使用。

最新的CompactBlock Guard I/O模組可以滿足從機械和設備到大型製程系統的多種需求,讓企業聯網有更具智慧的機械可以使用。

適用於危險區域的分散式I/O

Allen-Bradley 1718 Ex I/O放置在通過認證的機箱中時,是一個專為危險區域1區所打造的本質安全分散式I/O平台。精巧的機箱型I/O平台,可以讓應用程式透過0區和1區的EtherNet/IP直接連線到現場裝置,因此可以提高效率並減少對額外硬體和佈線的需求。

 因為和洛克威爾自動化整合式架構緊密整合,所以可以輕鬆進行配置。機箱內的電源供應器可以在小型空間提供最大的效率。1718 Ex I/O非常適合化學、食品和飲料、製程產業等產業的應用。

FactoryTalk Linx延伸企業聯網的應用範圍

隨著裝置越來越具智慧,移動裝置資料的軟體也更具智慧。連線軟體的技術進步,使資料的存取和傳輸較過去更為容易。

FactoryTalk Linx原先稱為RSLinx Enterprise,包含在大部分的FactoryTalk軟體中做為主要的資料伺服器,負責將Allen-Bradley控制產品的資訊提供給控制系統。當FactoryTalk Linx和PLC-5、SLC 500和Micro800控制器界接時,可以使用EtherNet/IP優化和Logix 5000控制器的通訊。

最新版的FactoryTalk Linx與Windows 10相容,能夠利用CIP security和FactoryTalk Policy Manager建立安全的加密通訊。

如此可以提供最快的資料速率和處理能力,同時將對您自動化網路及控制系統作業的影響降到最低。FactoryTalk Linx提供的解決方案可以廣泛應用,從在單一電腦上使用單一控制器執行的小型應用,到大型的分散式應用,甚至是可以和大型自動化系統進行通訊的備援資料伺服器配置。

Studio 5000 View Designer

Studio 5000 View Designer是PanelView 5000系列操作員終端的設計環境。PanelView 5000和Studio 5000 View Designer的整合,可協助您透過直覺式的設計環境更輕鬆打造現代化的應用並提高作業員的績效。

在最新的軟體更新中,資料可以透過面板直接從PanelView 5000圖形終端機記錄到SD卡,有助於更輕鬆完成故障排除。歷史資料可以顯示在趨勢上,並且可以匯出為csv檔案進行評估。此外,View Designer專案現在可以儲存為執行階段檔案,您可以將此檔案複製到USB隨身碟或SD卡並插入PanelView 5000終端機,讓您可以將執行階段檔案直接部署在終端機上。

Studio 5000 View Designer具備可縮放的向量圖形以及內建的動畫和行為,可協助您輕鬆快速建立強大的現代化畫面。Studio 5000 View Designer也具備高度靈活的動畫配置,無須複雜的程式開發即可提供更高效率的設計。

加強View Designer和Logix的整合後,可以提供自動共享標籤、警示,以及其他資料的能力,因此可以縮短工程和設計的時間。此外,模擬能力可讓您在View Designer中測試專案運轉,而不需要下載至實體裝置。

其他的可用性功能還包含PDF Viewer,可以讓操作員快速存取製程或機械的操作程序、故障排除和維護相關文件。除此之外,內建的VNC伺服器讓使用者可以遠端監測HMI畫面或故障排除,進而增加執行時間。

新的編碼器支援CIP Safety

編碼器能夠以電子的方式監測旋轉軸的位置。這些編碼器可以在包裝、機器人、取放、導/滾珠螺桿、旋轉工作台定位,以及元件插入的應用中提供定位控制。

843ES CIP Safety編碼器是Allen-Bradley編碼器系列的最新產品,是市面上第一款以EtherNet/IP支援CIP Safety的編碼器。這款編碼器具備SIL 3/PLe的水準,對於需要將原始位置和速度值做為安全工作區塊一部份,或是運動軸或負載需要SIL 3/PLe的任何應用而言,是一個絕佳的解決方案。

843ES CIP Safety編碼器的功能包括一個耐用的IP67外殼、標準的18位元單轉解析度(15位元的安全解析度),以及1ms RPI的標準連線(6ms RPI的安全連線)。支援整合式架構系統的其他功能,包括ControlFlash軟體、Studio 5000附加元件設定檔(v31以上版本),以及兩個支援DLR的乙太網路連接埠。

ArmorView Plus 7 機上型圖形終端機

對希望部署機台安裝式HMI的工業製造商而言,洛克威爾自動化新款的Allen-Bradley ArmorView Plus 7圖形終端機是一個完美的解決方案。

全封閉式圖形終端機是一種預先包裝的解決方案,可以搭配整合式I/O和按鈕一起訂購。相較於需要工程設計和內部裝配的DIY解決方案,使用者可以節省多達20%的元件和人力成本。

無論是部署機上型的無機櫃人機介面(HMI)來節省生產區域的空間,或是透過HMI對機械的觀察來協助改善操作員的作業,ArmorView Plus 7圖形終端機都可以提供能滿足使用者需求的安裝選項。ArmorView Plus 7有懸臂式機械手臂、底座或固定面的多種定位方向安裝選擇。此外,這款圖形終端機使用乙太網路I/O通訊,可以將佈線需求降到最低。

圖形終端機本身包含一個12.1吋PanelView Plus 7 Performance終端機(已安裝FactoryTalk Machine Edition軟體),以及IP66等級的封閉式鑄鋁外殼。如此可以提供可防止灰塵和大量高壓噴水的異物防護。

AmorView Plus 7圖形終端機提供多種配置,可以根據每個使用者的需求訂製終端機上的按鈕和多段選擇開關。此外也包含安裝附加Allen-Bradley堆疊燈的配置。

訂閱Automation Today季刊

Rockwell Automation 和合作夥伴提供各種專業知識,可協助您設計、實作並做為您自動化投資的後盾。

訂閱

提供最新的工業自動化與資訊科技趨勢、案例研究與應用