洛克威爾自動化的產品和解決方案

洛克威爾自動化的產品和解決方案

PowerFlex 6000中電壓交流變頻器

嶄新的設計為全新和改裝應用提供極具競爭力的擺設區域

重工業的經理人面臨許多挑戰,主要是減少能源消耗、盡可能縮短停機時間,以及將生產力最佳化-除了必須解決這些挑戰,同時還得提高生產力並保護其投資。

Allen-Bradley PowerFlex 6000中電壓交流變頻器可以提供協助。這些變頻器可提供具有成本效益的解決方案,適合從2.3到11 kV以及馬達電流高達680 A的應用。這些容易使用的變頻器可以解決風扇、泵浦和壓縮機等非再生應用對於緩衝啟動和可變速控制的需求。

PowerFlex 6000變頻器現在推出從2.4到4.16 kV、0到215 A的多合一設計。這個全新的設計具備三種不同的框架尺寸,可以提供極具競爭力的佔地面積;70 A的框架 - 47.6吋寬;140 A的框架- 63.4吋寬;以及215 A的框架- 75.2吋寬。這可以對有改裝應用需求而購買變頻器的客戶提供絕佳的優勢,也有助於減少e-house安裝的整體佔地面積。

除此之外,PowerFlex 6000變頻器可以就您的功率需求和變頻器的功率額定值進行比對,讓您可以選擇適合的變頻器,並且可以透過無感測器向量控制,讓可變及固定扭矩應用獲得100%的啟動扭矩。這些變頻器也加入許多通訊選項,這些選項可以整合至任何控制系統,而且可以用於新增和改裝的可變及固定扭矩應用。

PowerFlex 6000變頻器具備整合式固定多脈波獨立變壓器,有助於確保低線路端諧波並提升您重要應用的資產利用率。這款高效率的變壓器也有助於提高整體效率。

PowerFlex 6000變頻器內建多項功能,例如標準供電的在線式不斷電系統(UPS)和內部供電的冷卻風扇,可協助降低控制功率的需求,因此有助於降低您的總持有成本。

為了協助將您重要應用的停機時間減到最少,PowerFlex 6000變頻器提供一個自動功率單元分流,而且共用的模組化功率單元採用可輕鬆拆除的設計,將平均修復時間(MTTR)降到最低。

新款衛生硬體可協助保護食品安全和藥物品質

第一款通過NSF認證的HMI終端機和全新的衛生伺服馬達可以將汙染的風險降到最低

 

食品和藥物製造商使用洛克威爾自動化的衛生工業控制硬體,可以更妥善保護其產品的完整性。新款的Allen-Bradley Kinetix VPH衛生伺服馬達和新款的不鏽鋼版本Allen-Bradley PanelView Plus 7圖形終端機,均有助於將生產期間的汙染減到最少並簡化合規性。

不鏽鋼PanelView終端機可以用於「噴濺」或汙染區域的機台,而不需要覆蓋或隔離。這有助於保護產品品質和簡化清潔流程,並且可以去除人機介面(HMI)的障礙,因此作業人員可以更妥善地監測生產。

「在食品和飲料製造中,對於更多產品種類的需求,會產生對尺寸更小、更具彈性、以及位置接近製程且具備人機介面(HMI)的機台需求」,洛克威爾自動化的業務經理Dan Henneberry說道。「不鏽鋼版本的PanelView Plus 7終端機可以承受嚴苛的汙染和清潔,讓此目標得以實現。」

這是業界第一款獲得美國國家衛生基金會(NSF)認證的通用型HMI終端機。這款終端機具備IP69K的異物防護等級,支援高壓高溫的化學沖洗。它也使用具備明顯藍色的食品級矽膠墊圈,可協助生產工人注意是否受損或需要更換。

新款的Kinetix VPH衛生伺服馬達符合嚴格的衛生標準,可以在改善機台可靠性的同時提升消費者的安全。採用高階不鏽鋼外殼和平滑表面等衛生設計-可以承受沖洗並降低污染的風險。

「某些伺服馬達碰到清潔和消毒劑之後,可能只要幾個星期就會故障」,洛克威爾自動化產品經理Wendy Du說道。「或者,馬達在清潔過程中可以覆蓋保護,但這麼做會增加清潔的時間,而且有遭受到污染的風險。我們新款的衛生伺服馬達,可以讓清潔和消毒更加容易且更有效率,如此有助於縮短機台的停機時間並提升整體設備的效率。」

這款伺服馬達是根據EHEDG和3-A的衛生標準所設計,並且通過IP69K評等和NSF的認證。這些馬達可以和Allen-Bradley Kinetix 5500及5700伺服變頻器平台無縫整合,而其中所使用的單纜線技術,可協助優化機台的速度和精確度。此外,這些馬達提供各種尺寸和選項,可協助食品和藥物生產滿足各種應用的需求。

讓機械更具智慧的安全I/O模組

採用更全面的方法來確保機台安全的公司,大幅提高整體設備的效率。最新的Allen-Bradley FLEX 5000安全I/O模組提供靈活可靠的分散式I/O解決方案,讓您可以配合您的作業需求選擇I/O。

FLEX 5000 I/O可以透過使用速度更快且頻寬更大的1 Gb EtherNet/IP連線來強化通訊,以將更多資料回傳給控制器。這些有助於未來使用於企業聯網的控制系統。在生產期間,這些模組也可以減少成本高昂和無預警的停機時間,尤其是連續製程控制應用。熱電中插拔(RIUP)可以讓技術人員更換現有的I/O,而且線上更換的功能可以配置全新的I/O,兩者皆可在系統持續運行的狀態下進行。

除了多種標準和安全I/O模組,多重網路架構和拓樸選項也為其增添彈性。這些模組非常適合需要固定式現場配線終端與垂直或水平安裝的應用。

分散式I/O模組可以在極端的環境下運作,並可直接連接到銅線或光纖網路。FLEX 5000平台可以為Compact GuardLogix 5380和GuardLogix 5580控制器提供分散式的安全I/O。

I/O模組通過TÜV認證,可以在高達SIL 3和PLe、Cat. 4的安全應用中使用。除此之外,FLEX 5000 I/O模組還可以選擇保形塗層的選項,以增加對於環境壓力的防護能力。

ControlLogix CIP安全I/O模組

Allen-Bradley ControlLogix CIP安全I/O模組可以為較大型應用中需要高密度I/O解決方案的GuardLogix 5580控制器提供本機安全I/O。使用這些機箱內模組可以簡化配置,而且盤面空間可以因為免除介面卡的需求而減少。此模組可以用於ControlLogix控制器的本機機座中,或是連結於所有ControlNet或EtherNet/IP網路的ControlLogix控制器機座內。這些模組也可以用於分散式安全I/O。

ControlLogix CIP安全模組提供完整的數位、診斷數位、類比、運動控制、專門I/O和運算模組的功能以滿足您的應用程式需求。這些模組提供可達和包括SIL3及PLe的功能安全等級,也支援CIP安全橋接和路由功能。ControlLogix CIP安全I/O模組提供更優異的反應時間,有助於保護您的人員和設備資產。

Compact 5000安全I/O模組

Allen-Bradley Compact 5000安全I/O模組可以為Compact GuardLogix 5380安全控制器提供本機和分散式安全I/O,以及為GuardLogix 5580安全控制器提供分散式安全I/O。這些安全I/O模組提供更快的安全反應時間,可協助設計人員降低其成本和設計出更小更簡單的機台。這些模組也提供其他診斷,可協助使用者更容易找出故障的原因。

機台製造商可在使用EtherNet/IP後獲得更高的整體生產力,因此能透過一個統一的架構解決其客戶目前和未來的問題。系統將持續擴充平台的效能。

Compact 5000安全I/O模組具備高達SIL3/PLe的額定等級並提供獨立的系統電源,並且因為I/O模組為現場電源供電,所以可以實現更好的隔離和內建電源輸入。

彈性的伺服控制和精確的定位

Bulletin VPAR電動缸可以為多種線性運動應用提供動態、精準回應的整合性解決方案。這些電動缸可以為Kinetix 5500和5700變頻器提供順暢的連線能力,並且可以使用RSLogix 5000軟體進行高度可重複定位、高速和作用力的伸展和伸縮。

這些電動缸可以簡化配線,並且使用單一纜線連接,適合軸向或並列安裝。Bulletin VPAR電動缸的設計可以簡化您的裝配,縮短機械設計工程、配線和調試的時間。

最新的Studio 5000軟體可以縮短機械設計時間、提升工業資訊安全

洛克威爾自動化最新推出的Studio 5000整合開發環境,能夠以強化的安全性協助智慧機械以更快的速度上市。軟體內含全新的數位設計功能,可以縮短機械設計、測試和調試的時間。這套軟體也導入對於CIP Security的支援,為自動化空間帶來業界公認的安全技術。

為了加快設計專案的速度,Studio 5000 Logix Designer應用程式現在使用AutomationML(自動標記式語言)開放式資料交換。這讓應用程式能夠和EPLAN Electric P8等工程設計工具交換資料。現在工程師只要設計一次系統,然後在工具之間匯入該設計資料,即可節省每個專案數小時重新撰寫和重新對應的作業時間。

此外,全新的模擬介面產品使用功能設計模型介面(FMI)標準,讓MATLAB和Simulink等建模軟體可以進行資料交換。工程師可以使用這個產品對機械進行虛擬測試,並且在調試之前解決問題,因此可望將現場交貨的時間從數個星期縮短至數天。

最新的Studio 5000軟體讓公司可以使用CIP Security,以其真實性、完整性和機密性更妥善地保護公司的工業通訊。FactoryTalk Policy Manager工具讓系統管理員可以在相容的硬體中,集中管理Studio 5000環境下的安全通訊原則。這讓CIP安全性裝置可以自行抵禦網路或通訊攻擊。

ThinManager已擴充至可供全球使用

ThinManager11版新增的功能,讓使用者可以提高其生產力、可視化、安全性與行動力

全球的工業公司現在可以藉由精簡型用戶端來取代工業電腦,輕易達成生產力與節省成本優勢。全新的ThinManager第11.0版軟體加入對12個國家11種當地語言的支援,讓全球的企業組織可以在其作業中使用其原生語言和字元集更輕鬆設定、部署和管理精簡型用戶端裝置。

無論作業人員在設施中的哪個地點,這套軟體都可以為其提供來自任何FactoryTalk應用程式的生產資訊。作業人員可以自訂將資訊提供給任何裝置(固定或行動)、使用者或地點的傳遞方式。

這套軟體中新增的當地語言支援,讓工人可以使用其原生語言和字元集輸入資料。第11.0版新增非英文鍵盤的支援,並且能夠以非英文的語言設定軟體的螢幕小鍵盤。未來的軟體版本將提供更多當地化的支援功能。

除此之外,有了第11.0版,作業人員有更多方式可以自訂和檢視資訊,如此有助於提高其生產力。例如,作業人員現在可以在固定式終端機上,使用單一精簡客戶端之ThinManager軟體的擴充式MultiMonitor功能來建立整個控制室的視圖。這項功能在單一終端機上最多可支援七台螢幕。這讓您可以輕鬆擴充控制室的圖像顯示,而不需要採購、設定和管理多個精簡型用戶端裝置。這項功能也包括對於全新Allen-Bradley VersaView 5200精簡型用戶端的支援,可提供多達7個4K解析度的視訊輸出。

作業人員現在可以在單一行動裝置的螢幕上檢視多個內容來源。如此即可協助作業人員注意生產的多種層面,徹底發揮行動生產力。例如,主管可以在單一螢幕上查看警示、相機和生產力應用程式。此外,當主管行經工廠區域時,ThinManager軟體的Relevance功能可以根據他們的位置重新整理內容。

ThinManager第11版適合許多產業,包括汽車、食品和飲料、生命科學、海洋、石油及天然氣、造紙、半導體及電子、輪胎與橡膠、水處理與廢水處理。

PlantPAx:現代分散式控制系統

新系統的功能包含更新的設計環境與強化控制功能

在現在充滿競爭的世界裡,製造商必須選擇一款現代化的DCS,除了可以實現全工廠的控制和優化來降低總持有成本,同時也可以提供系統擴充能力和模組化能力,實現工程設計的彈性和更快的上市時程。

全新的PlantPAx系統版本可協助您建立更具智慧、更具生產力且受到保護的作業。這個系統提供的系統擴充能力和模組化能力,可以實現工程設計的彈性和更快的上市時程。這個系統也開放使用可以改善企業營運及整合的全新技術。除此之外,用於製程物件程式庫的增強功能,可以透過更新的影像範本提供對於較大型系統架構的支援。

PlantPAx可讓您保護貴組織,防止意外或刻意的威脅影響到您的營運。它可以提供即時和記錄資料,而且您的作業人員能夠以更快的速度輕鬆檢視趨勢和診斷。除此之外,PlantPAx完整支援Windows Server 2016,並且具備擴充的備援架構。

PlantPAx系統係由我們的使用者為我們的使用者加以定義。最新的版本根據我們使用者的直接回饋,加入了許多功能。無論是系統供應商、當地的經銷商、系統整合商或OEM,都可以由靈活的支援生態系統處理交貨和維護。PlantPAx也可以透過直覺式的瀏覽和標準方法來簡化設計與設定並提高生產力。

新一代模組化交換器

Stratix 5800是新一代的模組化交換器,可提供能夠滿足多種Layer 2 (存取)和Layer 3 (路由)網路應用程式的彈性。所有的超高速平台和強大的功能組合均提供固定式和模組化的版本,可支援現在和未來對於高效能網路的需求。

新產品平台Stratix 5800將先進的Cisco技術和優先整合結合到整合式架構,可提供適用於IT和OT專家的解決方案。

ArmorStart ST擴充安全產品組合

ArmorStart分散式馬達控制器是一種對機台架構具成本效益的簡單解決方案。這些控制器將快速中斷用於I/O、通訊、馬達、三相,以及控制功率,同時提供數個通訊選項。

最新的Allen-Bradley ArmorStart ST控制器提供整合式安全控制,符合啟動器和變頻驅動器對SIL3 PLe CAT4的需求。這些控制器內建安全扭矩關閉,可以在有安全需求時切斷馬達的旋轉力,藉此維護您的人員和資產。這些控制器提供整合至EtherNet/IP和DeviceNet網路的解決方案,非常適合汽車、材料處理和包裝的應用。

安全性是每一種自動化的關鍵性考量。永遠以保護人員和資產為優先要務,具備深遠的利益。然而,過去實施安全解決方案往往意味著要犧牲生產力。ArmorStart分散式馬達控制器可以協助您解決這種兩難情形,協助您保護人員和設備,同時縮短意外的停機時間。

這些控制器可以支援企業聯網,具備附加元件資料和自動裝置配置等智慧型馬達控制功能-可協助您縮短停機時間並增加生產力。

訂閱Automation Today季刊

Rockwell Automation 和合作夥伴提供各種專業知識,可協助您設計、實作並做為您自動化投資的後盾。

訂閱

提供最新的工業自動化與資訊科技趨勢、案例研究與應用