洛克威爾自動化的產品和解決方案

洛克威爾自動化的產品和解決方案

最新版的Studio 5000可最佳化生產力並縮短調試時間 

Studio 5000的設計環境將工程和設計的元素結合到可最佳化生產力並縮短調試時間的單一標準架構-協助工程師更快地設計、建立與調試自動化系統。

Studio 5000的設計環境將工程和設計的元素結合到單一標準架構

最新版的Studio 5000包含對Logix Designer應用程式和Application Code Manager的重大更新。Logix Designer現在可支援AutomationML,用於CAD工具鍊的資料交換。Studio 5000 Logix Designer的強化功能包括64位元數學運算指令的支援、全新的直覺式FBD函數,以及警示程式庫管理的改善。

新推出的Studio 5000 Simulation Interface整合可協助建立數位分身的模擬工具,讓系統的設計與驗證更加完善。最新版的ControlFLASH Plus可以讓使用者原生管理其裝置的生命週期,以及透過多個裝置的同步更新來提高生產力。

Studio 5000 v32軟體版本著重在最佳化生產力、提高效率和簡化工作流程,協助您以更快的速度回應不斷變化的市場與業務需求,同時降低整體成本。

我們的FactoryTalk® Analytics™ 平台整合多種服務

適用於工業物聯網應用的FactoryTalk Analytics

工業組織必須能夠快速找出縮短生產計畫和提高利潤的方法。擴大的FactoryTalk Analytics 平台支援從邊緣計算到企業計算的可擴充分析。FactoryTalk Analytics平台的最新更新包括:

FactoryTalk Analytics DataView 2.1

FactoryTalk Analytics DataView讓您透過自助服務更快獲得見解,並且可以一鍵建立直覺式的分鏡表。它結合在合作與行動環境中的強大管理能力,可以提供快速水平資料整合、企業級資訊安全、效能和可擴充性。

最新的版本可提供您關於生產線、商店區域、工廠和企業的快速見解,提高可見性、生產力和效率。資料無論是來自單一系統,還是來自PLC、DCS、Historians、MES及Enterprise應用程式等多個不同的系統,其實並不重要。透過簡單的自助四步驟流程,您即能為資料加上註解、新增內容、與其他資料混合以及產生分鏡表,立即獲得見解。

FactoryTalk Analytics Data Explorer

分析的第一個步驟是蒐集資料、比對不同的資料來源以及備妥資料,以瞭解系統、問題或製程。機器學習演算法是強大的新型工具,可以開發實用的模型來改善製造。不過,經常會有不同製造系統的資料沒有經過充分比對、資料有問題,或是重要時段與手中的工作無關。除此之外,可能還有過度壓縮等資料管理方面的問題。

有了FactoryTalk Analytics Data Explorer軟體,您能夠檢視視覺化的資料並以圖形化的方式與其互動,進而觀察和偵測各種問題。Data Explorer提供許多清理、比對和插入的工具,並可利用已知的概念來擴充資料,還可以找出資料中可觀察到的延遲或有用的時間遷移。獲知情報的使用者可以接著找出有用的關聯性,偵測全新的製程/系統影響和原因。

FactoryTalk Analytics Real-Time Optimization

FactoryTalk Analytics Real-Time Optimization (RTO)軟體可以讓製程作業人員考量成本來促進公用設備調度的最佳化,以支援智慧製造/購買、產生和負載的決策。最佳化並列集中的公用設備調度,通常可以節省約10%到30%的能源。

RTO可以透過根據系統內定義的變數與限制來建立處理程序行為的模型和套用自動控制,藉此提供預測最佳化。根據實際的作業資料,RTO應用程式瞭解設備選擇、負載和能源成本之間的關係,並可以自我維護在實際事件發生之前預測準確結果的數學演算法。

 

FactoryTalk Analytics Edge 2.2

若要改善決策制定,您必須蒐集盡與裝置、資料及其使用者緊密相關的見解。這就是最小的決策可以對製程、時間和材料管理發揮最大影響力的時刻。FactoryTalk Analytics Edge可提供最關鍵的資料擷取、轉換與分析功能(包括預測式機器學習)。

快速收集和整理您工廠區域的資料進行分析。迅速找出並修正無效率的來源以控制製造產量、整體設備效率,以及對您業務成果很重要的其他因素。

ThinManager軟體協助建立「企業聯網」

ThinManager精簡型用戶端軟體可協助管理資訊並簡化工作流程,實現網路更完善的製造環境。此軟體可以集中設定與管理可傳送給使用者、裝置或位置任意組合的內容。

最新版本提供的幾項全新功能改善使用者體驗,並增加平台所管理的已評估內容安全性,藉此持續改善圖像顯示、資訊安全及使用性。透過臉部辨識技術的特性,ThinManager使用者多了一種額外的驗證方法。

除此之外,使用者可以使用傳統的方法或是利用FactoryTalk Activation來啟用ThinManager。FactoryTalk View SE的使用者只需要一個用戶端授權,即可向單一終端機提供多個工作階段。如此可以增加ThinManager和FactoryTalk View SE解決方案間的支援程度並改善授權,因此可以為我們的客戶節省更多時間,以及簡化建立「企業聯網」的授權需求。

透過強化的在地化可為全球非英語地區客戶提高平台使用性,而MultiMonitor可在單一終端機支援多達七個顯示器的強化功能-ThinManager軟體第11版可以輕鬆擴充,拓展您在多個設施的數位化工作。

最新的FactoryTalk AssetCentre可提高生產力、品質,以及安全性

現在的工業環境變得越來越自動化,而且網路更加完善。工業物聯網(IIoT)世界中數以百計或數以千計的工業資產,使得對於「企業聯網」中自動化資產的維護、保護與報告需求越來越強烈。

FactoryTalk AssetCentre為您提供的集中化工具,可以保護、管理、建立版本、追蹤和報告您整個設施中與自動化相關的資產資訊。最新版內含採用支援加密通訊的IPSec更新,以及強化災難復原的FactoryTalk Linx整合。

現在,您可以利用Stratix全網管型交換器,為您設備的基礎建設建立備份時間表。除此之外,有了延長的協力廠商資產支援,客戶可以針對協力廠商軟體撰寫遠端執行災難復原的解決方案。透過資產的延伸屬性,您可以為您的資產新增多達20個自訂描述欄位。

停機的代價可能很高。FactoryTalk AssetCentre支援FactoryTalk View SE軟體分散式資產的原生災難復原,可用於FactoryTalk View SE軟體網路應用程式的版本管理和備份排程。

FactoryTalk AssetCentre第9版著重在提高您自動化系統的生產力、品質,以及安全性。

為了支援額外的生命週期內容,FactoryTalk AssetCentre現在加入適用於PLC、SLC、MicroLogix、CompactLogix和ControlLogix控制器的I/O。

Pavilion8軟體版本加入全新的工具以及現代化的使用者體驗

Pavilion8模型預測控制軟體提供的工具可以提高作業的敏捷性,讓您能夠以更快的速度適應不斷變化的業務優先順序和客戶需求。利用強大的建模引擎,Pavilion8軟體加入控制、分析、監測、圖像化、存放和整合模組,並將這些模組結合到高價值的應用程式中。

Pavilion8模型預測控制(MPC) 第5.16版,是洛克威爾自動化進階製程控制解決方案的最新版本,將舊型工具下一次的重大移轉加入現代化的Windows使用者體驗。

原始Pavilion技術平台的重要部分-合併、清理、擴充和建模準備的資料集前置處理-現在和已經移轉的MPC及軟體連續排放監測(CEM)工具整合到具備通用使用者介面的單一平台:SolutionBuilder。

最新更新中包含一個獨立效能監測應用程式,是可以支援、追蹤、強化主控台可靠性的全新工具組。使用者也可以追蹤和辨識主要系統資源取用者,並依趨勢和平均使用量隔離問題。

推出的第5.15版提高了系統安全性,但我們仍計劃繼續將其強化,因為我們的客戶和洛克威爾自動化都非常重視軟體安全性。Pavilion8第5.16版是同級最佳的模型預測控制及環境解決方案安全軟體。

Pavilion8軟體在設計上可以滿足目前製程製造商最嚴苛的需求,而且適用於聚乙烯、水泥、乙醇、奶粉,以及製紙等多種行業。

適用於礦業、金屬業及水泥產業的自動化及控制系統

洛克威爾自動化推出「礦業聯網」(The Connected Mine)

礦業公司從改善製程、設備效能與供應鏈的可見性讓商業決策更具智慧而獲益

在穩定的全球經濟成長,以及對於支援電動車、再生能源,以及行動裝置等全新技術材料需求量持續增加的推動下,採礦業就和許多週期性產業一樣逐漸復甦。儘管情況樂觀,但採礦業仍要面對許多重大的營運挑戰,包括製程效率、成本控制、勞工健康與安全,以及技術落差。

為了解決這些挑戰,洛克威爾自動化推出利用最新推動性與數位化技術的「礦業聯網」(The Connected Mine)

「礦業聯網」運用先進的分析,協助礦業公司收集和歸納資料,以取得其作業的端對端可見性和制訂明智的決策來改善採礦作業。

「一家礦業公司藉由模擬器的建置,為作業人員提供會根據持續變更的饋送等級自動更新之即時復原目標,讓採礦現場的產量增加近15%。」洛克威爾自動化市場開發經理Fabio Mielli表示:「『礦業聯網』的概念可以為我們全球採礦客戶提供令人振奮的全新技術所需之數位化基礎建設,以最佳化作業。」

洛克威爾自動化結合馬達控制、製程、電力和能源管理,以及資訊解決方案的專業知識,提供獨特且強大的解決方案,解決最關鍵的採礦作業挑戰。

洛克威爾自動化的「礦業聯網」利用應用程式的專業知識,和具有強大執行能力的同級最佳系統整合商、設備製造商,以及技術供應商結盟。

洛克威爾自動化為PowerFlex 755T變頻器擴充TotalFORCE的功能及功率範圍

變頻器現在可應用於106,000馬力的應用

自動化控制的PowerFlex 755T 產品線推出新功能

洛克威爾自動化為其 Allen-Bradley PowerFlex 755T交流變頻器擴充TotalFORCE技術的功率範圍與功能。該變頻器現在可以提供更廣的功率範圍,協助工程師以10到6,000馬力(7.5到4,500 kW)的應用來提高生產力並降低其生命週期成本。本次擴充為大範圍的高需求應用提供諧波緩解、再生與通用匯流排系統配置。

專利的TotalFORCE技術經過強化,加入強大的適應性控制功能,可以讓變頻器監測會隨著時間變化的機台特性,並針對發生的變化自動進行補償。適應性調整功能使用多達四個自動追蹤陷波濾波器,可防止會影響品質、浪費能源,以及讓機台過早磨損的共鳴和振動。

除此之外,預防維護功能可以提供與變頻器運作狀況相關的即時資訊。透過監測溫度、電壓和電流等操作特性,變頻器能夠計算關鍵元件的剩餘使用壽命並通知使用者。如此可讓使用者採取能防止意外停機的行動。

洛克威爾自動化產品經理Brad Arenz表示:「TotalFORCE技術讓PowerFlex 755T變頻器的使用者採取主動的方法來增加機台的運作時間。變頻器可以提供應用的狀態相關資訊給控制系統,這對縮短停機時間和提高生產力非常重要。變頻器具備自我意識的能力,能提高可靠性並簡化維修。」

其他新增功能包括可以在乙太網路EtherNet/IP網路中提供多種進階安全功能的整合式安全模組、可協助升降應用達到更高穩定性的防搖擺功能,以及可節省更多能源的永磁馬達控制。

結合這些全新的TotalFORCE技術功能,有助於縮短調試時間、最佳化效能,以及在PowerFlex 755T變頻器完整生命週期中簡化多種應用的維護和可服務性。

全新的ArmorView Plus 7圖形終端機節省空間和成本

ArmorView Plus 7圖形終端機

全新的ArmorView Plus 7圖形終端機是一款12.1吋的全封閉式面板,具備IP66的防護特性,可以實現低成本的無機櫃人機介面(HMI)解決方案。此面板提供多種便利的特性,包括不需要額外機箱的節省空間和成本設計、獨立按鈕,以及低安裝支出。

此人機介面(HMI)可以輕鬆連線,而且乙太網路I/O通訊可以將佈線需求降到最低。ArmorView Plus 7圖形終端機提供增加彈性的選擇,例如可以滿足個別機台需求的個別客製化按鈕和開關,以及懸臂式機械手臂、底座或固定面的定向安裝選擇。

從廠區至企業的安全解決方案

FLEX 5000 I/O介面卡具備強化通訊支援及更高的彈性

新一代FLEX 5000 I/O具備優異的可靠性,並可在「企業聯網」中提供彈性的I/O解決方案。經過強化處理的FLEX 5000 I/O模組適合極端需求的應用,能夠在酷寒的極地環境或酷熱的礦場(-40 C到70 C)運作。

全新的FLEX 5000 I/O SFP介面卡提供1 GB乙太網路EtherNet/IP連線的強化通訊,可提供更快的速度與更大的頻寬來改善即時作業。為提供網路架構彈性,這些介面卡內含對銅纜與光纖媒體的支援,減少對額外媒體轉換器的需求。除此之外,SFP介面卡提供Extreme (XT)和非XT兩種版本。

Flex 5000 I/O模組是針對「企業聯網」所設計,可協助OEM和製程作業提高生產力與安全性而獲益。乙太網路中平行備援通訊協定(PRP)和裝置層環狀(DLR)對高可用性的支援,會隨著所有乙太網路介面卡的韌體更新提供。如此可提供資料傳輸復原時間為零的高可靠性與高可用率通訊網路。

作為單一I/O解決方案中提供自動化與安全性功能的一部份,離散式安全I/O導入SIL 3、Cat.4、PLe額定值,並且在設計上可以配置在標準FLEX 5000 I/O的系統中。除了16點離散輸入和輸出模組,該版本也包含4通道式繼電器輸出模組。

 

訂閱Automation Today季刊

Rockwell Automation 和合作夥伴提供各種專業知識,可協助您設計、實作並做為您自動化投資的後盾。

訂閱

提供最新的工業自動化與資訊科技趨勢、案例研究與應用