洛克威爾自動化最新產品和解決方案

洛克威爾自動化最新產品和解決方案

全新的應用內容加速前瞻性的機台設計

洛克威爾自動化繼續推出全新的應用程式內容,可協助OEM和製程設備台架模組製造商以更快的速度和更低的成本建立最新的機台設計。最新的應用程式內容加入裝置物件和兩個機台製造商代碼庫,一個可以用於轉換、列印和網頁(CPW)的機台,另一個可以用於製程設備台架模組。包裝應用程式的內容已經提供這個全新推出的擴充內容。

利用我們的應用代碼資料庫降低設計時程加快專案速度

機台製造商程式庫提供標準化的特定應用程式程式碼,能夠協助工程師以更快的速度設計CPW機台和製程設備台架模組,並且仍可實現同級最佳的效能。程式庫也包含特定應用程式的功能。例如,製程設備台架模組程式庫包含的狀態機引擎,工程師可以用來開發符合其特定台架模組功能的自訂行為。

裝置物件是可提供通用介面的程式碼和圖像顯示物件,可以讓特定裝置連線到機台中的其他程式庫物件。如此可以大幅減少移轉裝置時程式設計的重複作業。工程師只要新增新型裝置的物件即可適應變更,而非重新撰寫機台的整個工程設計週期。第一組裝置物件適用於啟動器、變頻器和運動裝置。這些物件可以為全新的Allen-Bradley PanelView 5000人機介面產品線提供各種面板。

洛克威爾自動化的應用程式IP資深經理Achim Thomsen表示:「我們的模組化應用程式有助於簡化目前智慧機台使用的大量編碼管理作業。機台設計人員可以使用這些全新的程式庫和裝置物件,以效率更高和更具有成本效益的方式製作機台。此外,我們會繼續推出可供未來更多應用程式和裝置使用的全新內容。」

全新的應用程式內容可以從洛克威爾自動化產品相容性下載中心(PCDC)免費下載。下載完畢後,使用者可以將這些內容立即匯入Studio 5000 Application Code Manager 應用程式。

洛克威爾自動化現在推出亮度更高、更具應用彈性的塔燈

洛克威爾自動化推出Allen-Bradley ControlTower 856T 70 mm塔燈系統。此新系統在直徑70 mm的外殼中加入亮度更高的LED照明和多種視覺與音效技術。ControlTower 856T的同一個堆疊中可以容納多達七個模組,讓使用者能夠在單一裝置中監測更多機台與製程狀況。

Allen-Bradley ControlTower 856T 70 mm 塔燈系統

這種全新的模組化設計,讓ControlTower 856T系統能夠以數量更少的元件滿足最廣泛的信號應用。

洛克威爾自動化產品經理Alvaro Sanchez表示:「我們全新的塔燈需要選擇的元件數量更少,因此有助於工程師實現更快的上市時間。使用者也會發現,可擴充的視覺和聽覺選購品使總持有成本更低,而且能夠利用單一塔燈監測更多機台狀況。」

塔燈的底座採用彈片式端子台,而照明和音效模組內採用內部指撥開關,讓工程師能夠輕鬆設定操作模式。工程師可以從多種音效中,選擇有助於警示作業人員機台狀態或狀況的音效。這些音效選項內含多音壓電的多音傳感器技術。

ControlTower 856T系統也包含不可堆疊的信標型照明模組,可供應需要低矮型信號裝置,但希望使用相同塔燈安裝基礎建設的應用使用。

IP66/67等級的系統可以用於惡劣的環境條件及範圍較廣的作業溫度(高達攝氏70度)。為滿足全球的需求,該系統提供24V AC/DC和120/240V AC。該產品系列可作為獨立元件提供,也可作為預先設定的工廠組裝堆疊燈提供,以實現最佳彈性。

軟體可縮短獨立機台的設計時間 (Connected Components Workbench Design and Configuration Software)

機台製造商現在可以利用最近更新的設計和配置軟體,讓獨立機台以更快的速度上市。洛克威爾自動化最新推出的簡單機械整合軟體 (Connected Components Workbench software) 將會是Logix使用者更熟悉的軟體,並且加入有助於縮短程式設計時間的全新功能。此軟體提供適用於洛克威爾自動化硬體的控制器程式設計、裝置配置與人機介面(HMI)編輯。

Connected Components Workbench軟體提供適用於洛克威爾自動化硬體的控制器程式設計、裝置配置與人機介面(HMI)編輯

新的指令工具列將程式設計的元素組織到索引標籤內。這可以讓設計人員輕鬆搜尋、拖曳和放置指令到階梯邏輯編輯器。慣用鍵盤的設計人員可以將ASCII文字快速輸入階梯邏輯。設計人員現在也可以將指令名稱從預設的IEC主題切換為Logix主題。如此可協助設計人員利用慣用的詞彙,進行機台的程式設計,讓作業更有效率。

洛克威爾自動化的產品行銷經理Thomas Sugimoto表示:「因為更順暢與標準化的設計體驗,使用RSLogix 500Studio 5000 Logix Designer軟體的設計人員現在可以在簡單機械整合軟體中使用更熟悉的設計環境。此環境也提供更多機台一致的監測和除錯環境,因此可以減少訓練並簡化技術人員的訓練。」

設計人員現在可以在簡單機械整合軟體和RSLogix 500或Studio 5000軟體之間來回複製和貼上程式碼。這項重複使用程式碼的能力,可協助設計人員將其小型的獨立機台從Allen- Bradley MicroLogix控制器轉換為現代化的Micro800控制器。這項能力也可以協助他們將使用Allen-Bradley CompactLogix 控制器的較大型機台標準化。

 

簡單機械整合軟體支援所有的Micro800控制器,包括全新的Micro870可程式控制器(PLC)。這款控制器可以用來取代大型獨立智慧機台或系統中的多個微型PLC。這套軟體也支援PanelView 800圖形人機介面、PowerFlex 變頻器、SMC緩衝啟動器、Kinetix元件伺服驅動器及Guardmaster 440C-CR30安全繼電器和GuardShield 450L光幕等各種安全裝置。

運動控制分析軟體可縮短運動控制系統的設計時間

洛克威爾自動化推出更新版本的Allen-Bradley運動控制分析軟體 (Motion Analyzer)工具。這個強化的軟體可以透過直覺式瀏覽和工作流程內的產品選擇,提供最佳化的使用者體驗。如此可協助工程師以更輕鬆和更有效率的方式,開發適用於其機台的完整運動控制系統。

利用運動控制分析軟體,即可讓工程師判斷系統的規格、在對多個產品的評估中找出最適合的產品、完成設計的最後階段以及建立物料清單。此工具也有助於將運動系統的設計時間,將數天的流程縮短到幾個小時。

VersaView工業電腦

適用於智慧製造圖像顯示和人機介面(HMI)解決方案的現代化圖像顯示解決方案,是協助客戶解決其生產力、創新及全球化需求的關鍵。Allen-Bradley VersaView 5000產品組合 是一個完整的產品線,包括可以用於獨立機台層和分散式人機介面(HMI)應用程式兩者的開放式架構工業電腦、精簡型用戶端及監視器。

開放式架構支援現代化的作業系統和各種軟體應用程式,但理想的部署是將FactoryTalk View SE軟體用於分散式應用。此產品線完全無風扇,而且不需要維護,可以縮短代價高昂的機台停機時間。

若要滿足工廠區域的期望,人機介面(HMI)軟體必須能滿足多名利益關係人的需求。FactoryTalk View SE在單一軟體套件中提供穩定可靠的功能─可以解決製程、批次和離散應用的挑戰,並且可以在您需要的時間和場所即時提供重要的可見性。此外,當您在使用FactoryTalk View SE軟體時,VersaView 5000電腦符合21CFR Part 11的規範。

採用無邊框的全玻璃十點觸控螢幕─VersaView 5400 整合式顯示器電腦提供Windows 7/WES 7/Windows 10 IoT Enterprise 32位元和64位元作業系統,支援雙外接顯示器。除此之外,PlantPAx和FactoryTalk View SE範本完美匹配1080p的螢幕,讓您可以在控制室和機台間共用相同的畫面。VersaView 5400也提供無顯示器的電腦,採用小型擺設區域、雙視訊輸出,以及輕量化的無風扇設計。

VersaView 5200精簡型用戶端電腦可以使用ThinManager,為現代化工廠提供集中管理解決方案。VersaView 5200電腦硬體和ThinManager軟體搭配使用,可以賦予使用者控制功能和安全性,其平台可永續使用及擴充,不限工業環境的規模或設施數量皆可適用。

在生產線和機台應用的彈性方面,新款VersaView 5000工業電腦提供的先進技術,可以讓尋找開放式平台的企業組織改善其機台作業人員的控制並提高生產力。

FLEX 5000 I/O模組為企業聯網賦予更高的生產力與彈性

洛克威爾自動化的全新Allen-Bradley FLEX 5000 I/O平台可以建立更具智慧、生產力和彈性的工業控制系統。

Allen-Bradley FLEX 5000 I/O Modules.

此平台更高速的連線能力和擴充頻寬,可以提供更大量的資料回傳給控制器。如此有助於未來用於企業聯網的控制系統。此平台內建1 GB的通訊架構,支援裝置層環狀(DLR)、線狀和星狀拓樸。未來的版本將支援備援網路拓樸的平行備援通訊協定(PRP)。

OEM和製程作業也可以使用全新的FLEX 5000 I/O模組來提高生產力。簡化的佈線和設計可以縮短工程設計的時間。垂直和水平安裝的彈性架構以及銅線和光纖媒體的選擇,可以讓您輕鬆進行安裝。模組設計成可以在極端的環境中操作─從酷寒的油田到悶熱的礦山(-40 C到70 C的操作溫度),因此可以在安裝時將硬體需求降到最低。

在生產期間,模組也可以減少成本高昂和無預警的停機時間,尤其是連續製程控制應用。熱電中插拔(RIUP)可以讓技術人員更換現有的I/O,而線上更換的功能可以配置全新的I/O,兩者都可以在系統持續執行的狀態下進行。 除此之外,設定通路層警示、事件和診斷的彈性,有助於提高維護效率。

全新的現場導向控制器為直流改裝應用提供簡化且具有成本效益的解決方案

洛克威爾自動化的全新Allen-Bradley PowerFlex直流現場導向控制器可以讓客戶將其直流馬達應用升級為現代化的系統,而不需要複雜的外部裝置。最新的數位網路型控制系統可協助客戶蒐集和利用全企業的重要資訊。

Allen-Bradley PowerFlex DC Field Controller.

直流現場導向控制器提供三相四象限(反轉)的直流馬達或發電機現場導向控制器。現場導向控制器可以單獨使用,也可以和PowerFlex直流數位變頻器搭配使用。在單獨使用的模式中,此控制器可以利用固定式I/O,為具有定點參考的直流馬達區域提供電源。現場導向控制器也可以控制電磁鐵和其他非馬達負載。

洛克威爾自動化的產品經理Nancy Rivard表示:「針對需要馬達反轉的直流改裝應用,PowerFlex直流現場導向控制器有助於免除額外電樞橋或複合系統的外部裝置,因此可以為客戶節省時間和金錢。讓所有自動化設備使用單一電源─包括交流和直流變頻器兩者─也可以簡化機台的啟動、運作和維護。」

ControlLogix運算模組可以實現即時決策並提高生產力

洛克威爾自動化的全新Allen-Bradley ControlLogix運算模組提供資料來源的資料,可協助客戶制定即時決策並提高生產力。此模組可以透過背板存取ControlLogix處理器,提供機箱內高速運算的功能。

此運算模組提供可在Windows 10 IoT Enterprise或Linux作業系統中建立自訂應用程式的彈性。此外,此模組可利用市售應用程式來強化自動化作業系統,以及利用工廠區域中現有資料的價值。如此又能提供即時營運資訊的存取權限。

ControlLogix Compute模組可讓客戶利用洛克威爾自動化的設計和圖像顯示軟體以及協力廠商的Windows 10應用程式。可用於機台上、機箱內或控制器內的運算,可以滿足特定應用程式的需求。

除此之外,此模組提供整合式DisplayPort連接埠,可以用來和高解析度的VersaView工業顯示器進行直接通訊。此模組結合業界頂尖的自動化技術和穩定的Windows 10 IoT Enterprise和Linux作業系統,可以用於制定即時決策並提高生產力。

全新的CompactLogix在單一平台中結合控制效能及物聯網(IoT)運算(CompactLogix 5480)

全新的Allen-Bradley CompactLogix 5480 控制器可以透過以Windows為基礎的運算提供Logix的控制優勢。採用商業用途的CPU以及獨立於Logix控制引擎執行的Windows 10 IoT Enterpris作業系統,提供能夠執行協力廠商應用程式的高性能。

為了從機台收集資料,並將這些資料轉換為更適用於工廠區域的貴重資訊,一般使用者和OEM不斷想方設法。這種在機台層制定決策的能力有助於實現我們的企業聯網願景。

以洛克威爾自動化高效能架構為基礎建立的最新CompactLogix控制器,可提供更高的效能、彈性和疑難排解能力。透過在單一平台中提供Logix即時控制和Windows 10 IoT Enterprise作業系統實例,全新的CompactLogix可以為各種應用程式提供整合控制和圖像顯示,其中包括分析、資料蒐集和預測演算;雲端閘道、資料集中器應用程式;機台生產線控制和協力廠商的機台應用程式。

企業可以轉型成將整個工廠區域的資訊連線到企業網路,但此舉也會帶來風險。為了協助解決這個問題,CompactLogix 5480內嵌具備FactoryTalk Security使用者驗證與授權的Logix安全性。

Automation Today 季刊

Automation Today 季刊 由洛克威爾自動化公司每季發行的自動化資訊雜誌,內容包含最新產業訊息與自動化及相關資訊與科技趨勢,應用實例分享與最新產品訊