未來的包裝

未來的包裝

將接單式生產的包裝流程自動化會帶來固有的挑戰,但這項挑戰也為創新的OEM和終端用戶帶來機會。獨立推車技術能夠以更好的方式,來管理未來種類繁多與靈活包裝的需求

消費者對不同尺寸、外型和口味的需求,徹底改變了消費性包裝產品(CPG)品牌主和製造商的產品生產與包裝方式。亞馬遜效應對零售市場的持續發展和破壞,毫無疑問會對零售商進入市場的方式造成影響。不過,不斷變化的消費者需求和期望,其潛在動向遠遠超出零售或線上購物的習慣。

隨著專業和多樣化包裝的需求持續迅速增加,製造商同樣承受生產和包裝少量多樣產品的壓力。

漫長的轉換造成營收損失

試想一下,有十幾種產品會經過相同的包裝線。一項產品通過包裝線可能要花費幾天的時間,接著要進行數小時漫長的轉換流程,導致在輪到下一項產品之前,所有正在處理的工作都得停止。這種情況通常代表要為每種產品建立一個月的庫存,因為再次輪到包裝這項產品之前,可能需要這麼長的時間。

不幸的是,全球的製造工廠經常遇到這種情況。因為既定的預算限制和老舊系統,使生產商要花許多時間執行轉換。透過一批Delta Robot、一個變距進料口和數個智慧閥門,如今運作中的多數機械均可將包裝尺寸從6單位擴充至12到24單位。轉換需要一些時間,雖然會使生產力降低,但還是可行的。

不過,在亞馬遜效應的影響下,在這些6、12或24單位的包裝中,每個包裝可能需要多種口味。從這裡開始,很快就會需要人工介入。頂尖的CPG公司和當地生產商等發現,自己實際上是要拆開單一產品包裝,然後手動重新包裝成綜合包裝。請別忘了還有包裝浪費和營收損失。徵人已經是個嚴峻的挑戰,需要更多人工作業迫使情況更是雪上加霜。

做為OEM,您有機會使用高效率、靈活與智慧的自動化包裝解決方案,為您的客戶解決這些挑戰。

更具智慧的解決方案

免除拆開包裝只為了重新包裝的需求,現在正是時候。您不再需要為了每次的消費行為改變而進行修改和改裝。有一種更具智慧的方法,而且可以從未雨綢繆、事前教育,以及成為業務推動者的面向開始著手,而不只是一家包裝設備製造商。

答案是一個模組化的可擴充線性馬達系統。獨立推車技術(ICT)等經過實績考驗的系統,是突破現有機械產能及物理方面限制的智慧替代方案。洛克威爾自動化的MagneMover® Lite系統在靈活度方面較目前的傳統輸送機更高,能夠以更快的速度移動酬載,因此有助於達到更高的庫存單位作業效率。

現在這個靈活的系統可以移動更重的產品,並且支援更大規模的應用。此系統只要按一個按鈕,而且不需要更動機械即可進行變更,因此可以縮短停機時間。

MagneMover® Lite系統具備全新的輪式推車選項,可以為搬運較重產品的使用者提供比滑車大五倍的搬運量。單輪和直排輪式推車可以分別搬運重達2.5kg和10kg的酬載。這讓生產商可以將產品尺寸擴充為其他尺寸,而不需動用到多部機械來生產和包裝其各式產品。

適合規模更大的應用:若是使用支援乙太網路的馬達和節點控制器取代序列通訊,只需要少數節點控制器,即可讓高產量產業的使用者提高配置靈活度,並且在每條路徑開動數百輛推車。MagneMover® Lite系統非常適合使用長路徑且開關和推車密度較高的較大型應用。

「見識過這項技術如何重新詮釋製造、裝配和包裝作業的機械製造商和製造商,都希望能夠進一步運用這項技術。這個系統支援更大型的酬載,甚至可以提供更好的效能。此外,這個系統還可以將應用的規模擴大到前所未見的程度」,洛克威爾自動化產品線管理總監Neil Bentley說道。

從處理到包裝的產品追蹤

對於趨向提供高度個人化選擇的製造商而言,從製程應用到包裝的產品追蹤能力非常重要。

試想一下,製造商提供線上訂購客製化個人護理或家庭用品的情況。無論是否適用於法規要求,該計畫的成功與否,都取決於製造商是否能夠持續提供正確的產品或產品組合給正確的消費者。

因為ICT始終是以建立和維持載體的位置為依據,所以在本質上可以建立高真實性的貨物追蹤記錄來簡化流程。對於必須符合法規要求的產品而言,這項功能也可以簡化驗證與合規性。

固有的追蹤與追查功能,實際上也可以為過去未使用自動化的產業另闢高效率的全新途徑。例如,如果消費者可以在線上選擇米食或麵食的每一種食材,再讓客製化包裝的食物運送到府,會是什麼樣的情況呢?如今有了ICT,這些都是正在發生的事情。

未來就在眼前

消費者對於專業產品的需求日益增加。規模較小的家庭持續刺激一人份產品的成長,因此這個趨勢沒有放緩的跡象。除此之外,對於便利性的強烈需求,促使更多包裝的選擇出現在市面上。對OEM而言,這個趨勢代表您對包裝的需求和過去大不相同。

實際情況是,大部分包裝線的設備均無法滿足快速變更的需求,而且生產商發現他們在這種產品種類繁多的環境中高度仰賴手動交貨的難題,沒有合適的自動化包裝解決方案可以讓生產具有成本效益。

值得慶幸的是,技術可以解決這個問題。獨立推車技術可以提供如今製造商渴望的生產力和彈性。世界持續發展,未來就在眼前。對生產商而言,雖然這種難以配合消費者需求快速改變的輸送系統令人氣餒,但您的OEM可以協助您解決這項問題。模組化的可擴充線性馬達系統可為您的企業和客戶提供協助,為當下與未來做好準備。

訂閱Automation Today季刊

Rockwell Automation 和合作夥伴提供各種專業知識,可協助您設計、實作並做為您自動化投資的後盾。

訂閱

提供最新的工業自動化與資訊科技趨勢、案例研究與應用