產品及解決方案焦點

最近發布的安全與資安產品與解決方案

管理工業風險的關鍵領域

全球的工業組織都為了管理風險而努力。產品召回、資料外洩,以及工作人員受傷等事件有立即性的後果,而且會影響客戶、員工、智慧財產及收益。風險管理應著重在問題根本原因。許多案例都發生在自動化基礎建設中。針對來源管理風險,洛克威爾自動化列出四個重要領域,包括:

  •  設備淘汰:將停機時間縮到最短,以及提升品質、安全與資安方面,生產系統的現代化扮演重要的角色。
  •  品質:充分利用現有的操作資料,可以改善品質管理並有助於遵守法規需求。
  •  安全:解決文化、法規遵循及資本關鍵領域的安全問題,有助於減少安全事件的發生次數並提升營運績效。
  •  資安:採用跨設施及企業的端對端資安,可以協助保護人員、智慧財產及實體資產。

洛克威爾自動化將企業風險管理視為持續進行的改善週期,包括評估、技術和基礎建設在內,並且認為解決這些關鍵領域的風險,公司便能針對來源,有效管理對品牌非常關鍵的安全、品質、資安以及淘汰的挑戰。

全方位的工業資安最佳實務

洛克威爾自動化開發出建立工業資安計畫的三步驟方法,範圍從企業延伸到工廠層級,並協助緩解跨人員、製程和技術的風險。這三步驟的方法考量到網路資安間的連線,以及工業區域的實體保全和安全方面。這三個步驟包括:

  •  資安評估:執行整體工廠的評估,瞭解風險區域和潛在威脅
  •  縱深防禦資安:部署建立多層防護的多層式資安方法
  •  信任的供應商:確認您的自動化供應商在設計其產品時是否遵循核心資安原則

對工業組織而言,資安威脅會繼續演進。若要讓防護能夠持續發揮功效,洛克威爾自動化建議,整體資安計畫應不斷改善,優於持續變化的威脅狀況。若依照這些關鍵方法執行,企業組織便能建立在未來有助於保護智慧財產、設施、資產、員工,以及競爭優勢的計畫。

Allen-Bradley ArmorStart® Distributed Motor Controllers

可以滿足輕工業及重工業應用需求的優先解決方案

Allen-Bradley ArmorStart®分散式馬達控制器是一種對機台架構具成本效益的簡單解決方案,可以利用快速中斷的功能協助降低多達30%的人力成本,以及減少多達20%的佈線。

  • 提供乙太網路EtherNet/IP™或DeviceNet™的通訊功能
  • 能夠針對特定應用來選擇工廠安裝選項
  • 適合擁有高短路電流額定值的群組安裝
  • 非常適合汽車、材料加工,以及包裝應用

The Allen-Bradley Guardmaster® Lifeline™ 5 Safety Cable-pull switch

市面上的先進拉繩開關

全新的Allen-Bradley Guardmaster® Lifeline 5安全拉繩開關是一個微處理器式解決方案,提供的先進功能和診斷可協助提高安全及生產力。此種已上市的先進開關可以簡化設定,並且能提高維護與疑難排解的效率。

  • 針對從一般材料處理到食品和飲料業嚴苛環境的各種應用所設計。
  • 提供包含選購緊急停止按紐的堅固不鏽鋼(IP69K)或鑄鋁(IP66)外殼
  • 即使採用串聯連接,也能夠以最高的安全額定值執行(通過TÜV Ple、Cat 4、SIL 3的認證)。

其卓越特色有助於將生產力最佳化-憑藉著最高的可靠性,並結合可協助使用者在導致意外停機之前即解決潛在問題的診斷。

線上SMI可為機台製造商提供對效能的見解

洛克威爾自動化開發的Safety Maturity Index™ (SMI)評估工具,可協助OEM評斷公司的屬性:文化(Culture)、法規遵循(Compliance),以及資本(Capital),這是安全成熟度的三個關鍵的C,用來表示機台製造商設計、開發與提供更安全且更具生產力機台的能力。這個工具可以讓OEM檢查和評估其四個類別的效能等級(PL):成本極小化、法規遵循、操作人員安全,以及客戶價值。

回應將和其他機械設備OEM比較,接著使用者可以分類評估工具的資料庫,評斷與自己最接近的OEM。

詳細的SMI評估分數,可提供公司在OEM安全成熟度方面的優缺點見解,並鼓勵做出改善,以協助提高機台對客戶的價值並減輕責任。此外,產品開發實務會隨著時間變化,使用者可以再次使用此工具並更新其最近的提交內容,並且新建立近期的比較內容。您現在可以從線上取得適用於機械設備OEM的安全成熟度評估工具

The Allen-Bradley® GuardShield™ 450L-B Safety Light Curtain system.

新一代安全光柵帶來靈活性
Allen-Bradley® GuardShield™ 450L-B安全光柵系統採用的專利技術,可以透過創新的外掛模組,讓每個收發器用來做為傳送器或接收器。

  • 每個收發器可透過創新的外掛模組做為傳送器或接收器
  • 具有可以感應收發器全長的主動保護區域
  • 可提供以150 mm為單位增加,從150到1950 mm的多種保護高度
  • 非常適合手部及手指偵測

此類進階技術可以大幅減少庫存,並提供具成本效益的彈性安全解決方案。

The Allen-Bradley Stratix® 2500 Lightly Managed Switch

可設定的交換器實現生產力與網路可靠性

Allen-Bradley Stratix® 2500簡易網管型交換器可提供網管型交換器的資安、備援、分割,以及頻寬最佳化優點,而不需要大規模設定。其可以對流量進行監控與最佳化,並提供診斷資訊以協助將停機時間縮到最短,超越傳統非網管型交換器的功能。

  • 透過STP啟用網路連結備援與快速連結復原
  • 利用SSH及HTTPS提供安全連線
  • 使用連接埠安全來停用連接埠,或是根據MAC位址控制終端裝置連線來保護網路
  • 支援多達64個VLAN供邏輯分割使用

此交換器可以排定關鍵工業網路流量的優先順序,也可以針對特定應用需求進行設定。現在,製造商能夠部署立即可用的交換器,並配合需求發展將其擴充至簡易網管型交換器,利用其靈活度讓交換器永不過時。

ArmorBlock Guard I/O modules.

容易安裝的模組可以節省時間和成本

1732 ArmorBlock® Guard I/O™模組具備IP67額定等級的乙太網路EtherNet/IP封裝,可以為安全系統提供傳統分散式I/O所有的優點,而且可以直接安裝在機台上。

  • 提供雙極和電源安全的輸出配置
  • 包含雙乙太網路連接埠,可實現線性及裝置層級環形拓樸
  • 支援群播及單播,可配合使用者靈活使用
  • 提供標準化M12接頭供現場裝置佈線使用

ArmorBlock Guard I/O模組最適合汽車、材料處理和包裝應用,或是不需要診斷及本機控制的機械設備應用。這些模組也可以搭配Integrated Architecture® Builder圖形化工具使用,其設計用來協助設定和引用Logix控制系統。

高效率的批次控制可提供更全方位的操作

新版的FactoryTalk® Batch可以讓製造商在整體製程中應用速度較快且更加可靠的控制及資訊系統,進而提高產能和產品品質、節省能源和原料,以及減少製程差異和人為干預。此軟體支援靈活的生產功能及標準化的公司程序,同時可以加快產品和製程的開發速度,藉此開發現代化的批次控制策略。

FactoryTalk Batch v13是一個完整的批次自動化環境,讓公司能夠滿足最廣泛的批次應用。其支援智慧儀器與裝置的整合,以及設備的配置與仲裁,讓您能夠更有效管理批次指派,並提供生產記錄、材料追蹤和報告的功能。製造商可以靈活安全地存取系統,並自動建立和管理配方然後加以執行,同時可以減少驗證和調試所需時間。模擬整個批次製程後,可以收集電子批次資料來產生詳細的法規遵循報告,或是製程及安全改善報告。

此外,FactoryTalk Batch可以促進伺服器和控制器型批次架構間的反應互動。如此可以確保製程大幅提升可靠性與靈活度,讓嚴謹的控制參數得以實現。

FactoryTalk Batch不僅可以主動指派設備,協助將資產利用率發揮到極致並增加生產量,製造商還可以根據設備與材料的複雜度使用控制器內的批次功能,或是將這些功能和全工廠的批次管理系統進行整合。

5069 Compact I/O™ modules

利用Compact I/O模組提高整體生產力

5069 Compact I/O™模組以精簡的設計提供高效能的控制,並擴充Logix平台的效能。

  • 適合CompactLogix™ 5380及ControlLogix® 5580控制器的乙太網路EtherNet/IP™網路使用。
  • 支援多達31個本機I/O模組,可以滿足各種需求
  • 可以針對需要高效能與速度的應用輕鬆自訂。
  • 其高速背板可提供更快的傳輸速度,因此非常適合具有高度處理需求的應用

其整合的電源供應器可以減少到I/O模組的電源終端,檢修門可讓您輕鬆取用SD卡和復歸按鈕,同時保有安全性。

新型選購模組可以簡化機台的設計
洛克威爾自動化推出網路型安全扭矩關閉選購模組,可以透過乙太網路EtherNet/IP,將安全整合到控制系統。不僅可以減少硬體安全系統佈線相關的備援佈線及設備,同時也可以提供對即時資料的存取,有助於客戶提高應用生產力。

針對Allen-Bradley PowerFlex® 755及PowerFlex 755T AC變頻器設計的安全選項,可以切斷來自馬達的旋轉力,而不會切斷來自變頻器的電源,因此可以協助保護人員及設備。此類功能可以在對安全系統要求之後快速重新啟動。

此選購模組和Allen-Bradley GuardLogix®及Compact GuardLogix控制器相容,可以讓客戶利用一個IP位址使用安全及控制功能,減少需要的連接埠數量。

新型的安全扭矩關閉選購模組適合多種具備安全需求的應用,幾乎任何產業都非常適合使用。

Allen‑Bradley Kinetix® VPC servo motors.

伺服馬達可以提高機台產能

洛克威爾自動化全新的Allen‑Bradley Kinetix® VPC伺服馬達產品線,可以讓製造商以更快的速度和更高的扭矩運轉機台,大幅提高機台的效能。

  • 長時間以高速提供高連續性扭矩
  • 透過數位回饋裝置提供即時馬達效能資訊給控制系統
  • 使用更大更堅固的軸承,L10軸承的壽命可以提高多達60%
  • 經最佳化調整,符合高效率系統尺寸的變頻器額定值

全新的馬達產品線符合或超越IE4的效率額定值,相較於使用IE3或較低額定值的馬達可節省能源成本。搭配Kinetix 5700伺服驅動器使用時,伺服馬達也可以協助製造商使用比更大型的能源密集型馬達和變頻器解決方案更少的電流。

適用於藥物製造商的升級版序列化解決方案

升級版的序列化解決方案是採用最新的洛克威爾軟體PharmaSuite®製造執行系統(MES)軟體製作,可以配合多種封裝線技術與生產管理系統進行擴充。可以跨控制和企業層級輕鬆整合,表示此解決方案可以為管理序列化資料提供一個集中式平台,以及提升對整個供應鏈的產品追蹤能力。

採用洛克威爾自動化FactoryTalk® View HMI的全新Logix型裝置控制器,其可擴充性讓公司能夠將此解決方案應用在各種交貨模式─從完整的統包解決方案到翻修及OEM解決方案─可以滿足幾乎所有客戶的需求。裝置控制器可以做為每條生產線和各種系統裝置間的連線點。除了提供序列化功能,此解決方案還可以針對完整的端對端流程提供直接的可見性,協助製造商改善疑難排解和主動維護-透過發佈進行生產。

Smart Motor Controllers™ are soft starters that are designed to help minimize cost by reducing overall system power requirements.

智慧型馬達控制器可延長系統使用壽命
密封式智慧型馬達控制器SMC™-3SMC™ FlexSMC™-50緩衝啟動器,可以將全壓啟動導致的機械損耗降到最低,進而延長啟動時間。

  • 以非組合式、組合式熔斷或組合式斷路器的方式提供
  • 提供壓扣式佈線技術,讓安裝更快更輕鬆
  • 延長系統使用壽命並降低線路干擾,因此能縮短停機時間並提高效率。

可以配合廣泛的工廠安裝選項組合進行完整客制化,並經過預先工程設計,工廠前置時間極短。密封式SMC-3SMC FlexSMC-50緩衝啟動器擁有業界頂尖的客製化、可用選項與功能性,是多樣化與專業應用的首選。

HMI軟體創造更具智慧的製造方式

洛克威爾自動化最新版的FactoryTalk View軟體,可以利用寶貴的資料導向資訊改善營運商的體驗,並與控制系統更緊密整合來提高設計時間的生產力。

FactoryTalk View v9.0軟體是洛克威爾自動化整合式架構平台的一部份,擁有該平台產品組合的優點,具備和Allen-Bradley ControlLogix標籤直接連線的能力。全新的標籤延伸屬性可以減輕多餘的工程設計作業需求。現在開發人員可以直接存取標籤說明、工程設計單位,以及最小/最大的設定值。如此可以減少重複作業時發生錯誤的機會,並且可以簡化設計流程。此外,還可以簡化語言的切換。現在開發人員可以從控制器直接存取翻譯的內容,而不需要在HMI中撰寫語言字串,進一步縮短設計時間。

FactoryTalk View v9.0透過網頁瀏覽器提供安全介面,並擴充使用者利用行動裝置存取應用的能力,強化即時資料的圖像顯示功能,提高即時做出的決策品質。

訂閱Automation Today季刊

Rockwell Automation 和合作夥伴提供各種專業知識,可協助您設計、實作並做為您自動化投資的後盾。

訂閱

提供最新的工業自動化與資訊科技趨勢、案例研究與應用