數位轉型是OEM無法忽視的趨勢

連線:數位發展過程

在使用者的需求和維持競爭力的壓力下,OEM必須立即行動並推動企業聯網,才能讓營運改善與轉型

隨著工業部門以勢如破竹的速度發展,營運和資訊技術所扮演的角色對智慧製造生產變得越來越重要。實際上,數位轉型發展出的全新機會,可以協助製造商重新定義所謂的製造成功,這讓製造商的營運方式有了徹底改變。數位轉型也可以在解決方案的設計與應用方面,為製造商提供跨整體價值鏈的協助。

實際上,數位轉型是製造商無法忽視的趨勢。

從工廠區域到會議室,數位化代表公司可以連線整體製造流程中的資產、生產,以及團隊成員。在適當的時機,將資訊傳送給適當地點的適當人員或設備,可以提高生產效率、品質和獲利能力。

連線的急迫性

當越來越多的使用者透過資訊孤島獲利,因而期待將其生產與供應鏈最佳化時,便需要原始設備製造商(OEM)合作夥伴提供更具智慧的機台。

因此,OEM必須了解這些使用者的目標,並且對這些目標採取相應措施。OEM的機台必須更具智慧-能夠存取和利用營運、業務和交易資料,以改善企業、工廠與供應鏈的績效。若要能夠存取和利用這些資料,OEM製作的智慧機械必須使用能夠更妥善利用資料的技術,並且讓使用者可以根據這些資料做出明智的決策。

為了讓成本具有競爭力,OEM也飽受壓力。OEM所面對的挑戰,會因為公司在全球的所在地以及客戶群而有不同。為了維持競爭力,OEM必須離開舒適圈,並尋找更加創新的策略性方法,才能降低成本和縮短上市時間,並且持續領先競爭對手。

當然,要靠利用這些資料來縮短差距,說時容易做時難,而這就是企業聯網得以發揮之處。

邁向企業聯網

現代的基礎建設-人員、流程和技術,可以跨距離數百或數千英里的企業無縫連線-這稱為企業聯網。企業聯網採用的先進技術,不僅包含海量資料與分析,還包含開放式標準的物聯網(IoT)裝置、行動技術、虛擬化及雲端運算。

更重要的是,企業聯網可以為營運的改善與轉型創造幾乎無窮盡的機會。企業聯網為現代的產業提供某些重要的機會:

  • 公司收集貴重的資產資料,並將這些資料歸納為可據以行動的資訊,即可為員工提供重要的作業資訊,並協助他們將設備的效能最佳化;
  • 運用設備資料也能讓問題疑難排解的速度更快、建立預防維護的策略,以及更深入瞭解員工的行為-這些全都有助於縮短停工時間;以及
  • 遠端存取技術可以用來監測遠端工作站及站台,這些作業全都可以從集中的地點執行。這有助於降低與派遣員工前往這些系統進行手動檢查相關的安全性風險與成本

這些機會不僅止於理論階段。部分公司已經率先採取行動,從嵌入至其工廠設備的智慧型裝置中收集資料,透過更好的品質、更快的生產速度,以及更少的能源消耗來監測並改善營運。他們開始為其關鍵資產建立數位分身,並實際建立其流程模型,主動開發可以從設計和啟動到作業與維護提供營運支援的解決方案。

還有公司的發展甚至更進一步,可以將即時的見解傳送給管理人員,讓他們能夠以最佳的獲利能力為目標將資產配置為最佳狀態,並將工廠的產品組合進行策略性重組。

工業乙太網路連線

在像是石油及天然氣等動態產業中,能源公司持續面臨尋找新方法,讓整體生產環境達到更高效率的挑戰。

即便如此,頂尖的公司利用工業乙太網路型連線的創新功能和先進的分析軟體,讓其資產資料的完整價值能夠獲得更妥善的運用,並可加快高效能石油生產的速度。

實現企業聯網已變成其企業的當務之急。隨著自動化、通訊和資訊技術整合的優勢成倍數增加,石油和天然氣公司持續建立數位油田、油管及煉油廠。無線技術、虛擬化軟體和其他先進科技,現在讓其公司能夠即時存取和監測各項資產,而且隨時隨地都能將分散的油田資料結合到可據以行動的資訊串流。

改變遊戲規則者

雖然能源產業在利用技術進步方面往往落後其他產業,但隨著越來越多公司採用,產業資料和分析的潛力日益增加。

洛克威爾自動化經過驗證的參考架構有助於縮短油田解決方案的工程設計與交付,因此公司能夠以更快的速度實現油田開採。洛克威爾自動化也可以協助石油和天然氣公司部署製造執行系統(MES)軟體,這種軟體可以分析目前的生產狀態,並即時做出如何將作業最佳化的決策。

使用這些最佳實務、經過驗證且具重複性的解決方案,下游、中游和上游的作業即可利用開放式標準的物聯網裝置、海量資料與分析、虛擬化與行動技術,以及可以強化企業聯網的雲端運算等先進技術。

做為物聯網重大先進科技其中之一的數位遠端監測,可以無縫整合感測器、硬體和軟體,以及無線連線,從跨多座工廠的多個資產中獲取重要的作業資訊。

不僅是石油和天然氣營運商,其他產業的製造商也可以使用這種資訊持續監測目前和過去的作業狀況、疑難排解任何潛在的問題,並且在更早期的階段進行調整,以協助改善運行效率–這些全都可以在可能距離實體站台數百或數千英里遠的工作站完成。

企業成功

這只是個開始,而且可能性為無限。隨著更多公司希望利用其資料並發展企業聯網,他們在發展過程中所做的決策,對實現長期企業利益便非常重要。

數位轉型將營運和企業資訊結合為共同的變因。頂尖的公司為提高生產力並維持全球競爭力,已經持續在進行數位轉型。這些公司不斷發揮其製造資產的價值,將增加的利潤回饋給股東。

洛克威爾自動化本身經歷過企業聯網發展過程,而且瞭解使用者的挑戰,以及OEM為這些使用者提供服務的機會。

洛克威爾自動化透過其產業專業知識、技術和合作夥伴,協助OEM設計連網、相容且具競爭力的機台,有助於使用者實現企業聯網的目標。

企業聯網的5個階段

  1. 評估-建立安全與協同作業的藍圖
  2. 安全防護與升級-安全更新現代資訊化技術的IT/OT網路與控制
  3. 營運資料資本-定義並組織資料,提供與性能至關重要的資訊,以做出更好的即時決策
  4. 分析-將資訊轉換為有助於降低成本、增加生產力和提高客戶滿意度的營運優勢
  5. 最佳化與協同作業-利用預測性的功能,對外部事件和持續改變的市場條件更快做出回應

Automation Today 季刊

Automation Today 季刊 由洛克威爾自動化公司每季發行的自動化資訊雜誌,內容包含最新產業訊息與自動化及相關資訊與科技趨勢,應用實例分享與最新產品訊