全新的座椅升降系統可減少手動處理

全新的座椅升降系統可減少手動處理

新的座椅系統結合了創新及靈活性,以打造一座世界級的會議中心

阿德萊德會議中心(ACC)在1987年開幕,成為澳洲第一個專門建造的會議中心,立下會議設施和服務的標竿。 

該處主要會議中心大廳的鉸接式座椅、可操作牆壁和旋轉座椅鼓凳的獨特組合,可以安排15種以上的不同配置,為任何活動建立合適的場所。鉸接式座椅利用六個全球最大的座椅鼓凳升降機,採用HME Services打造和安裝的業界頂尖技術所設計。

設計創新與靈活的座椅系統

HME Services進行風險評估,考慮該處對多功能用途的安全性需求ー因此可以視需要做為開放空間或分層座椅的場地使用。

HME Services的控制系統主管John Geddes表示:「座椅系統採用的設計,可以在不需要時升起、收納並固定在天花板基礎建設中。座椅托架採用機械式鉸鏈,可以透過快速連接升降插銷連接到升降機。這些快速連接升降插銷可以從座椅托架分離,然後上升離原地。

他補充道:「風險評估協助我們找出提供整合式安全控制的安全環境所需硬體,此處採用洛克威爾自動化Allen-Bradley Compact GuardLogix系列的可程式控制器(PLC)。」

Compact GuardLogix控制器可透過單一控制器中的乙太網路加入整合式安全控制和運動控制。Studio 5000可以用來設計控制器的程式,將工程和設計的元素結合到可最佳化生產力並縮短工程設計時間的單一標準架構。相同的軟體可以用來為系統設計安全控制和運動控制方面的程式。PowerFlex 755變頻器可以用來為升降機提供動力,具備涵蓋乙太網路的安全性。

「控制系統包括每個升降機上的主要控制箱和升降控制箱。利用POINT I/O模組Stratix交換器,我們能夠將控管與安全區域接線整合到單一乙太網路纜線運作。」

容易控管與安全性

座椅的部分是沿著後牆弧形排放,在座椅升降時會造成重疊。為了解決這個問題,控制系統採用自動交叉和監測升降機移動的程式設計,以避免任何機械碰撞。當操作人員按住安全啟用按鈕並啟動程式設計按鈕時,座椅就會自動交叉避免重疊。

系統可以透過主要控制箱上的PanelView Plus螢幕和觸控螢幕配件使用FactoryTalk軟體。大規模的診斷與調試控制,可以透過主要控制箱的10吋PanelView Plus觸控螢幕進行評估。

控制系統可以管理座椅系統的6個升降機。連同一個多輪滑輪系統,總起重量為240公噸。每個升降機有兩個鋼索鼓,以及兩個無偏移鋼索軌跡滑輪。這些軌跡滑輪可以在拉動和放鬆鋼索時,隨著鋼索鼓向上或向下移動。每個鋼索鼓和軌跡滑輪都安裝了一個由PLC監控的位置回饋裝置。記錄到任何差異都會讓升降機和系統自動停止,以避免任何安全意外。

Geddes表示:「安全性是座椅系統的關鍵優先事項,而且整合緊密連結的回饋裝置,即可實現高度的安全性。」

會議中心大廳的鉸接式座椅、可操作牆壁和旋轉座椅鼓凳的獨特組合,可以安排15種以上的不同配置,為任何活動建立合適的場所

快速轉換與減少手動處理

全新的自動化座椅系統成功減少手動處理的需求,並提供更快的轉換時間。現在可以在20分鐘內安全升高或降低座椅ー為會議中心節省大量時間。

阿德萊德場地管理的房產及建物總經理Mike Smith表示:「我們和HME合作,尋找可將升降座椅面板相關風險降到最低或加以排除的工程設計解決方案。我們非常需要擁有一個工作人員可以安全使用,而不需要專業索具操作資格的系統。他們提供的解決方案操作簡單,而且內建多個故障安全系統。此解決方案經過實績考驗可靠無虞,而且可以進行快速配置,這對我們的業務非常重要。」

訂閱Automation Today季刊

Rockwell Automation 和合作夥伴提供各種專業知識,可協助您設計、實作並做為您自動化投資的後盾。

訂閱

提供最新的工業自動化與資訊科技趨勢、案例研究與應用