以GuardLink技術全面檢視作業和機台安全性

如何更簡易達到機台安全性?

真正達到具備即時控制的企業聯網,在組織內的平台和裝置間提供資訊

企業聯網(以產業物聯網(IIoT)為基礎)讓使用者能夠在適當時間以適當的格式存取適當資訊。

配備平板電腦的維修工程師可利用生產線或機台而來的位置信標,以詢問精確位置的特定安全性設備,在接近各區域時,無須手動要求就能動態接收資料。

作業經理也是如此,他們會使用同樣平板電腦上的軟體及同樣的位置信標,但接收到是適用於他們認證身分的資訊。使用這些核心工具和技術能依據其部門或工作提供歸納後的知識,以符合個人需要。

透過與機台和設備的資訊化連線,製造商可更充分檢視其作業。

資訊豐富性聯網

EtherNet/IP™採用開放、符合產業連線標準技術,提供全廠性的網路系統。此技術在連結馬達起動器和感應器等尖端輸入裝置到控制器,以及將人機介面(HMIs)連入更廣範圍企業時,提供即時控制和資訊。

若裝置無法啟用EtherNet/IP,尤其是諸如緊急停機、互鎖開關和基本防護鎖定開關等簡易安全性輸入裝置和組件,製造商現在可利用較新的智慧裝置等級連線技術(洛克威爾自動化提供的GuardLink®協定),將個別裝置資訊回饋給主機控制器。

GuardLink是一種透過即插即用連線,運用支線和幹線拓樸標準接線的安全性溝通協定。此技術可大幅減少佈線,同時在單一接線上提供裝置位置,並交付診斷內容、遠距重設和鎖定指令,從中透過網路提供資訊給系統。這種做法不須設定,而且可連接達32個裝置最多1,000公尺(裝置間最長30公尺)。

強化的互連性

傳統的安全性解決方案通常是實線式串聯。因此,在操作上使用者可能會無法辨別個別裝置的要求;如果有組件無法運作,使用者只會知道是串聯中的某個連線有問題。

個別連線至獨立的組件需要多出更多的接線,而且會帶來更多可能的故障點,導致無謂的意外停機。這也會增加機台製造商的成本。

另一方面,GuardLink讓機台製造商和終端用戶能保持串聯,但仍可從個別裝置取得粒化診斷。搭載GuardLink連線技術的智慧安全組件讓使用者能存取狀態資訊,提升機械設備的功能性操作。

例如,安全性繼電器可查驗和監控安全系統,兩者均能讓機台啟動或執行停止機台或控制安全相關功能的指令。採用GuardLink的繼電器可達到安全性系統要求的大部分功能,此繼電器也有助於簡化採購和零件管理,因為它具備的附加設定,可提供存取繼電器和GuardLink裝置資料的Studio 5000 Logix Designer®工程設計環境。這項設計在於符合功能安全性標準(例如ISO 13849-1或IEC 62061),並且提供協助簡化安全和系統複雜性的主要功能。

採用GuardLink的連線分流設備(亦稱為智慧分流)可當作安全性裝置的轉接器,包括輸出訊號開關裝置(OSSD)和機電安全開關(EMSS),以連接GuardLink系統,同時提供裝置位置、狀態和輔助給Guardmaster®安全性繼電器。而透過連線分流和標準四芯纜線連接所有安全裝置到安全繼電器時,能提供非常詳細的個別防護門和緊急停機的系統能見度狀態。

運作方式

如果操作緊急停機或互鎖開關,就會發送該獨立安全性訊號給安全性繼電器。繼電器以光學方式彼此連結,無須實線連接進行通訊。該資訊就會透過運用Guardmaster安全繼電器的EtherNet/IP網路介面方式在企業聯網內無縫地進行通訊。

在本地,作業人員會接收到錯誤發生通知,並且可以知道錯誤的確切位置,而不須要在機台或產線上以手動方式調查所有裝置。如此一來,如果是較輕微的問題,他們即可自己修正,若發生的是嚴重錯誤,則聯繫維修人員來處理。最後,GuardLink不僅透過即時診斷通訊將停機需要降到最低,同時也能讓製造商瞭解並改善生產流程。

控管資料

減少與機台互動的次數和時間,可維持較高的安全性和生產力。設計完善的系統採用連結至HMI的智慧安全控制器,可將查錯的任務降到最低。

現代化的綜合性安全系統能執行自我檢查,不會因為堆積一連串錯誤,而導致喪失安全性功能和可能的其他危險。意外通常是一系列小事件造成的,例如未注意到的組件故障或忽視,而非單一大型故障。若使用安全性可程式邏輯控制器(PLC),就可以整合流程和安全邏輯。

洛克威爾自動化已研發出包含智慧安全裝置的可調整安全性解決方案,讓製造廠商和安全專業人員能轉換監測和管理安全性的方式。製造廠商以GuardLink系統和EtherNet/IP作為通訊的橋梁,能建構出可視性更高、更能有效管理大量複雜資料的機台。

支援安全性的三種典範

想採用和支援智慧製造與作業的機台製造商必須具備以下產業製造安全要求的基本要素:

  • 適當的產品:新的智慧安全性設計和裝置可減少實線安裝、設計成本及未預期的停機情況。全面而且可調整的機台安全產品組合,可以幫助企業建立更安全且生產力更高的機台。
  • 適當的工具:將系統化設計工具和具備更多功能的設計環境整合,並且在功能上協助工程師,使其對於增進整個自動化系統整體生產力和安全性方面,能夠跟上需求持續高升的市場腳步。
  • 適當的人員:遵循安全性標準,以減少工傷風險並提高生產力,必須有同時瞭解自動化和安全性人才的支持和專業知識。與他們合作時,製造商可提供員工安全性要求與合規的訓練和教育,以利爭取更良好與安全的工作環境。

安全機台,安全技術

全球安全標準和技術的發展,已使製造安全性成為協助優化生產的有力工具。現代技術可幫助提升工作人員安全性,並且簡化程式設計和啟動。

GuardLink安全性系統不只針對降低工程和設計需求,同時也就資料能力和投資報酬方面提供多重優點。

的確,領先企業發覺佈署智慧整合安全性解決方案,不只有助於確保員工安全,同時也藉由提升製造生產力,直接影響公司獲利。

製造商要從改變技術樣貌中獲益,不僅就安全性系統角度,或從網路連線能力的觀點來看,現在都正是時候。

訂閱Automation Today季刊

Rockwell Automation 和合作夥伴提供各種專業知識,可協助您設計、實作並做為您自動化投資的後盾。

訂閱

提供最新的工業自動化與資訊科技趨勢、案例研究與應用