生物科技

醫療設備與藥物製造自動化和資訊系統

加快上市時間

提高工廠效率並維持品質

面對全球化、激烈競爭、嚴苛法規控管等挑戰,營運最佳化勢在必行。開放內容搭配專為批次和離散處理而設計的強大系統,更有助於客戶成長。

做為一家生命科學公司,該如何脫穎而出?

唯有企業聯網(The Connected Enterprise) 才能分享資訊,供製程、設施、業務系統和供應商使用。分享越多資訊,越能夠:

  • 加快產品推出速度
  • 提高工廠效率
  • 注重製程品質
  • 追求一次成功

我們的全球團隊擁有生命科學產業營運挑戰的豐富知識,並以此深入了解您的特定需求,再應用對的技術交付有效的解決方案。

進一步了解 PharmaSuite 製造執行系統

適合全球生命科學產業的解決方案

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Industries Landing industries/zh_TW/TW_ind_life-sciences row-3

營運最佳化以提高效能

生命科學產業的實證解決方案

我們擁有提供整合自動化及資訊解決方案的豐富經驗,這些解決方案可協助生命科學製造商提高效率、降低生命週期成本、維持產品品質,並遵守嚴格的 cGMP 規定。



進一步了解客戶的成功案例

我們的客戶回饋

透過共用控制及資訊平台,我們得到進行舊有技術無法達到的轉變,維修人員得以從昂貴的反應性維護轉成主動式維護,並且將於我們繼續往前邁進的同時,更進一步降低我們的停機時間。

Don Geers,Mallinckrodt Pharmaceuticals

企業聯網

物聯網、網路融合、雲端運算、巨量資料及分析,以及行動能力等創新成果,將決定生命科學產業的營運方式。

我們可透過企業聯網(The Connected Enterprise),協助製造商實現承諾,打造更緊密連結的世界。製造商將能更靈活地因應多變的消費者偏好、加速推出產品、降低擁有成本、提升資產利用率,以及進行企業風險管理,以實現前述承諾。

企業聯網(The Connected Enterprise)

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Industries Landing industries/zh_TW/TW_ind_life-sciences row-7

有什麼需要我們協助的嗎?

Rockwell Automation 和合作夥伴提供各種專業知識,可協助您設計、實作並做為您自動化投資的後盾。