全球短路电流额定值工具

测量功率器件的经过协调的高故障 SCCR 额定值

我们的全球短路电流额定值 (SCCR) 工具为电机起动器、软启动器和元器件级变频器提供经过协调的高故障分支电路解决方案。

下载全球 SCCR 工具

一线材料单为电路中使用的所有功率器件提供经过协调的高故障 SCCR 额定值,免除客户查找和确定这些额定值所花的时间和精力。全球 SCCR 工具提供的数据基于 IEC 和 UL 标准。

请填写表格以访问全球 SCCR 选择工具。

文档

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Basic Landing/Detail page support/product_selection_cfg/power_motion_systems/zh/CN_det_global-sccr row-3