在线学习课程

自主学习在线工业自动化和控制培训

在线学习课程是自主学习、自我指导课程,因此,您可以随时随很方便地学习。我们的在线学习包含各种基本主题及产品特定的主题,有助于培养自动化和控制系统方面的专业技能。每个学习模块都包含活动、软件仿真和演示视频,可帮助您加强学习概念。这些模块可使用 Chrome、Safari、IE、Edge 或 Firefox 在任何平板电脑或电脑上呈现,所有内容都进行了叙述,并带有可查看的成绩单。此在线培训课程目前只有英文版。

Register for one free e-learning course through June 30th and start learning today.

联系培训服务

对培训有疑问?请联系我们讨论您的培训需求。

筛选器和优化

级别 4:Kinetix 5700 (CIP) 编程

本课程将教您使用 Studio 5000 Logix Designer™ 应用程序配置、测试和调整 CIP Motion™ 轴并进行编程。

级别 1:Logix5000 系统基础知识

本课程可帮助您学习如何执行基本的 Logix5000™ 和 Studio 5000 Logix Designer® 任务。

FactoryTalk View ME 和 PanelView Plus 编程

本课程提供了有关如何生成在 PanelView™ Plus 7 终端上运行的操作应用程序的指导。

FactoryTalk View SE 和 PanelView Plus 编程

本课程提供了有关如何组织和开发 FactoryTalk® View Site Edition (SE) 应用程序的指导。

PowerFlex 750 系列配置与启动

本课程让您能够正确地安装、启动和配置 PowerFlex® 750 系列变频器,以满足应用程序特定的要求。

运动控制基础知识 - 使用伺服驱动器

本课程旨在让您了解运动控制的概念、术语、功能及应用。

适用于集成控制系统的配置

本课程指导您如何将 PowerFlex® 753 或 755 变频器集成到系统中。

EtherNet/IP 配置与故障处理

本课程提供了有关如何对 EtherNet/IP 网络进行配置和故障处理的指导。

工业网络架构:高级部分 1

本课程将帮助您成为由职务相当的人领导的多功能团队中值得信赖的领域专家。

工业网络架构:高级部分 2

了解虚拟化和工业数据中心如何帮助您部署强大的网络基础设施。

级别 2:基本梯形图逻辑编程

这是技能培养课程,让您可以更详细地了解 Studio 5000 Logix Designer® 梯形图逻辑指令和术语。

级别 3:项目开发

本课程可帮助您更深入地了解对所有 Logix5000 控制器都通用的项目开发任务。

工业网络架构:中间

了解如何设置无线架构、弹性协议的价值,以及如何保护单元/区域地带。

工业网络架构:基础

本课程可帮助您根据 EtherNet/IP 协议针对您的操作设计逻辑和物理网络基础设施。

级别 3:基本梯形图逻辑解释

本课程是技能培养课程,让您可以更详细地了解 Studio 5000 Logix Designer® 梯形图逻辑指令和术语。